Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
까다로운 RF 워크플로우를 위한 듀얼 채널 및 초광대역 신호 분석 기능을 살펴보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
하드웨어가 제작되기 전에 낙하, 충격, 진동 및 진동 규격 준수 여부를 평가하기 위해 설계와 물리적 테스트를 연계합니다.
다음 대역폭 등급으로의 무료 업그레이드를 해금하세요.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
신속한 혁신을 지속할 수 있도록 우선순위가 부여된 엄선된 지원 플랜을 살펴보십시오.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
키사이트 엔지니어와 함께 오토모티브 이더넷에 대해 심층적으로 알아보십시오. 이 부트캠프는 최신 표준과 새로운 과제를 안내하며, 앞서 나가는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 이 부트캠프를 마치면 오토모티브 이더넷의 미래가 어떻게 될지 더 잘 이해하게 될 것입니다.
학습:
이 부트캠프는 차량 내 통신 네트워크를 효율적으로 설계, 분석 및 최적화해야 하는 네트워킹 엔지니어에게 이상적입니다.
제1강 - 자동차 이더넷의 역사
1990년대 초창기부터 차량 내 네트워킹의 사실상 표준으로서 현재 상태에 이르기까지 자동차 이더넷의 역사를 소개합니다. 또한 자동차 이더넷 채택을 이끈 과제와 기회에 대해서도 논의합니다.
제2강 - 자동차용 이더넷이 필요한 이유
이더넷은 널리 사용되는 네트워킹 기술이지만, 자동차 애플리케이션에는 한계가 있습니다. 고속 데이터 전송, 기능 안전 및 사이버 보안과 같은 자동차 시스템의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 오토모티브 이더넷(Automotive Ethernet)이라는 특수 이더넷 변형이 개발되었습니다. 오토모티브 이더넷은 송수신 작업 모두에 단일 트위스트 페어를 사용하여 더 높은 데이터 전송률과 낮은 전력 소비를 가능하게 합니다. 또한 시간 트리거 통신 및 결정론적 지연 시간과 같은 여러 안전 기능을 지원합니다. 결과적으로 오토모티브 이더넷은 최신 차량의 네트워킹을 위한 사실상의 표준이 되고 있습니다.
제3강 - 현재 자동차 이더넷의 현황은?
오토모티브 이더넷은 최신 차량에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이는 인포테인먼트, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행을 포함한 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 오토모티브 이더넷은 더 높은 데이터 속도, 더 낮은 전력 소비 및 더 나은 확장성과 같은 기존 오토모티브 네트워크에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 결과적으로 미래 차량의 증가하는 요구 사항을 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
제4강 - 자동차 이더넷의 초기 도입자들
Mercedes-Benz S-Class 및 Audi A8과 같은 고급 차량을 포함한 자동차 이더넷의 초기 도입 사례를 다룹니다. 이러한 차량은 자동차 이더넷을 사용하여 엔진 제어 장치, 변속기 제어 장치, 에어백 제어 장치를 비롯한 다양한 전자 제어 장치(ECU)를 연결합니다. 자동차 이더넷은 더 높은 데이터 전송 속도, 더 낮은 지연 시간, 더 나은 확장성 등 기존 자동차 네트워크에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 그 결과, 최신 차량에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
백서
자동차 이더넷: 자율 주행의 미래 구현
자동차 산업의 주요 혁신 동력은 향상된 안전성, 깨끗한 환경, 연결성을 통한 편의성 개선의 세 가지 범주로 나뉩니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 자동차 제조업체, 자동차 부품 공급업체, 정부, 학계, 그리고 무선 칩셋 제조업체, 모바일 기기 제조업체, 무선 서비스 제공업체와 같은 비전통적인 자동차 관련 기업들까지 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 커넥티드 카 기술 및 자율 주행 차량을 개발하고 있습니다.
제5강 - 적합성 테스트
적합성 테스트는 자동차 이더넷 개발 프로세스의 중요한 부분입니다. 이는 장치가 표준을 준수하고 혹독한 자동차 환경에서 안정적으로 작동할 수 있도록 보장합니다. 이 강의에서는 물리 계층 테스트, 데이터 링크 계층 테스트 및 애플리케이션 계층 테스트를 포함하여 수행되는 다양한 유형의 적합성 테스트에 대해 설명합니다. 또한 이러한 테스트를 수행하는 데 사용되는 도구 및 장비에 대해서도 설명합니다.
제6강 - 자동차 이더넷의 미래
자동차 이더넷의 미래를 다루며, 향후 이 기술의 발전을 형성할 것으로 예상되는 다양한 트렌드를 포함합니다. 또한 이러한 트렌드와 관련된 과제와 기회에 대해서도 논의합니다.
카탈로그
자동차 솔루션
현재 및 차세대 자동차의 혁신은 기능과 성능을 확장하여 자율 주행, 커넥티드 카, 전동화라는 세 가지 새로운 핵심 영역에 기여하고 있습니다.
사례 연구
오토모티브 이더넷으로 미래를 향한 움직임
자동차 혁신은 빠르게 가속화되고 있습니다. 정보 및 엔터테인먼트가 내장된 인포테인먼트 시스템은 더 빠른 무선 연결을 요구합니다. 카메라, 레이더 및 라이다로 구축된 고급 전자 안전 및 편의 시스템은 기하급수적인 데이터 증가를 주도하고 있습니다. 이 모든 데이터는 차세대 차량 내부의 유선 네트워크를 통해 전송됩니다.
제7강 - 802.3ch 테스트 과제
오토모티브 이더넷용 802.3ch 표준은 테스트 엔지니어에게 여러 가지 새로운 과제를 제시합니다. 이러한 과제에는 혹독한 오토모티브 환경에서의 견고성 테스트, 복잡한 표준 준수 테스트, 다양한 애플리케이션에서의 성능 테스트가 포함됩니다. 이 강의에서는 이러한 과제들을 자세히 설명하고 이를 극복하기 위한 팁을 제공합니다.
제8강 - 자동차 이더넷이 다른 네트워크를 대체할 것인가?
CAN, FlexRay, LIN과 같은 다른 자동차 네트워크를 대체할 수 있는 오토모티브 이더넷의 잠재력을 보여줍니다. 오토모티브 이더넷은 더 높은 데이터 전송 속도, 더 낮은 지연 시간, 더 나은 확장성을 포함하여 이러한 다른 네트워크에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 그러나 오토모티브 이더넷이 다른 네트워크를 완전히 대체하기 전에 해결해야 할 몇 가지 과제도 있습니다. 이러한 과제에는 더욱 강력한 보안의 필요성과 오토모티브 이더넷 구성 요소의 높은 비용을 해결해야 할 필요성이 포함됩니다.
제9강 - 키사이트와 UNH-IOL 솔루션
키사이트와 뉴햄프셔 대학교 상호운용성 연구소는 자동차 이더넷 장치 테스트를 위한 포괄적인 솔루션 제품군을 제공합니다. 이 솔루션에는 레퍼런스 디자인, 테스트 도구 및 테스트 스위트가 포함됩니다. 이 솔루션은 자동차 이더넷 장치 제조업체가 자사 제품이 802.3ch 표준을 준수하고 혹독한 자동차 환경에서 안정적으로 작동하도록 지원하기 위해 설계되었습니다.
제10과 - 송신기 적합성 시험
송신기 적합성 테스트는 오토모티브 이더넷 개발 프로세스의 핵심적인 부분입니다. 이는 오토모티브 이더넷 장치의 송신기가 802.3ch 표준을 준수하고 혹독한 오토모티브 환경에서 안정적으로 작동할 수 있도록 보장합니다. 이 강의에서는 링크 무결성 테스트, 비트 오류율 테스트, 지터 테스트를 포함하여 수행되는 다양한 유형의 송신기 적합성 테스트에 대해 설명합니다. 또한 이러한 테스트를 수행하는 데 사용되는 도구 및 장비에 대해서도 설명합니다.
애플리케이션 노트
자동차 이더넷 송신기 규정 준수 위한 빠른 팁
이 애플리케이션 노트는 오토모티브 이더넷 송신기 적합성 테스트 결과를 개선하기 위한 몇 가지 팁을 제공합니다.
제11과 - 수신기 적합성 시험
수신기 컴플라이언스 테스트는 자동차 이더넷 개발 프로세스의 중요한 부분입니다. 이는 자동차 이더넷 디바이스의 수신기가 802.3ch 표준을 준수하고 혹독한 자동차 환경에서 안정적으로 작동할 수 있도록 보장합니다. 이 강의에서는 링크 무결성 테스트, 비트 오류율 테스트, 지터 테스트를 포함하여 수행되는 다양한 유형의 수신기 컴플라이언스 테스트에 대해 설명합니다. 또한 이러한 테스트를 수행하는 데 사용되는 도구 및 장비에 대해서도 설명합니다.
자동차 이더넷 송신기 규격 준수 여부 확인 방법
IEEE 및 OABR 사양에 대한 송신기 적합성 테스트
프리미엄 콘텐츠 이용하기
영업 담당자가 저에게 연락해 주시기 바랍니다.
무엇을 찾고 있습니까?