무엇을 찾고 있습니까?
그리드 현대화 가속화
그리드 및 에너지 전환과 현대화를 간소화하십시오. 복잡한 유틸리티 네트워크를 계획, 검증 및 모니터링하십시오. 새로운 분산 에너지 자원(DER) 및 스마트 인버터 기술을 개발, 인증 및 통합하십시오. 배터리 저장, 태양광 발전 및 네트워크 보안 시스템의 성능을 테스트하십시오.
귀하의 그리드 및 에너지 테스트 솔루션을 찾아보십시오.
그리드 사이버 보안: 강력한 네트워크 가시성으로 CIP-015-1 가속화
점점 더 상호 연결되는 전력망은 방화벽을 침투할 수 있는 악의적인 행위자로부터 사이버 보안 공격을 받을 위험이 있습니다. 일단 침투하면 이들은 조용히 움직여 정상적인 네트워크 트래픽에 섞여 들어가며, 너무 늦을 때까지 감지되지 않는 경우가 많습니다. NERC 표준 CIP-015-1: 내부 네트워크 보안 모니터링은 유틸리티 기업이 그리드 사이버 보안을 현대화하도록 돕는 것을 목표로 합니다. 이 표준은 적을 막는 데만 의존하는 대신, 기업이 네트워크 내부에서 발생하는 상황을 확인하고 지속적으로 모니터링하도록 요구합니다. 키사이트 네트워크 가시성 솔루션이 전력 유틸리티 기업이 CIP-015-1 규정 준수 목표를 달성하는 데 어떻게 중요한 역할을 하는지 알아보십시오.
그리드 현대화의 주요 동인
그리드 현대화는 통신, 분산 에너지 자원(DER), 배터리 저장, 태양광 발전 및 사이버 보안과 같은 기술을 통합하여 전 세계가 전기를 생산, 분배 및 소비하는 방식을 재편할 근본적인 변화입니다. 이러한 변화는 노후화된 인프라, 증가하는 정전 및 환경 영향에 대한 우려를 해결하여 앞으로 더욱 지속 가능하고 신뢰할 수 있으며 안전한 에너지 시스템을 보장하고자 합니다.
그리드 현대화 시각화
에너지 그리드는 그 어느 때보다 복잡합니다. 그리드 현대화는 에너지, 통신 및 운영 영역을 단일 생태계로 연결하고 있습니다. 그리드 현대화는 복잡한 과제를 제시하지만, 잠재적 이점은 상당합니다. 그리드 작동 방식의 이러한 새로운 변화를 단순화하십시오.
귀사의 사용 사례에 대한 솔루션을 찾아보십시오.
다음을 수행하는 방법을 알아보십시오:
- 배터리 셀 방전을 측정합니다.
- 배터리 프로파일링 및 에뮬레이션을 사용하여 전류 소모를 분석합니다.
- 배터리 성능을 예측합니다.
키사이트 소프트웨어로 개발 가속화
더 많은 인사이트 및 리소스 액세스
어떤 도움을 드릴까요?