무엇을 찾고 있습니까?
자가 방전 전류 특성화
몇 분 이내에 셀 자가 방전 전류 측정
새로운 방식으로 셀 자가 방전 확인
자가 방전 성능을 측정하려면 이상적으로는 셀의 자가 방전 전류를 직접 측정해야 합니다. 이 방법은 셀의 개방 회로 전압(OCV)이 양호한 동작과 불량한 동작을 안정적으로 나타낼 만큼 충분히 변화하기를 기다리는 것보다 훨씬 더 빨리 셀의 양호 또는 불량 여부를 알려줍니다. 고성능 정전위 분석기는 셀 전압을 일정하고 안정적으로 유지할 수 있습니다. 그러나 셀은 계속해서 자가 방전됩니다.
자가 방전 전류는 병렬 저항 RSD를 통해 흐르며, 이는 셀의 유효 커패시턴스에 걸리는 전압을 감소시키는 역할을 합니다. 그러나 정전위 분석기는 셀의 자가 방전 전류와 동일한 전류를 셀에 공급하므로 셀 전압을 일정하게 유지합니다. 분석기는 공급된 전류를 정확하게 측정하여 테스트 중인 셀에 대한 최소한의 방해로 필요한 직류(DC) 측정을 신속하게 수행합니다.
리튬 이온(Li-Ion) 셀 제조업체는 새로 형성된 셀이 허용 가능한 자가 방전 특성을 나타내는지 신속하게 파악해야 하므로, 이러한 특성을 신속하고 정확하게 측정할 수 있는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이 사용 사례는 특히 e-모빌리티 시장의 셀 제조업체와 관련이 있습니다.
자가 방전 전류 특성화 속도를 높이고 싶으신가요?
몇 분/몇 시간 내에 측정 수행
셀이 양호한지 불량한지 더 빨리 판단해야 합니까?
더 빠른 평가 결과 실현
전체 셀 비용을 절감하고 싶으십니까?
수일/수주에 달하는 셀 저장 시간 단축
키사이트 자가 방전 측정 시스템
정전위 솔루션으로서 키사이트 자가 방전 측정 시스템은 리튬 이온 셀 설계의 자가 방전 특성을 신속하게 측정하여 셀 특성화 일정을 몇 주/몇 달 단축합니다.
솔루션 데모 시청
추가 리소스
어떤 도움을 드릴까요?