실제 GNSS 환경은 복잡하고 예측 불가능하므로 실험실에서 성능 문제를 격리, 이해 및 재현하기가 어렵습니다. SimXTRACT는 기록된 GNSS RF 환경을 개별적이고 검색 및 편집 가능한 신호 구성 요소로 분해하여 이러한 격차를 해소함으로써 엔지니어링 팀이 근본 원인을 정확히 찾아내고, 복잡한 신호 동작을 분석하며, 필드 레코딩을 재사용 가능한 엔지니어링 자산으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
최신 전자책인 PNT 필드 테스트가 실험실로 이동하다(PNT Field Testing Moves Into the Lab)에서는 실험실에서 현실 세계를 재현할 때 직면하는 과제를 살펴보고 전통적인 테스트 방법론을 분석합니다.
다음을 알아보십시오.
완전히 정량화된 GNSS 데이터로 수신기 동작의 이면에 있는 신호 조건 식별.
기록된 필드 환경을 현실적이고 반복 가능한 시뮬레이션 시나리오로 변환.
수동 시나리오 생성 감소, 테스트 설정 가속화, 전반적인 GNSS 테스트 효율성 향상.
개발 초기 단계에서 실제 환경 검증을 수행하여 재작업을 줄이고 출시 기간 단축.
무엇을 찾고 있습니까?