메가와트 충전 과제 해결

배터리 전기 중장비 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르고 안정적이며 미래 지향적인 충전 인프라의 필요성이 중요해지고 있습니다. 메가와트 충전 시스템(MCS)은 충전 시간을 최소화하고 효율적인 물류 작업을 유지하는 데 필요한 고전력 수준을 제공하도록 설계되었습니다.

메가와트급 충전으로의 전환은 상호 운용성, 열 관리, 그리드 통합 및 안전 규정 준수를 포함하여 업계 전반에 걸쳐 새로운 과제를 제시합니다. 이해 관계자는 충전 시스템이 견고하고 확장 가능하며 ISO 15118-20 및 향후 MCS 프로토콜 사양과 같은 진화하는 표준에 부합하는지 확인해야 합니다.

키사이트는 OEM, 충전 인프라 제공업체 및 부품 제조업체가 이러한 과제를 해결하도록 지원합니다. 당사의 테스트 및 검증 솔루션은 전체 메가와트 충전 에코시스템에서 성능, 안전 및 상호 운용성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

메가와트 충전을 위해 키사이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

검증된 전문성으로 혁신을 가속화하세요

저희는 메가와트급 충전으로의 전환을 지원하며, 고전력 전자 장치, 자동차 테스트 및 에너지 시스템 분야에서 수십 년간 쌓아온 경험을 활용하여 신뢰할 수 있고 표준을 준수하는 충전 솔루션의 시장 출시 시간을 단축합니다.

표준 리더십과 미래 대비

ISO 15118-20에 맞춰 MCS 개발에 기여함으로써, 귀사의 솔루션이 현재 및 미래의 충전 표준을 충족하도록 보장합니다.

모든 개발 단계에 대응하는 확장 가능한 솔루션

저희는 귀하의 필요에 맞춰 확장 가능한 도구와 서비스를 제공합니다. 저희의 모듈형 플랫폼은 귀하의 프로젝트와 함께 성장하며, 프로토타입부터 생산까지 효율적인 테스트를 가능하게 합니다.

업계 리더들이 신뢰하는

글로벌 OEM 및 인프라 공급업체는 고전력 충전 기술을 확신을 가지고 검증하기 위해 키사이트의 전문 지식에 의존합니다.

메가와트 충전 솔루션을 위한 전문가 지침 및 검증

차세대 충전 시스템을 개발하든, MCS(Megawatt Charging System) 준비를 위한 부품을 검증하든, 저희는 개발을 가속화할 수 있는 도구와 전문 지식을 제공합니다. 저희 솔루션 및 서비스는 다음과 같습니다:

  • EVSE 및 EV 인터페이스 구성요소용 고전력 테스트 시스템
  • ISO 15118 및 MCS 프로토콜에 대한 적합성 및 상호 운용성 테스트
  • 전력 품질 및 열 거동 분석
  • 시스템 아키텍처 및 규정 준수를 위한 자문 서비스

자동차 및 에너지 테스트 분야에서 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로, 키사이트는 안전하고 확장 가능하며 미래를 위한 고전력 충전의 미래를 구축하는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

여기에서 메가와트 충전에 대해 자세히 알아보십시오.

키사이트 전문가가 프리실리콘 프로젝트를 설명합니다.
키사이트, 예테보리 EVS38 CharIN 공동 부스 참가

메가와트 충전의 실제 적용: 지난 이벤트

당사는 메가와트 충전 혁신을 통해 전기 모빌리티의 미래를 적극적으로 만들어가는 데 자부심을 느낍니다. 최근 당사는 예테보리에서 열린 EVS38의 CharIN 공동 부스에 참가하여 업계 리더들과 함께 고성능 EV 인프라를 위한 최첨단 솔루션을 모색했습니다. EVS38의 CharIN 부스에서 얻은 시각적 인상은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

저희는 Saint-Genis-Pouilly에서 열린 CharIN Testival에도 참가하여 주요 이해관계자들과 협력하여 상호 운용성을 발전시키고 글로벌 표준 개발을 추진했습니다. 자세히 살펴보시겠습니까? 키사이트의 EV 충전 테스트 전략 포트폴리오 플래너인 Jens Schmutzler의 LinkedIn 게시물에서 저희의 경험을 확인하십시오.

더 많은 인사이트 및 리소스 이용

도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?