더 안전한 디지털 세상을 위한 학계와 산업계 연결

키사이트 아카데믹 프로그램은 전 세계 선도적인 보안 팀이 사용하는 것과 동일한 고급 도구에 연구원과 대학이 접근할 수 있도록 지원합니다. 당사의 솔루션은 실제 디바이스 보안의 요구 사항을 충족하는 반복 가능하고 고정밀 테스트를 위해 설계되었습니다. 업계 수준의 장비와 검증된 방법을 제공함으로써, 당사는 연구실이 중요한 연구를 수행하고 학생들이 영향력 있는 인재로 사회에 진출할 수 있도록 돕습니다. 이러한 노력의 일환으로, 당사는 학생들이 연구실을 넘어 실제 경험을 쌓을 수 있도록 인턴십 기회도 제공합니다.

키사이트 디바이스 보안 솔루션의 이점

연구용 정밀도

하드웨어 및 임베디드 보안 분야에서 엄격하고 반복 가능한 실험을 위해 구축된 도구 이용

인력 개발

전 세계 주요 보안 랩에서 신뢰하는 도구를 사용하여 학생들에게 실습 경험을 제공하십시오.

협력 기회

연구, 출판물 및 커리큘럼 개발 분야에서 키사이트와 협력하십시오.

결함 주입 테스트 솔루션

키사이트 Fault Injection System은 암호화 알고리즘 및 권한 부여 확인에서 잠재적인 취약점을 식별하는 데 중요한 다양한 결함 조건을 시뮬레이션하기 위한 맞춤형 플랫폼을 제공합니다. 정밀한 레이저 기반 결함 주입 번들과 유연하고 사용자 친화적인 설정을 갖춘 이 시스템은 능동적인 사이버 보안 연구에 중점을 둔 학술 프로그램에 이상적인 선택입니다.

사이드 채널 분석 테스트 솔루션

키사이트 Inspector 사이드 채널 분석 시스템은 전력 소비 및 전자기 방출과 같은 상세한 물리적 분석을 통해 임베디드 시스템의 숨겨진 취약점을 밝혀내도록 설계된 통합 솔루션입니다. 사용자 정의 가능한 암호 분석 모듈, 자동화 기능, 그리고 광범위한 주요 알고리즘 지원을 통해 이 플랫폼은 교육 및 연구 모두에 이상적인 선택입니다.

디바이스 보안에 대한 사이드 채널 분석

키사이트 학술 프로그램

최첨단 연구에는 최첨단 툴이 필요합니다. 키사이트 아카데믹 프로그램은 독점적인 가격 책정, 협력 기회 및 장기적인 지원을 통해 대학에서 전문 계측기를 더 쉽게 이용할 수 있도록 설계되었습니다.

표준 할인:

  • 15% 할인 하드웨어 제품
  • 50% 할인 Inspector Full Package 영구 라이선스

표준 할인은 갱신 및 추가 하드웨어 구매에도 적용됩니다.

독점 할인:

  • 25% 할인 하드웨어 제품
  • 100% 할인 Inspector 전체 패키지 영구 라이선스

아래의 두 가지 적격 활동에 대해 키사이트와 협력 시 독점 할인 혜택 이용:

  • 키사이트 도구를 특징으로 하는 프레젠테이션 및 출판물
  • 구매로 이어지는 추천
  • 10만 달러 이상 대량 구매
  • 키사이트 툴을 활용한 커리큘럼 공동 개발 및 제공
  • 지원 프로그램에서의 협력

사례 연구

학술팀이 당사 기술을 활용하여 영향력 있는 연구를 수행하는 실제 사례를 살펴보십시오:

당사의 도구를 활용하여 연구를 발전시키는 대학교:

사우스 앨라배마 대학교 로고
노스캐롤라이나 주립대학교 로고
모건 주립 대학교 로고
인도 델리 공과대학교 로고
Hochschule RheinMein
라드바우드 대학교 로고

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?