키사이트, 빠르고 정확한 오류 벡터 크기(EVM) 측정이 가능한 최초의 중급형 네트워크 분석기 공개

  • 이 중급 솔루션은 간소화된 테스트 설정을 제공하여 5G 송신기용 전력 증폭기 설계의 특성 분석 속도를 최대 50%까지 높여줍니다.
  • 통합 플랫폼은 단일 테스트 설정에서 피시험 장치 평면에서 완전한 벡터 보정이 포함된 변조 왜곡 분석을 제공합니다.
  • 맞춤형 모놀리식 마이크로웨이브 집적 회로는 시장 최고 수준의 측정 정확도와 최저 잔여 오차 벡터 크기를 제공합니다.

SANTA ROSA, Calif. May 25, 2023 

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.)(NYSE: KEYS)는 빠르고 정확한 EVM(오차 벡터 크기) 측정 결과를 제공하고 5G 부품 설계 특성화 속도를 최대 50%까지 가속화하는 최초의 미드레인지 VNA(벡터 네트워크 분석기)인 키사이트 E5081A ENA-X를 출시합니다. 

초저지연과 함께 지속적으로 증가하는 데이터 속도에 대한 수요로 인해 차세대 무선 통신 시스템은 더 높은 무선 주파수(RF) 대역에서 작동하고 있습니다. 5G NR(New Radio) 송신기가 이러한 작동 요구 사항을 충족하도록 보장하기 위해 RF 엔지니어는 전력 증폭기(PA)와 같은 부품의 설계 및 성능을 철저히 테스트해야 합니다. 실제 조건에서 PA에 대한 측정값을 얻는 것은 여러 계측기와 테스트 설정이 필요하므로 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 또한 PA가 5G 표준을 준수함을 인증하는 데 필요한 정확한 EVM 측정값을 얻으려면 고성능 VNA를 사용해야 합니다.

새로운 키사이트 ENA-X는 단일 테스트 설정의 피시험 장치(DUT) 평면에서 전체 벡터 보정을 제공하는 통합 변조 왜곡 분석 기능을 갖춘 미드레인지 네트워크 분석기 플랫폼을 RF 엔지니어에게 제공하여 이러한 요구 사항을 해결합니다. 고유한 아키텍처를 갖춘 ENA-X는 단일 연결로 여러 측정을 수행할 수 있으므로 테스트 설정이 간소화되고, 반복성이 향상되며, 테스트 속도가 빨라집니다.

키사이트 ENA-X가 제공하는 이점은 다음과 같습니다.

  • 통합 솔루션 – 통합 업컨버터, 다이렉트 수신기 액세스, 변조된 왜곡 분석 소프트웨어를 제공하여 최대 44 GHz에서 작동하는 고전력 시스템의 복잡한 변조 방식에서 RF 증폭기 성능을 특성화할 수 있습니다.
  • 간소화된 설정 – 단일 연결로 실행되고 단일 캘리브레이션만 필요로 하는 단일 테스트 설정을 제공하여 5G NR FR1 및 FR2 주파수 대역의 5G 송신기용 PA 특성화 속도를 최대 50%까지 가속화합니다.
  • 정확하고 반복 가능한 결과 – 특허받은 맞춤형 MMIC(모놀리식 마이크로웨이브 집적 회로)를 활용한 키사이트의 계측 전문 기술을 바탕으로 최고의 측정 정확도, 쉽게 반복 가능한 결과, 시장 최저 수준의 잔여 EVM을 제공합니다.

 

키사이트 고주파 측정 센터 오브 엑설런스(High Frequency Measurements Center of Excellence) 부사장 겸 제너럴 매니저인 조 리커트(Joe Rickert)는 다음과 같이 말했습니다. "이전에 최고 성능의 PNA 시리즈 네트워크 분석기에서만 사용할 수 있었던 강력한 변조 왜곡 분석 소프트웨어와 결합된 새로운 미드레인지 E5081A ENA-X VNA 솔루션은 5G 송신기용 전력 증폭기 특성화에 이상적입니다. 주문 제작된 MMIC 덕분에 ENA-X는 테스트 중인 전력 증폭기의 성능을 가리지 않으면서 RF 엔지니어에게 필요한 최고 출력 전력, 동적 범위, 시스템 안정성을 제공합니다."

키사이트는 IMS 2023의 키사이트 부스(#835)에서 ENA-X를 비롯한 무선 설계, 에뮬레이션, 테스트 솔루션의 종합 포트폴리오를 시연할 예정입니다.

리소스

키사이트테크놀로지스 소개   

키사이트(NYSE: KEYS)는 혁신가들이 세상을 바꿀 기술을 실현할 수 있도록 영감을 불어넣고 지원합니다. S&P 500 기업으로서, 엔지니어가 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 리스크를 줄이고 더 빠르게 개발 및 배포할 수 있도록 시장을 선도하는 설계, 에뮬레이션, 테스트 솔루션을 제공하고 있습니다. 키사이트는 통신, 산업 자동화, 우주 항공 및 방위, 자동차, 반도체, 일반 전자 시장의 고객이 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 글로벌 혁신 파트너입니다. 키사이트 뉴스룸 및 www.keysight.com에서 자세한 정보를 확인하십시오. 

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com