무엇을 찾고 있습니까?
특집
키사이트 EDA 커넥트 월드 투어: 최신 설계 센터를 통한 ‘시프트 레프트’ 추진
2024 키사이트 EDA 커넥트 월드 투어를 향한 공식 카운트다운이 시작되었습니다.
2024년 키사이트 EDA 커넥트 월드 투어(Keysight EDA Connect World Tour)의 공식 카운트다운이 시작되었습니다. 키사이트는 4개 이상의 지역에 걸쳐 20개 도시에서 전자 설계 엔지니어와 업계 리더들을 위한 대면 교육 및 네트워킹 이벤트인 글로벌 시리즈를 개최합니다. 참가자들은 다양한 기술 프레젠테이션, 교육 트랙, 핸즈온 튜토리얼, 패널 토론 및 키사이트 제품 리더들과의 네트워킹 기회 중에서 폭넓게 선택할 수 있습니다. 2024년 1월 15일에 시작되는 이번 투어는 로드 풀(load-pull) 설계 기법과 칩셋 설계부터 신속한 전자기(EM)-회로 공동 설계, 무선 주파수(RF) 설계에서의 인공지능(AI) 적용에 이르기까지 광범위한 주제를 다룹니다. 이러한 혁신은 더 빠른 시장 출시(time-to-market)를 달성하고 대담한 설계 혁신을 이끌어내는 핵심 요소 역할을 합니다.
키사이트 EDA의 부사장 겸 총괄 매니저인 닐스 파셰(Niels Faché)는 다음과 같이 말했습니다. "5G 비지상 네트워크(non-terrestrial network) 및 칩렛과 같은 혁신 기술의 급격한 부상은 의심할 여지 없이 우리의 세상을 재정의하고 있습니다. 전 세계에서 이러한 혁신의 잠재력을 실현하기 위해 키사이트는 다양한 애플리케이션에서 실행 가능한 '시프트 레프트(shift-left)' 모범 사례를 제공하도록 세심하게 설계된 기술 세미나 시리즈를 개최합니다. 키사이트는 우리 업계 및 그 이상의 다양한 기술 전문가 라인업을 하나로 모을 것입니다. 참가자는 AI/ML을 통한 RF 설계 향상 및 키사이트의 골든 표준(golden-standard) 측정을 포함한 최신 EDA(전자 설계 자동화) 혁신에 대한 직접적인 지식을 얻을 수 있습니다."
참가자들이 가장 관련성 높고 가치 있는 정보를 얻을 수 있도록, 각 세미나의 의제는 신중하게 맞춤화되었으며 키사이트 기술 전문가들이 직접 선별한 논문을 바탕으로 네 가지 핵심 모듈에 초점을 맞출 것입니다.
모듈 1 – 스마트 RF IC 설계 가속화
성공적인 RF 설계는 단순한 사양 준수를 넘어섭니다. 이 모듈에서는 AI 기반 전력 증폭기 설계부터 전자기 회로의 신속한 공동 설계에 이르기까지, 최신 키사이트 EDA 소프트웨어 스위트 내의 최첨단 발전에 대해 자세히 알아봅니다. 이러한 혁신은 복잡한 RF 회로의 개발을 가속화하여 초연결 미래에 기여할 것입니다. 주요 주제는 다음과 같습니다:
- 측정 및 AI/ML을 활용한 전력 증폭기용 로드 풀 설계 기법
- 마이크로웨이브 IC, 패키지, 모듈 및 PCB의 신속한 EM-회로 공동 설계
- 고성능 마이크로웨이브 설계를 위한 3D 모듈 통합 과제 해결
- 회로에서 EM으로 강력하고 수율이 높은 설계 기법 확장
모듈 2 – 칩렛 시대의 고속화 달성
칩렛은 이제 거스를 수 없는 대세입니다. 그러나 칩렛 및 패키지 레벨 모두에서 열, 전력, 신호 무결성의 복잡성을 해결하고 다중 다이 대 다이(die-to-die) 인터페이스를 처리하려면 혁신적인 전략이 필요합니다. 이 모듈은 메모리 및 SerDes 애플리케이션을 위한 고성능 디지털 설계 워크플로를 향상시키는 새로운 아키텍처 접근 방식과 필수 관행에 대한 전문가의 인사이트를 제공하여 칩렛 경쟁에서의 성공을 보장합니다. 주요 주제는 다음과 같습니다:
- 다중 다이 고성능 디지털 설계의 다이 대 다이 인터페이스 분석
- PCIe6 및 USB4v2 표준을 위한 시뮬레이션 기반 적합성 솔루션
- AI/ML, 5G 및 IoT 디바이스 시대의 SerDes 및 메모리 설계
- 디지털 트윈 시뮬레이션을 통한 신뢰할 수 있는 전력 분배 네트워크(PDN) 설계
- 복잡한 PCB에서 신호 무결성 유지: 진화된 EDA 도구
모듈 3: RF 시스템 설계 혁신 수용
통신이 광활한 우주로 확장됨에 따라 복잡한 시스템 수준의 설계 과제가 대두되고 있습니다. 이 모듈에서는 통합 시스템/회로 설계 워크플로, 고급 전력 증폭기 모델링, 5G 에어 인터페이스를 위한 AI 통합 등 키사이트 EDA의 최신 솔루션이 RF 시스템 설계를 어떻게 혁신하고 있는지 살펴봅니다. 주요 주제는 다음과 같습니다.
- 송수신기 및 위상 배열 안테나를 위한 RF 시스템 설계 솔루션
- 6G PHY 연구에 AI/ML 적용
- 회로 설계자를 위한 ADS의 새로운 시스템 검증 도구
- DVB-S2X 통합 설계 환경 솔루션
모듈 4: 디바이스 모델링 효율성 향상
2십 년 넘게 키사이트는 최고의 파운드리에 반도체 디바이스 측정, 추출, 검증을 위한 종합 솔루션을 제공하는 선두 주자였습니다. 이 모듈에서는 엔지니어링 시간을 대폭 단축하는 동시에 RF, CMOS, III-V 디바이스 모델의 품질을 향상시키는 혁신적인 전략을 조명합니다. 주요 주제는 다음과 같습니다.
- 현대화된 리센터링(recentering) 접근 방식으로 디바이스 모델링 강화
- 익스프레스 모델 QA 솔루션으로 비닝(binning) 모델링 플로우 극대화
- 고급 저주파 노이즈 측정을 위한 새로운 사실상의 표준 소프트웨어
- GaN HEMT의 자가 발열 및 트래핑 효과에 대한 정확한 모델링
- 전력 전자기기를 위한 고급 열 분석
- 병렬 MOSFET을 통한 전류 밸런싱을 위한 컨버터/인버터용 기생 추출
동료 엔지니어들과 함께 현대식 디자인 센터의 미래를 탐구하고, 키사이트의 광범위한 EDA, 설계 데이터, IP 관리 소프트웨어 도구 포트폴리오를 활용하여 성공적인 디자인 팀의 핵심 구성원이 되는 방법을 알아보세요.
키사이트 EDA 커넥트 월드 투어(Keysight EDA Connect World Tour)는 무료로 제공되므로 가까운 도시를 찾아 등록하고 참여해 보세요.