특집 

키사이트 설문조사, 위성 산업의 핵심 과제로 테스트 자동화 및 소프트웨어 지목

  • 우주 기술 분야의 의사결정권자 4명 중 3명은 소프트웨어 테스트 자동화를 업계가 직면한 주요 기술적 과제 중 하나로 보고 있다
  • 응답자의 절반에 가까운 비율이 단축된 제품 개발 주기를 가장 중요한 트렌드로 꼽아

April 21, 2023

키사이트가 발표한 Defying Gravity 새로운 우주 기술 설문조사에 따르면 의사결정권자의 3명 중 2명 이상이 소프트웨어 테스트 자동화를 위성 산업에 영향을 미치는 주요 기술적 과제 중 하나로 consideración하는 것으로 나타났습니다. 

설문조사 결과, 업계 전문가의 76%가 소프트웨어 테스트 자동화를 최고의 과제로 꼽았으며, 시스템 수준 모델링 및 시뮬레이션(53%), 설계 검증(46%)이그 뒤를 이었습니다. 이러한 결과는 설계 및 엔지니어링 프로세스를 가속화할 수 있는 고급 자동화 및 에뮬레이션 도구의 필요성을 강조합니다. 이는 응답자들이 꼽은 주요 업계 트렌드에도 반영되어 있어, 43%가 단축된 제품 개발 시간을 주요 트렌드로 꼽았고 고급 페이로드 시스템(37%), 인공 지능(34%)이 그 뒤를 이었습니다.

키사이트의 항공우주/방위 및 정부 솔루션 그룹 총괄 매니저인 그렉 패치케(Greg Patschke)는 "상업 우주 부문의 가속화된 기술 개발에 힘입어 위성 산업은 큰 변혁을 겪고 있으며, 이제 훨씬 단축된 주기 내에 새로운 설계를 선보이고 있습니다."라며, "성공적인 임무와 비즈니스 결과를 보장하기 위해 고충실도 시뮬레이션 및 에뮬레이션은 물론 테스트 전문성에 대한 요구가 그 어느 때보다 커졌습니다."라고 말했습니다. 

이번 Defying Gravity 설문조사의 기타 주요 결과는 다음과 같습니다:

  • 업계 트렌드를 주도하는 위성 – 향후 3년간의 상위 10대 업계 트렌드를 살펴본 결과, 응답자들은 위성을 가장 자주 언급했습니다. 확인된 주요 트렌드는 정지궤도(GEO) 소형 위성이었으며, 초고처리량 위성, 사이버 보안, 궤도 내 서비스, 저궤도(LEO) 대형 군집 위성이 그 뒤를 이었습니다.
  • 데이터 수집 및 통신이 최대 영향 요소로 꼽혀 – 산업에 가장 큰 영향을 미칠 애플리케이션을 파악할 때 응답자들은 데이터 수집, 연구, 통신을 가장 많이 언급했습니다. 꼽힌 주요 애플리케이션은 빅데이터 수집 및 분석이었으며, 지구 관측, 글로벌 포지셔닝/시간 서비스, 과학/연구, 인터넷/음성/방송 서비스 등의 용도가 그 뒤를 이었습니다.
  • 비용과 공급망이 가장 큰 위험 요소 – 프로젝트의 가장 큰 위험 요소가 무엇인지 평가해 달라는 질문에 응답자들은 비용과 공급망이 주된 우려 사항이라고 답했습니다. 꼽힌 주요 위험은 비용 예측 불가능성이었으며, 부품/서브시스템 공급, 기술적 범위, 프로그램 자금 조달이 그 뒤를 이었습니다.

업계 의사결정권자와 엔지니어가 복잡한 기술적 과제를 해결하여 이러한 트렌드를 활용할 수 있도록 돕기 위해, 키사이트는 엔드투엔드 설계 및 개발 제품 수명 주기와 생태계에 초점을 맞춘 완벽한 우주 및 위성 솔루션을 제공합니다. 여기에는 설계부터 검증, 운영, 지상국, 사용자 단말기에 이르기까지 전체 위성 제품 수명 주기에 대한 지원은 물론, 위성 페이로드, 무선 주파수 시스템, 전력 서브시스템에 대한 검증된 테스트 전문성이 포함됩니다.

패치케는 "고객은 키사이트의 엔드투엔드 설계 및 검증 도구를 활용함으로써 위성과 그 서브시스템이 전체 임무 기간 동안 처음부터 매번 문제없이 작동할 것이라는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다."라고 말했습니다.

또한 키사이트의 PathWave 시스템 설계(SystemVue) 및 EXata 비지상 네트워크 모델과 같은 모델링 도구를 사용하면 실제 시나리오에서 시스템 수준의 설계를 에뮬레이트하는 디지털 튜인 기술을 통해 제품 개발 주기를 가속화할 수 있습니다. EXata 소프트웨어는 더 높은 충실도의 안테나 모델링을 위해 PathWave 시스템 설계(SystemVue)를 통합할 수 있으며, 더 높은 충실도의 채널 에뮬레이션을 위해 키사이트의 PROPSIM을 통합하여 완전한 엔드투엔드 네트워크 시스템 모델링을 구현할 수 있습니다. 또한 머신 러닝 알고리즘과 인공 지능을 활용하여 시스템 최적화를 위한 모델을 학습시킬 수 있습니다. 키사이트는 인공 지능(AI) 기반의 Eggplant 테스트 자동화 소프트웨어 플랫폼의 자동화된 테스트 기능으로 소프트웨어 개발도 가속화합니다.

콜먼 파크스 리서치(Coleman Parkes Research)는 키사이트를 대신하여 이번 조사를 수행했습니다. 설문조사를 위해 우주 및 위성 생태계의 C레벨 임원부터 매니저까지 인터뷰를 진행했습니다. 대표적인 조직으로는 미주, 아시아 태평양, 유럽의 위성 개발자, 제조업체, 서브시스템 공급업체, 운영자, 서비스 제공업체가 포함되었습니다.