키사이트, Intel Foundry의 최신 공정을 위한 전자기 설계 소프트웨어 인증

설계 팀은 Intel 14A 및 Intel 18A-P에서 첫 번째 실리콘 성공을 위한 검증된 경로를 확보합니다.

SANTA ROSA, Calif.July 27, 2026

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.)(NYSE: KEYS)는 오늘 인텔 14A 및 인텔 18A-P 공정 기술을 지원하는 키사이트 EDA ADS(Advanced Design System)의 구성 요소인 RFPro 전자기(EM) 설계 소프트웨어의 인증을 발표했습니다. 이번 인증을 통해 무선 주파수 집적 회로(RFIC) 및 혼성 신호 설계자는 칩이 생산에 들어가기 전에 전자기 시뮬레이션이 인텔 파운드리의 최신 제조 공정을 정확하게 반영한다는 확신을 가질 수 있게 되었습니다.

반도체 제조업체들이 갈수록 더욱 발전된 공정 기술을 도입함에 따라, 설계 팀은 비용이 많이 드는 설계 오류를 방지하면서 개발 주기를 단축해야 하는 압박에 직면해 있습니다. 인증된 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 엔지니어는 제조 시작 전에 성능 문제를 식별하고 해결할 수 있으며, 이를 통해 개발 위험을 줄이고 비용이 많이 드는 칩 재설계를 방지하며 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

테이프아웃 이후에야 드러나는 EM과 회로 동작 간의 불일치는 비용이 많이 드는 재설계(re-spin)로 이어지므로, 설계 작업이 시작되기 전에 노드에서 시뮬레이션 도구가 검증되어야 합니다. 인텔 파운드리가 인텔 18A에서 18A-P 및 새로운 트랜지스터 및 전력 전달 구조인 RibbonFET 2와 PowerDirect를 도입하는 인텔 14A로 이어지는 로드맵을 실행함에 따라, 키사이트의 인증은 설계 팀에게 이러한 검증 경로를 제공합니다.

이번 인증은 인텔 18A 및 EMIB-T 첨단 패키징 기술 지원을 포함하여 인텔 파운드리와 키사이트가 지속해 온 협력을 바탕으로 이루어졌습니다. 이러한 기능을 통해 고객은 여러 인텔 공정 세대에 걸쳐 일관된 설계 플로우를 확보할 수 있으며, AI 및 고성능 컴퓨팅부터 모바일 기기에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

인텔 파운드리 서비스(Foundry Services)의 수석 부사장 겸 제너럴 매니저인 숀 한(Shawn Han)은 다음과 같이 말했습니다. “고객들이 차별화된 솔루션을 통해 차세대 요구 사항을 해결하고자 하는 가운데, 인텔 파운드리는 당사의 첨단 공정 및 패키징 기술에 대한 예측 가능한 실행력이 고객의 혁신을 가속화할 것이라고 믿습니다. 키사이트와 같은 생태계 파트너와 긴밀히 협력하여 세계 수준의 솔루션을 인증함으로써, 고객이 전력, 성능, 효율성 목표를 달성하고 더욱 빠르게 시장에 진출할 수 있다는 더 큰 확신을 제공하고 있습니다.” 

키사이트 디자인 엔지니어링 소프트웨어 수석 부사장인 닐스 파셰(Niels Faché)는 다음과 같이 말했습니다. “설계 팀은 시뮬레이션 결과를 신뢰하기 위해 새로운 공정 노드가 성숙해질 때까지 기다릴 수 없습니다. 이번 인증은 엔지니어가 인텔 파운드리의 최신 기술을 조기에 도입하고 첫 시도 만에 완벽한 실리콘을 구현할 수 있음을 의미합니다.”

리소스 

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트(NYSE: KEYS)는 전 세계에서 가장 복잡한 엔지니어링 과제를 해결하는 기술 혁신 기업들에게 없어서는 안 될 설계 지원 파트너 역할을 하고 있다. 키사이트는 제품 수명주기 전반에 걸쳐 업계를 선도하는 설계, 에뮬레이션, 테스트 솔루션을 하나로 연결함으로써 엔지니어링 팀이 혁신을 가속화하고 리스크를 줄이며 신기술을 더욱 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원한다. AI 인프라, 통신, 산업 자동화, 항공우주 및 방위산업, 자동차, 반도체, 전자 산업 등 다양한 산업 분야의 고객들은 가상 설계와 물리적 현실을 연결하고, 보다 빠르고 확신 있는 의사결정을 내리기 위해 키사이트와 함께하고 있다. 자세한 내용은  www.keysight.com에서 에서 확인할 수 있다.