키사이트, 대량 전자제품 생산을 위한 확장 가능한 인라인 플래시 프로그래밍 시스템 출시
이 시스템은 최대 112개의 병렬 채널로 확장되어 처리량을 극대화하고 대량 생산의 병목 현상을 줄여줍니다.
SANTA ROSA, Calif.November 19, 2025
키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.)(NYSE: KEYS)는 전자 제조업체가 대량 생산 환경에서 점점 더 커지는 펌웨어 페이로드를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 고처리량 인라인 플래시 프로그래밍 솔루션인 키사이트 A90 애플리케이션 전용 자동 테스트 스위트(ASATS)를 발표했습니다.
자동차, 서버, 가전 애플리케이션 분야에서 펌웨어와 운영 체제의 크기가 커져 수백 메가바이트에 달하는 경우가 많아짐에 따라, 기존의 인서킷 테스터와 예산형 프로그래밍 툴은 속도를 따라잡기 어려운 경우가 많습니다. 이러한 병목 현상은 택트 타임을 느리게 하고 전체 처리량을 제한합니다.
A90 ASATS는 최대 112개의 병렬 프로그래밍 채널을 지원하는 모듈형 확장 가능 아키텍처로 이러한 과제를 해결합니다. 이 설계를 통해 제조업체는 대용량 데이터 페이로드를 빠르고 안정적으로 플래싱할 수 있으며, 다운스트림 프로세스에 지장을 주지 않고 높은 생산 효율성을 유지할 수 있습니다. 시스템의 동일 높이 바이패스 컨베이어와 나란히 설치(side-by-side)하는 방식을 통해 원활한 보드 흐름을 보장하며, 완전한 키사이트 i1000 FlexiCore 지그 호환성을 통해 기존 테스트 환경에 간편하게 배포할 수 있습니다.
A90 ASATS의 주요 기능 및 이점은 다음과 같습니다:
- 대용량 펌웨어 페이로드를 위한 고속 병렬 플래시 프로그래밍으로 대량 생산 라인의 병목 현상 제거
- 최대 처리량과 효율성을 위해 최대 112개 채널을 지원하는 확장 가능한 아키텍처
- 최적화된 라인 통합을 위해 나란히 설치(side-by-side) 및 동일 높이 바이패스가 가능하며 완전한 FlexiCore 지그 호환성을 갖춘 컴팩트하고 모듈형인 설계
키사이트 전자 산업 솔루션 그룹 우수 센터 부사장인 캐롤 레(Carol Leh)는 다음과 같이 말했습니다. "전자 제조업체는 점점 더 커지는 펌웨어 페이로드를 관리하는 동시에 제품 테스트를 가속화해야 하는 압박에 직면해 있습니다. 이 A90 ASATS는 프로그래밍 병목 현상을 제거하고 대량 생산 라인을 효율적으로 가동하는 데 필요한 속도, 병렬성, 유연성을 제공합니다."
리소스
키사이트 A90 애플리케이션 전용 자동 테스트 시스템(ASATS)은 모듈형 설계와 원활한 인라인 통합을 통해 대량 생산 시 대용량 펌웨어 페이로드를 위한 확장 가능하고 고속인 병렬 플래시 프로그래밍을 제공합니다.