ウェビナー
Wi-Fi 8は、ピーク速度よりも信頼性を優先するという戦略的転換を特徴としています。協調型空間再利用、強化されたマルチアクセスポイント(AP)間の連携、および協調型ビームフォーミングといった新機能は、将来のサービス需要や人工知能(AI)ワークロードに対応した、確定的かつ安定した接続の実現を目指しています。Wi-Fi 8の認証取得に向けた準備を進める上で、実環境でのパフォーマンスをどのように検証するかを理解することは、シームレスで高品質なWi-Fi体験を提供するために不可欠となります。
本ウェビナーでは、以下の点に焦点を当てます:
Wi-Fi 8とは何ですか?
Wi-Fi 7および過去のWi-Fi技術サイクルとの違い
インターネットサービスプロバイダー(ISP)への影響と、Wi-Fi 8が重要な理由
テストおよび検証における課題
Wi-Fi 8の試験手法
Wi-Fi 8について、また自社のネットワークや製品をWi-Fi 8に対応させる方法を知りたいと考えているエンジニアやマネージャーの方々。
何をお探しですか?