オンデマンド
午前11時(IST)/午後1時30分(SGT)/午後4時30分(AEDT)
1.6Tイーサネットが現実のものとなる中、課題はもはや速度ではなく、実環境下での性能実証にあります。本ウェビナーでは、速度優先のテストから高精度のアプローチへ転換し、複雑性を低減しながら知見獲得を加速する手法を学びます。 デバイスチェーン全体での信頼性と相互運用性を検証する方法、そして224Gビットエラーレート(BER)と前方誤り訂正(FEC)評価による将来への備えを明らかにします。今すぐ登録し、1.6Tでの確かな検証を実現しましょう。
このウェビナーは、複雑な1.6Tイーサネットテストを簡素化し、信頼性の高い相互運用性を確保し、次世代224G検証に備える必要があるネットワークエンジニア、検証チーム、システムアーキテクト向けに設計されています。
何をお探しですか?