オンデマンド
AIデータセンターが伝送速度を絶えず向上させるにつれて、400G、800G、さらには1.6Tが現実となり、3.2T時代が目前に迫っています。しかし、このような未来を実現するためには、各チャネルで448Gの高速伝送を達成することが鍵であり、これはこれまで突破が困難な限界でした。現在、NTTイノベーティブデバイス、Lumentum、Keysightの業界専門家が、大陸を越えた協力によって448G PAM4信号伝送のデモンストレーションを成功させ、次世代AIデータセンターと高速イーサネットの基礎を築いた方法を初めて公開します。
今すぐ登録して、高速伝送の未来をいち早く体験してください!
Cレベル、R&Dマネージャー、R&Dエンジニア、テストマネージャー、テストエンジニア、研究者、プロジェクトマネージャー、AIアーキテクト
何をお探しですか?