パワーインテグリティーの評価

Webinars

PDN(Power Distribution Network/電源供給ネットワーク)は、回路の動作時に安定した電圧で効率よく電力を供給することが常に求められます。しかし、昨今の機器では電源供給ライン(パワーレール)の数が増えるばかりでなく、負荷の過渡応答の高速化や電子部品の低電圧化による変動の許容範囲も狭くなるなど、電源回路への要求仕様は厳しくなる一方です。しかも伝送信号におけるジッタなどの信号品質にも直接関わってきます。このように電源の品質(パワーインテグリティー)は、きわめて重要なポイントです。今回はパワーインテグリティーで扱う用語や課題について説明し、実際の評価方法を紹介します。

 

セミナー資料ダウンロード(オンデマンドではアンケートは実施していません) https://connectlp.keysight.com/LP=34676