2019年8月15日

2019年8月13日、マイクロソフトは、リモートデスクトップサービスに対する一連の修正プログラムをリリースしました。これには、2つの重大なリモートコード実行 (RCE) の脆弱性、CVE-2019-1181およびCVE-2019-1182が含まれています。以前に修正された「BlueKeep」脆弱性 (CVE-2019-0708) と同様に、これら2つの脆弱性も「ワーム可能」であり、将来これらの脆弱性を悪用するマルウェアは、ユーザーの操作なしに脆弱なコンピューターから脆弱なコンピューターへと伝播する可能性があります。この脆弱性は、Windows 7、Windows Embedded Standard 7 (WES7)、Windows 10、またはWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSBオペレーティングシステムを使用するキーサイト製品に影響を与える可能性があります。この脆弱性に関する詳細情報が記載されたサービス速報は、マイクロソフトから入手できます。

2019年8月15日現在、キーサイトはこの脆弱性の積極的な悪用を確認していませんが、予防措置として、Windows 7、WES7、Windows 10、またはWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSBベースのすべての製品を、最新のMicrosoftセキュリティパッチで更新することを強く推奨しています。アップデートは、製品に備わっているWindows Update機能を使用するか、Microsoft セキュリティ更新プログラム ガイドから適切なアップデートを直接ダウンロードして手動でインストールすることで実行できます。

ご不明な点がございましたら、キーサイトまでお問い合わせください。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?