Cómo depurar señales del bus CAN con un osciloscopio

Osciloscopio Essential
+ Osciloscopio Essential

Aislar y analizar la actividad del bus CAN

El CAN es un bus serie diferencial ampliamente utilizado para intercambiar información de control y estado entre las unidades de control electrónico (ECU) de un vehículo. La depuración de las señales del bus CAN requiere capturar la forma de onda de la capa física, al tiempo que se identifican las tramas o mensajes asociados al comportamiento que se está investigando. Los ingenieros necesitan aislar la actividad específica del bus del tráfico circundante para poder centrarse en los mensajes relevantes y examinar la señal eléctrica asociada a cada evento. La activación y la decodificación del CAN permiten identificar tramas o mensajes seleccionados, supervisar la calidad de su señal y medir la sincronización entre tramas sin tener que buscar manualmente entre largas adquisiciones de tráfico del bus no relacionado.

Para realizar la prueba se necesita un osciloscopio conectado al bus CAN diferencial con las sondas diferenciales adecuadas. Los ingenieros configuran el osciloscopio para que se active ante el evento CAN deseado y decodifican el tráfico capturado en información de protocolo que puede visualizarse junto con la forma de onda analógica. La traza decodificada mantiene la correlación temporal con la señal de la capa física, lo que permite a los ingenieros relacionar tramas individuales y la actividad de los mensajes con el comportamiento eléctrico correspondiente en el bus. Esta vista combinada ayuda a los ingenieros a examinar las características de la señal asociadas a comunicaciones CAN específicas, comparar la sincronización entre mensajes e investigar si un comportamiento inesperado del bus está relacionado con la forma de onda subyacente de la capa física.

Solución de depuración para el bus CAN

La depuración de las señales del bus CAN requiere una configuración de medición capaz de capturar la forma de onda diferencial de la capa física, al tiempo que se activa y se decodifica una actividad CAN específica. Un osciloscopio de sobremesa Essential captura la forma de onda CAN y ofrece activación y decodificación a nivel de protocolo, lo que permite a los ingenieros aislar tramas o mensajes seleccionados dentro del tráfico del bus en curso. Una sonda activa diferencial mide entre los dos puntos de señal CAN, al tiempo que proporciona la conexión diferencial necesaria para adquirir la señal de la capa física. El osciloscopio muestra la información CAN decodificada correlacionada en el tiempo con la forma de onda analógica capturada, lo que permite a los ingenieros asociar la actividad del protocolo con el comportamiento eléctrico correspondiente. Los ingenieros pueden utilizar esta vista combinada para examinar comunicaciones CAN seleccionadas, supervisar la calidad de la señal y evaluar la sincronización entre tramas sin tener que separar el análisis del protocolo y de la capa física en diferentes flujos de trabajo de medición. En conjunto, las capacidades de análisis CAN del osciloscopio y la sonda diferencial proporcionan una configuración integrada para la depuración de buses CAN en el sector de la automoción.

Ver demostración de la depuración del bus CAN

Descubre los productos de nuestra solución de depuración de CAN Bus

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la depuración del bus CAN

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?