Como detectar células de íon-lítio com alta autodescarga

Analisador de autodescarga de baterias
+ Analisador de autodescarga de bateria

Identificar células com autodescarga excessiva

A detecção de alta autodescarga começa com a medição direta da corrente de autodescarga de células de íon-lítio em repouso, sob condições elétricas e térmicas estáveis. No método potenciostático, uma fonte de corrente contínua de baixo ruído é primeiro ajustada para corresponder o mais próximo possível à tensão em circuito aberto (OCV) da célula. A fonte é então conectada à célula por meio de um caminho de medição de baixa corrente e mantém a célula em tensão e estado de carga (SOC) essencialmente constantes. À medida que a autodescarga interna continua, a fonte externa fornece a corrente necessária para repor a carga que está sendo perdida dentro da célula. Depois que a fonte e a célula se aproximam do equilíbrio, essa corrente fornecida externamente representa a corrente de autodescarga da célula. Para a detecção de alta autodescarga, o comportamento da corrente em função do tempo de células individuais pode ser comparado em toda uma população de células, em vez de se esperar que cada célula atinja seu valor final de equilíbrio. Células com vazamento anormalmente alto podem começar a se separar da população normal logo no início da medição, tornando a medição direta da corrente de autodescarga adequada para a triagem de células de bateria. A medição direta da corrente fornece uma grande observável: a taxa na qual a carga está sendo perdida.

Uma análise confiável da autodescarga de células de íon-lítio também requer o controle de fatores que podem gerar correntes transitórias ou flutuantes, não relacionadas ao nível final de autodescarga da célula. As células devem estar suficientemente descansadas após o carregamento ou a descarga, pois a redistribuição de carga dentro da célula continua à medida que a carga atinge o equilíbrio em toda a sua estrutura interna. Se uma célula não tiver repousado totalmente, uma corrente adicional pode inicialmente fluir para dentro ou para fora da célula e, em seguida, decair exponencialmente, afetando potencialmente a interpretação dos dados das primeiras medições. A temperatura é outra variável de medição, pois a tensão das células de íon-lítio pode variar em muitas dezenas de microvolts por grau Celsius. O estado de carga também influencia o teste, pois a autodescarga das células de íon-lítio diminui consideravelmente em baixos níveis de SOC e se torna mais difícil de medir. Durante a triagem das células de bateria, os engenheiros devem, portanto, monitorar continuamente a corrente, a tensão da célula e a temperatura, além de avaliar comportamentos anormais da corrente no contexto desses parâmetros. A resistência em série programável também pode ser usada para equilibrar o tempo de estabilização da medição com a sensibilidade a influências externas, como variações de temperatura. Quando várias células são medidas em condições comparáveis, seus traçados de corrente versus tempo fornecem uma visão em nível populacional do comportamento de autodescarga.

Solução para detecção de células com alta autodescarga

Realize a detecção de alta autodescarga medindo várias células de íon-lítio em condições potenciostáticas controladas e comparando seu comportamento de corrente em função do tempo para identificar células que se desviam da população normal. O Analisador de Autodescarga da Keysight foi projetado para a medição direta da corrente de autodescarga e pode medir até 32 células simultaneamente, permitindo a triagem paralela de células de bateria. O Software de Análise de Autodescarga oferece uma interface gráfica interativa para configurar e analisar medições em várias células de íon-lítio. No teste documentado com dezesseis células, três células com autodescarga excessiva se destacaram visivelmente da população principal em questão de minutos. Essa análise multirraio permite a detecção de alta autodescarga antes que cada célula necessariamente atinja sua corrente de equilíbrio final, enquanto as medições de tensão e temperatura mantidas fornecem contexto para interpretar variações transitórias ou induzidas pelo ambiente durante os testes de baterias de íon-lítio.

Veja o diagrama de blocos da solução para detecção de células com alta autodescarga

Como detectar células de íon-lítio com alta autodescarga

Conheça os produtos da nossa solução para detecção de células com alta autodescarga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?