Começamos definindo o que você está certificando e em que nível: os limites do escopo da avaliação, se o nível é substancial ou alto, se um perfil de proteção se aplica e o que você pode reutilizar dos certificados detidos pelas camadas abaixo da sua. Essas escolhas determinam seu custo e seu cronograma, e revisá-las posteriormente pode sair caro.
A meta de segurança define o que será avaliado. Seu projeto, arquitetura, diretrizes, ciclo de vida e evidências do local são os elementos que serão avaliados. Nós os analisamos logo no início, enquanto uma lacuna ainda pode ser corrigida por meio da documentação, em vez de exigir uma reformulação — a prontidão da documentação é o fator mais importante que determina a duração de uma avaliação.
Nossos avaliadores analisam os requisitos de garantia de qualidade abrangidos pelo escopo: projeto, orientações, suporte ao ciclo de vida, testes e as evidências de suas instalações de desenvolvimento e produção. No caso de produtos compostos, também verificamos se você aplicou corretamente as orientações dos certificados subjacentes.
Esta é a etapa em que tentamos quebrar a segurança do seu produto. Sua meta de segurança afirma que um determinado invasor não consegue invadir o sistema; aqui, assumimos o papel desse invasor, empregando o esforço exigido pelo seu nível AVA_VAN. Os métodos incluem análise de canal lateral, injeção de falhas, ataques físicos e invasivos, além de ataques lógicos e de protocolo. Escolhemos aqueles que melhor se adequam ao seu produto.
Elaboramos o relatório de avaliação e o enviamos à EMVCo assim que você efetuar o pagamento da fatura de registro. A EMVCo analisa o relatório e emite o seu Certificado de Avaliação de Segurança, publicado com um número SECN. Nós nos encarregamos de esclarecer as dúvidas levantadas durante a análise até que o relatório atenda aos requisitos.
Um certificado EUCC tem validade de até cinco anos e, durante esse período, é necessário monitorar vulnerabilidades, comunicá-las ao seu organismo de certificação e solicitar uma reavaliação quando uma alteração afetar suas declarações de segurança. Planejamos esse caminho desde o início, para que as renovações e novas variantes sejam incorporadas ao seu roteiro, em vez de sobreporem um lançamento.
Concentre-se no desenvolvimento do seu produto enquanto a Keysight o orienta na preparação e avaliação dos Critérios Comuns.
Adaptamos o programa às necessidades da sua equipe e ao seu orçamento, combinando pré-avaliação, consultoria e avaliação. O programa inclui workshops, revisões de projeto e suporte no local, e o plano pode ser ajustado conforme as mudanças nas suas datas. Oferecemos suporte em todas as etapas do processo, mantendo os prazos de certificação entre os mais rápidos do mercado.
Para atingir os níveis mais altos de garantia dos Critérios Comuns, é necessário realizar testes de ataque físico. Nossa equipe é líder de mercado em análise de canal lateral e injeção de falhas e vem realizando testes em elementos seguros desde 2001. Somos também a empresa responsável pelo Inspector, o conjunto de ferramentas de análise de canal lateral e injeção de falhas utilizado por laboratórios e fornecedores em todo o mundo.
Também realizamos avaliações para a EMVCo, a GlobalPlatform, a SESIP, a PSA Certified, a GSMA eSA e a Lei de Resiliência Cibernética. Planeje-as em conjunto e uma única campanha poderá abranger vários esquemas e diversas variantes de produto, de modo que cada nova versão tenha um custo de certificação menor do que a anterior.
Notícias em destaque
O Laboratório de Segurança de Dispositivos da Keysight é credenciado como Centro de Avaliação de Segurança de TI (ITSEF) no âmbito do Esquema de Certificação de Cibersegurança da UE com base nos Critérios Comuns (EUCC). A credenciação permite que nosso laboratório em Delft realize avaliações abrangentes e de alta confiabilidade para produtos de TIC críticos para a segurança, incluindo tecnologias de pagamento e identidade digital.
Essa certificação se baseia em nossa longa experiência na avaliação de produtos seguros em relação a requisitos de segurança reconhecidos internacionalmente.
A Keysight oferece consistentemente serviços excepcionais para os testes de nossos produtos. Sua profunda experiência e abordagem meticulosa proporcionam confiança e segurança.
Diretor de Marketing Internacional, Tongxin Microelectronics
Os Critérios Comuns (ISO/IEC 15408, com a metodologia de teste definida na ISO/IEC 18045) são a norma internacional para avaliar a segurança de produtos de TI. Você descreve o que seu produto protege e quais tipos de invasores ele deve impedir. Um laboratório independente testa essas alegações. Um órgão de certificação emite o certificado. Compradores dos setores governamental, de identidade, de pagamentos e automotivo vêm utilizando essa norma há décadas.
O EUCC é o esquema europeu para os Critérios Comuns, estabelecido no Regulamento (UE) 2024/482 no âmbito da Lei de Cibersegurança da UE. Ele está em vigor desde 27 de fevereiro de 2025 e substitui os esquemas nacionais distintos — que antes estavam vinculados pelo acordo SOG-IS — por um único esquema reconhecido em toda a UE. A norma subjacente é a mesma. O que muda é a forma como os laboratórios são acreditados, como a garantia é redigida no certificado e quais são as obrigações após a sua emissão.
Não. Os esquemas nacionais deixaram de aceitar novos pedidos em 27 de fevereiro de 2025 e, desde fevereiro de 2026, não podem mais emitir certificados. Qualquer novo certificado dos Critérios Comuns na Europa é um certificado EUCC. Os certificados já emitidos permanecem válidos, e ainda é possível realizar manutenção limitada sobre eles de acordo com as regras do esquema que os emitiu.
Ele permanece válido até o vencimento. Quando você precisar de um novo certificado — seja para um novo produto, uma nova versão ou uma renovação —, ele será fornecido pela EUCC. Os certificados existentes podem ser transferidos assim que forem verificados em relação às atualizações feitas pela EUCC. O verdadeiro trabalho geralmente está nas novas obrigações pós-certificação e em quaisquer documentos de última geração que tenham sofrido alterações desde a sua avaliação original.
Eles correspondem aos níveis AVA_VAN. O nível “Substancial” corresponde aos níveis AVA_VAN.1 e 2. O nível “Alto” corresponde aos níveis AVA_VAN.3, 4 e 5. A diferença está no tipo de invasor contra o qual seu produto é testado, e isso determina tanto a profundidade dos testes quanto quem está autorizado a realizá-los. No nível “Alto”, o laboratório deve ser autorizado pela autoridade nacional, e essa autoridade auxilia na emissão do certificado.
Sim, tanto na norma quanto em esquemas fora da Europa. De acordo com a EUCC, seu certificado indica os níveis “substancial” ou “alto”, vinculados ao nível AVA_VAN, e também pode conter um EAL. Se seus clientes ou documentos de licitação ainda exigirem um EAL, podemos ajudá-lo a mapear esse nível para o equivalente na EUCC.
Um domínio técnico é um conjunto de regras compartilhadas para uma categoria de produtos, que abrange como os ataques são classificados e aplicados. A EUCC mantém os dois itens do SOG-IS: cartões inteligentes e dispositivos similares, e dispositivos de hardware com módulos de segurança. A certificação no nível AVA_VAN.4 ou 5 normalmente implica trabalhar dentro de um domínio técnico ou de um perfil de proteção certificado; portanto, se você estiver buscando um nível mais alto, defina isso desde o início.
Não, e nenhum laboratório deveria lhe dizer o contrário. A Keysight é um ITSEF credenciado: realizamos a avaliação e elaboramos o relatório técnico de avaliação. O certificado é emitido por um organismo de certificação, com a autoridade nacional também envolvida em alto nível. Trabalhamos com eles durante todo o processo e cuidamos de todas as questões técnicas para você.
Até cinco anos, desde que você continue cumprindo as obrigações do programa. Um certificado pode ser suspenso ou revogado caso você não cumpra essas obrigações ou se for identificada uma vulnerabilidade grave no produto certificado.
Essa é a parte que a maioria das equipes subestima. É preciso ficar atento a novas vulnerabilidades no produto certificado, lidar com elas, relatá-las ao órgão de certificação dentro dos prazos estabelecidos pelo esquema e solicitar uma reavaliação quando uma alteração afetar suas declarações de segurança. A certificação não é mais algo que se obtém e se arquiva. É um processo para o qual é preciso contar com pessoal e orçamento durante cinco anos.
Isso ajuda, mas não abrange tudo. Um certificado da EUCC permite que se presuma que seu produto está em conformidade com as obrigações da CRA abordadas por uma avaliação dos Critérios Comuns, e as evidências se complementam bem. Ele não abrange o restante do que a CRA exige de você como fabricante, especialmente a documentação técnica, a SBOM e os relatórios, incluindo o alerta antecipado que você deve emitir quando uma vulnerabilidade estiver sendo explorada ativamente. É mais econômico planejar ambos em conjunto do que um após o outro. Confira nossos serviços de avaliação de segurança para a Lei de Resiliência Cibernética da UE.
Uma pré-avaliação é um teste que realizamos antes da campanha formal, com o objetivo de identificar problemas enquanto ainda é mais barato corrigi-los. Ela não é obrigatória. É a maneira mais confiável que conhecemos para manter o cronograma de certificação dentro do prazo, especialmente no caso de uma primeira certificação ou de um novo projeto.
Uma avaliação que se baseia nos resultados certificados da camada inferior, em vez de repeti-los: uma plataforma em um chip certificado, um aplicativo em uma plataforma certificada. É muito mais barato do que começar do zero, com uma condição — sua camada precisa seguir as orientações que acompanham o certificado da camada inferior. Quando esses projetos sofrem atrasos, esse é quase sempre o motivo.
O que você está procurando?