O que você está procurando?
MATÉRIA EM DESTAQUE
Previsões tecnológicas de um grupo de reflexão especializado em projeto e teste eletrônico
Em 2021, o mundo continuou a enfrentar uma crise de saúde pública sem precedentes: a pandemia do coronavírus. Isso afetou todos os setores da sociedade e forçou empresas, pequenos negócios, governos e instituições privadas a se adaptarem — em alguns casos, de forma significativa — para acelerar as transformações digitais e repensar a maneira como a inovação é alcançada.
Os executivos da Keysight comentam sobre as mudanças nas operações comerciais e as tendências tecnológicas que estão se desenrolando no contexto da pandemia, cujos efeitos continuarão a ter repercussões duradouras nas organizações e na sociedade.
A ascensão da computação quântica
A tecnologia quântica é uma área emergente que continuou a prosperar durante a pandemia da COVID-19 do ponto de vista da inovação e do investimento. 2022 será um ano decisivo para a tecnologia quântica. A necessidade de testes e medições de alta precisão se expandirá rapidamente para permitir que os sistemas quânticos supercondutores alcancem todo o seu potencial.
Vários computadores quânticos de 100 qubits chegam à nuvem
Em 2022, várias empresas lançarão na nuvem unidades de processamento quântico (QPUs) com 100 ou mais qubits. Esses avanços criarão novos desafios para os desenvolvedores de dispositivos, incluindo o escalonamento (computadores quânticos maiores), a implantação (mais calibrações) e a repetibilidade (rendimento na fabricação de dispositivos) dos dispositivos quânticos.
Avanços nas taxas de erro das portas de dois qubits
Atualmente, as taxas de erro das portas de dois qubits constituem um importante fator limitante no desempenho dos algoritmos quânticos em aplicações nas áreas financeira, farmacêutica e de logística. Com as tecnologias de QPU demonstrando agora melhorias nas taxas de erro das portas de dois qubits, haverá níveis recordes de ruído do sistema em 2022, o que contribuirá para melhorar o desempenho dos processadores quânticos. Esses avanços criam um novo desafio: medir taxas de erro de portas minúsculas e compreender a interferência entre canais da QPU de forma confiável e eficiente.
Cadeias de suprimentos resilientes
As atuais interrupções na cadeia de suprimentos (escassez de chips semicondutores e matérias-primas, aliadas a restrições logísticas como portos congestionados e falta de motoristas de caminhão) criaram gargalos que continuarão a limitar a produção em 2022. A resiliência da cadeia de suprimentos é agora fundamental para a capacidade de uma organização de lidar com a volatilidade atual. As organizações dedicarão cada vez mais esforços para preparar suas cadeias de suprimentos para o futuro, a fim de obter uma vantagem competitiva. Além disso, as cadeias de suprimentos sustentáveis serão priorizadas para mitigar os riscos ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG).
As cadeias de suprimentos se tornarão mais ágeis e digitalizadas
As tecnologias digitais trarão novos recursos para o ecossistema da cadeia de suprimentos. Com maior automação e visibilidade, as organizações serão mais ágeis e capazes de responder rapidamente às flutuações.
A cadeia de suprimentos autônoma se tornará uma realidade
À medida que a automação cognitiva for amplamente incorporada, as cadeias de suprimentos se tornarão mais inteligentes. Isso levará a que a automação faça recomendações, preveja resultados e, eventualmente, tome decisões de forma autônoma.
Planejamento de continuidade de negócios e mitigação de riscos
Em vez de depender de um único fornecedor global, haverá uma mudança para o abastecimento diversificado e a regionalização, a fim de reduzir as interrupções. Esse será um fator determinante para a resiliência da cadeia de suprimentos.
Projeto voltado para a resiliência
O projeto de produtos incorporará peças padronizadas mais fáceis de adquirir, permitindo que as organizações respondam rapidamente a interrupções. A manutenção de estoques de segurança para componentes críticos substituirá a abordagem estabelecida de “just in time” para o gerenciamento de estoques.
A colaboração virtual se tornará mais sofisticada
A pandemia mostrou às organizações que é possível ter sucesso mesmo com uma força de trabalho diversificada. Em 2022, a colaboração virtual se tornará mais sofisticada, com as organizações utilizando tecnologias inovadoras para aumentar a produtividade. Essa nova onda de colaboração remota criará uma rede complexa de sistemas conectados, na qual os testes e as medições serão essenciais para garantir uma experiência integrada e segura.
- As tecnologias de Realidade Virtual/Realidade Aumentada/Realidade Mista (VR/AR/MR) permitirão uma melhor visualização. No projeto de produtos, os gêmeos digitais criarão simulações dos projetos antes da fabricação do produto físico. Essas simulações permitem que equipes remotas colaborem no projeto, aprimorem o processo como um todo e reduzam o tempo e os custos necessários para o desenvolvimento do produto.
- O monitoramento remoto por meio de sistemas automatizados, incluindo robôs em armazéns e drones de entrega para logística, irá coletar e consolidar dados que os trabalhadores remotos poderão compartilhar e monitorar em tempo real.
TI empresarial
Os desenvolvedores cidadãos dominarão o mercado até 2025
O maior desafio e oportunidade para os CIOs é a democratização da TI por meio do desenvolvimento cidadão. Um desenvolvedor cidadão se reporta a uma unidade de negócios ou função que não seja a de TI. Até 2027, haverá cinco vezes mais desenvolvedores cidadãos do que desenvolvedores tradicionais nas organizações.
- O ritmo cada vez mais acelerado da transformação digital, com todos os fluxos de trabalho se tornando automatizados, otimizados e interconectados, está alimentando a demanda insaciável por mais aplicativos.
- A ampla implantação de tecnologias inteligentes, incluindo inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (NLP) em plataformas sem código e com pouco código, permite que desenvolvedores leigos realizem automações. Como resultado dessa mudança, os CIOs não estarão mais limitados por restrições de recursos e poderão ampliar rapidamente seus esforços de transformação digital. No entanto, eles precisarão monitorar e testar continuamente a experiência do usuário em todo o ecossistema de aplicativos e serviços.
- A mudança para os desenvolvedores cidadãos aumentará a carga de segurança, já que os CIOs precisarão de visibilidade em tempo real da rede para garantir a segurança desses desenvolvedores e dos usuários. O crescimento do número de desenvolvedores cidadãos depende da automação contínua e inteligente de testes, garantindo que tudo funcione conforme as expectativas dos usuários e que os sistemas estejam seguros.
Nos sistemas corporativos, as arquiteturas composíveis com prioridade na nuvem substituirão as arquiteturas monolíticas legadas
- As organizações de TI irão acelerar a digitalização de suas empresas por meio da integração, baseada em APIs, de soluções em nuvem de diversos fornecedores, a fim de alcançar níveis sem precedentes de adaptabilidade, funcionalidade, experiência do cliente, escalabilidade e robustez.
- Cada empresa passará a depender cada vez mais do desempenho, da confiabilidade e da segurança das redes de seus fornecedores de serviços em nuvem, provedores de soluções e parceiros de negócios.
- As soluções de visibilidade de rede e de gêmeo digital de rede precisarão encontrar novas formas de garantir os níveis necessários de desempenho, confiabilidade e, acima de tudo, segurança, em todas as redes de diversos grupos de empresas.
IoT
O foco está nos serviços por assinatura, não nos dispositivos
Os dispositivos conectados estão onipresentes em todos os setores; o importante agora é oferecer serviços por assinatura. Em 2022, as tecnologias inteligentes permitirão que as organizações tratem os clientes como um segmento de um único indivíduo e ofereçam serviços hiperpersonalizados. Por exemplo:
- Uma geladeira inteligente apresenta opções de cardápio para a semana com base nas preferências de cada pessoa (sem glúten) e, em seguida, sugere automaticamente listas de compras com o serviço de entrega de mantimentos preferido para quaisquer ingredientes que faltem nas refeições.
- Até 2025, esses tipos de serviços personalizados terão crescido rapidamente e mais de 50% dos domicílios (nos EUA) terão pelo menos uma assinatura.
Os setores tradicionais passarão a adotar modelos baseados em assinatura ou uso
A Rolls-Royce aluga seus motores com base no uso; os trens são alugados por milha. À medida que a economia sob demanda continua a se expandir, os modelos de assinatura se estenderão aos mercados empresarial e de consumo. Isso inclui carros, eletrodomésticos e serviços automatizados. A infraestrutura conectada indicará quando for necessário realizar reparos ou substituições, à medida que a manutenção preditiva se tornar a norma até 2024 para otimizar a disponibilidade desses serviços.
Os veículos autônomos contribuem para impulsionar a transição para a mobilidade como serviço (MaaS)
A combinação de veículos autônomos com a migração para serviços baseados em assinatura se alinha a um mundo em que não será mais necessário possuir um carro. Até 2025, os consumidores passarão a adotar um modelo de “aluguel por serviço”, que lhes permitirá ir aonde e quando quiserem. Outra vantagem dos veículos autônomos é que os usuários podem otimizar suas localizações para maximizar a utilização prevista. Isso garante que todos que desejam um carro tenham acesso a ele quando precisarem, utilizando o número mínimo de veículos por meio da análise de dados em tempo real e históricos para alimentar análises preditivas.
A IoT vai transformar a experiência de compra
- Antes do fim desta década, não haverá mais caixas nem balcões de pagamento em nenhuma loja de varejo. Tecnologias inteligentes e etiquetas RFID rastrearão cada item e cobrarão automaticamente no cartão de crédito ou na conta bancária do cliente, eliminando os transtornos da experiência de compra física.
- Até 2024, os robôs estarão amplamente implantados tanto nas lojas quanto nos armazéns e centros de distribuição, reduzindo ainda mais o número de empregos humanos no setor de varejo.
- Os supermercados serão a próxima vítima do apocalipse do varejo. À medida que as etiquetas RFID se tornarem cada vez mais comuns nas residências e nas lojas, os supermercados passarão a fazer entregas diretamente do depósito para o cliente, eliminando a necessidade de lojas físicas.
- A entrega por drones se tornará a norma até 2025 para atender às demandas dos consumidores mais jovens e ajudar a acelerar a entrega de mercadorias.
Diagnósticos na área da saúde
Da mesma forma que a IoT começou a transferir a análise de dados para a periferia, isso agora está ocorrendo na área da saúde. Dispositivos cada vez mais sofisticados e certificados (como o Apple Watch) contam com tecnologia que permite que cada paciente realize uma série de diagnósticos em seus próprios dispositivos, em casa e no momento que lhe for mais conveniente. Essa tendência se expandirá para novos mercados, levando uma variedade de soluções autônomas de diagnóstico preliminar à maioria dos lares até 2024.
Segurança
Os riscos cibernéticos na cadeia de suprimentos vão disparar
Com o aumento da dependência da tecnologia, os riscos e vulnerabilidades de segurança cibernética se tornarão uma preocupação crescente para as cadeias de suprimentos, já que os hackers voltaram sua atenção para a IIoT e outros alvos de infraestrutura crítica, incluindo as cadeias de suprimentos. A concepção de uma cadeia de suprimentos resiliente exigirá a conexão de todo o ecossistema e a garantia de que os ataques incessantes dos hackers não tenham sucesso.
Até 2025, o SecOps será a prioridade operacional número um
- Com as violações de segurança se tornando uma ameaça cada vez maior para todos os setores, o DevOps será finalmente substituído pelo DevSecOps em 2022, à medida que as empresas percebem que a segurança deve assumir um papel central em um mundo digital hiperconectado.
- As equipes de segurança e operações de tecnologia da informação colaborarão e integrarão ferramentas, processos e tecnologia para garantir a segurança das organizações. As auditorias de segurança e os ataques direcionados serão a única forma viável de mitigar os riscos.
Serão introduzidas normas para ajudar a garantir a segurança dos sistemas conectados
- Cada dispositivo conectado representa mais um vetor de ataque que os hackers podem explorar. Devido à complexidade dos sistemas conectados, as organizações não têm tido visibilidade sobre onde os problemas ocorrem. Até o final de 2023, surgirão padrões que proporcionarão uma interface única e segura para os sistemas de IoT, a fim de reduzir a superfície de ataque e oferecer melhor visibilidade sobre tentativas de violação e violações bem-sucedidas.
- Novas táticas de segurança serão essenciais em um mundo cada vez mais conectado, onde a confiança e a segurança são fundamentais. Identificar lacunas na cobertura e corrigir vulnerabilidades antes que os invasores possam explorá-las será uma vantagem competitiva para todas as organizações.
Transformação digital e conectividade
Haverá uma demanda insaciável por largura de banda
A demanda por largura de banda continua crescendo sem parar e está aumentando como uma onda gigante digital. No mundo atual, cada vez mais dispositivos estão transmitindo e recebendo conteúdos mais ricos: imagens de alta resolução; vídeos em 4K e 8K; experiências dinâmicas e interativas, como jogos multijogador; e telemedicina.
Atender às expectativas dos clientes em relação aos dispositivos sem fio de última geração exigirá inovações revolucionárias para proporcionar reduções significativas em tamanho, peso, consumo de energia e custo (SWaP-C)
A demanda insaciável por largura de banda e confiabilidade resultou em uma explosão de complexidade na infraestrutura sem fio — tanto na rede fixa quanto nos equipamentos de usuário (UE). Novas bandas de RF, formatos e técnicas avançadas de modulação contribuem para o aumento da complexidade. No entanto, os consumidores não estão dispostos a aceitar aumentos no custo ou no tamanho dos UEs e exigem uma duração de bateria ainda maior. Alcançar as reduções necessárias de SWaP-C requer uma abordagem multifacetada, incluindo tecnologias avançadas de encapsulamento capazes de interconectar centenas de componentes de ondas milimétricas (mmWave) enquanto extraem o calor indesejado, bem como abordagens revolucionárias na fabricação de microcircuitos.
O 5G impulsionará a transformação digital em diversos setores
- Até o final desta década, o ritmo da transformação continuará a se acelerar. Em 2022, a implantação em larga escala do 5G impulsionará a velocidade da mudança com a eliminação das restrições de largura de banda. As implantações, as certificações de dispositivos e a expansão das redes continuarão a crescer, e à medida que as redes abertas de acesso de rádio (O-RAN) amadurecerem, seguir-se-ão implantações de 5G em grande escala.
- Os dispositivos 5G estarão por toda parte em 2022. O foco estará nos novos dispositivos industriais de IoT, com latência e confiabilidade aprimoradas. A cobertura 5G em áreas rurais continuará limitada, e os carros autônomos assistidos por 5G (nível 4) não se tornarão realidade em 2022.
- O investimento contínuo nas versões 16 e 17 do 3GPP, e nas versões futuras, se concentrará em novos recursos, como a redução da latência, o aprimoramento da confiabilidade e do posicionamento, o que facilitará novos casos de uso em redes veiculares, industriais e na automação de fábricas.
- O 5G possibilitará a próxima etapa da computação ubíqua, distribuindo inteligência onde for necessário e melhorando a eficiência de todos os processos por meio de um melhor controle e da redução do desperdício.
6G: Há mais coisas acontecendo do que você imagina:
- Até 2028, as redes 5G estarão generalizadas, concretizando a visão original do 5G ao possibilitar o desenvolvimento de setores verticais muito além do que consideramos como “comunicações móveis”: como a IoT industrial, a saúde digitalizada, as cidades inteligentes e as aplicações de realidade estendida (XR) que, atualmente, são apenas conceitos. As primeiras redes comerciais de 6G entrarão em operação nesse mesmo ano, abrindo caminho para a convergência dos mundos físico, digital e humano por meio de aplicações, computação e comunicações. Isso criará, finalmente, a Internet de Todas as Coisas (IoE).
- O lançamento do 6G em 2028 será viabilizado pelas pesquisas já em andamento. E contará com um aumento nos investimentos em 2022 por parte da academia, do governo e da indústria. Essas pesquisas definirão como transformar a visão em torno do 6G em realidade. O 6G tornará as comunicações móveis uma parte ainda mais fundamental de nossas vidas profissionais e pessoais.
A adoção do gêmeo digital mudará para sempre a forma como projetamos, fabricamos e entregamos produtos
- À medida que as organizações se empenham em avançar na transformação digital, elas reconhecerão as limitações dos sistemas virtuais e adotarão cada vez mais os gêmeos digitais. Por exemplo, em setores emergentes como o de veículos autônomos, os fabricantes não têm margem para erros e, com um gêmeo digital, podem simular todas as variações possíveis e refinar continuamente o projeto.
- Os gêmeos digitais representam uma nova forma de abordar o projeto e a simulação, que é mais eficiente, prática e atende às crescentes exigências regulatórias. Ao contrário de um modelo virtual, o gêmeo digital é atualizado em tempo real com dados de desempenho, manutenção e condição dos sistemas físicos, aprimorando a tomada de decisões. Para acompanhar o ritmo da transformação digital, os gêmeos digitais se tornarão uma parte essencial do projeto de produtos.
A inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina (ML) e as tecnologias de migração para a nuvem permitirão, cada vez mais, o desenvolvimento das redes do futuro
- Isso incluirá a transformação da rede central e o aprimoramento da mobilidade, bem como novas tecnologias de software que possibilitarão cada vez mais as telecomunicações, incluindo O-RAN, a rede central 5G e a mobilidade em mmWave.
A Inteligência Artificial também continuará a transformar os testes, a análise de dados e a automação
- A IA/ML está no cerne da automação, não apenas na execução dos testes, mas também na forma como utilizamos os dados para tomar decisões fundamentadas. É muito mais eficiente levar o algoritmo até os dados do que transferir terabytes de dados para a nuvem; por isso, esperamos ver alguns avanços que ajudem a obter insights mais rapidamente a partir dos dados em movimento.
- Com a crescente complexidade de um mundo que prioriza o digital, testar apenas o código não está mais funcionando. Em 2022, a conformidade do código não determinará mais se um software pode ser lançado. Isso se aplica especialmente ao número crescente de sistemas que utilizam tecnologia de “IA”, nos quais nem todas as respostas são determinísticas, exigindo que “a IA teste a IA”. A automação inteligente de testes será fundamental para garantir que nosso complexo mundo conectado funcione exatamente como necessário.
A sustentabilidade e os critérios ESG continuarão sendo um foco fundamental
As cadeias de suprimentos adotarão a sustentabilidade
À medida que as organizações buscam mitigar seus riscos de ESG, elas darão prioridade às cadeias de suprimentos sustentáveis. A cadeia de suprimentos sustentável incorporará:
- Reduzir a pegada de carbono no planejamento de remessas e logística e dispor de plataformas de contabilização de carbono em todos os sistemas para monitorar os dados de emissões.
- Criação de uma cadeia de suprimentos circular (reduzir, reutilizar, reciclar e remanufaturar) para minimizar os resíduos que afetam o meio ambiente e reduzir o custo das matérias-primas.
- Integridade da cadeia de suprimentos. A ética e a conformidade terão uma importância cada vez maior, abrangendo desde práticas trabalhistas justas e legais até o abastecimento responsável.
- Cadeia de suprimentos adaptada às mudanças climáticas. Isso permitirá avaliar como as mudanças ambientais afetam a disponibilidade de materiais e identificar possíveis interrupções na cadeia de suprimentos.
- A criação de cadeias de suprimentos sustentáveis exige testes e verificações abrangentes para minimizar a pegada de carbono.
Classificações de sustentabilidade para a casa
- Com as residências atualmente sobrecarregadas de dispositivos conectados, isso está afetando os esforços de sustentabilidade. Até 2025, as classificações de eficiência energética residencial levarão em conta o ecossistema inteligente e avaliarão a eficiência dos dispositivos conectados na residência. Essa classificação se tornará um diferencial essencial na venda ou no aluguel de imóveis, especialmente para a Geração Y e a Geração Z.
- À medida que tudo é digitalizado, cria-se uma complexa rede de sistemas, serviços e aplicativos que exigem testes automatizados rigorosos para garantir que tudo não apenas funcione conforme o esperado, mas também minimize o impacto ambiental.
O esforço para alcançar o zero líquido exigirá a expansão
O esforço para alcançar emissões líquidas de carbono zero até 2050 exigirá a implantação de uma onda de novas tecnologias. No entanto, isso não resolve o problema do carbono já presente na atmosfera. Para restabelecer o equilíbrio, será necessária uma forma de sequestro ou captura de carbono em escala industrial antes do final da década.