Wie man die HF-Leistung im W-Band in Hohlleitersystemen überprüft

Hohlleiter-Leistungssensoren
+ Wellenleiter-Leistungssensoren

Charakterisierung der Leistungsfähigkeit in der Messebene

Die Überprüfung der Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) in W-Band-Systemen erfordert eine Messschnittstelle, die für Millimeterwellensignale ausgelegt ist, die durch Hohlleiterstrukturen übertragen werden. Bei diesen Frequenzen muss die Leistung an den Ausgängen von Quellen, Frequenzverlängerern, Verstärkern und anderen Hohlleiterkomponenten überprüft werden, bevor diese in ein größeres System integriert werden. Verluste, Fehlanpassungen und die Wiederholgenauigkeit der Verbindungen innerhalb des Hohlleiterpfads können die an der Messebene verfügbare Leistung beeinflussen. Daher ist die direkte Messung an der erforderlichen Schnittstelle bei der Bewertung von Hochfrequenzhardware von großer Bedeutung.

Die Messanordnung verbindet einen W-Band-Hohlleiter-Leistungssensor mit einem kompatiblen Leistungsmesser und einer Millimeterwellenquelle oder dem zu testenden Gerät. Ingenieure legen die Messebene fest, stellen die Frequenz ein und wenden Kalibrierungsinformationen an, bevor sie die mittlere Leistung messen. Wiederholte Messungen über verschiedene Frequenzen und Betriebsbedingungen hinweg verifizieren die verfügbare Ausgangsleistung und vergleichen die Leistung der Komponenten. Dieser Arbeitsablauf unterstützt die Charakterisierung von W-Band-Quellen, -Komponenten und -Subsystemen für Anwendungen in den Bereichen Kommunikation, Radar, Sensorik sowie Luft- und Raumfahrt/Verteidigung.

W-Band-HF-Leistungsmesslösung

Die W-Band-Leistungsverifizierung platziert den Wellenleitersensor direkt an der gewählten Messebene. So können Ingenieure die durchschnittliche HF-Leistung einer Millimeterwellenquelle oder -komponente über deren native Wellenleiterschnittstelle bestimmen. Der Sensor wandelt die angelegte Hochfrequenzleistung in einen Messwert um, der vom kompatiblen Leistungsmesser verarbeitet und angezeigt wird. Ingenieure geben die Betriebsfrequenz ein, damit die entsprechenden Kalibrierungsinformationen angewendet werden können, und erfassen anschließend die Leistungswerte bei Änderung der Quellfrequenz oder des Betriebszustands des Geräts. Diese Konfiguration ermöglicht Messungen im gesamten vom Sensor unterstützten W-Band-Bereich, während die Wellenleiterverbindung zwischen Prüfling und Messsensor erhalten bleibt. Anhand der gewonnenen Daten können Ingenieure die Ausgangsleistung über verschiedene Frequenzen vergleichen, die Komponentenleistung mit den erwarteten Werten vergleichen und unerwartete Änderungen im Hochfrequenzsignalpfad identifizieren. Der Workflow bietet eine spezielle Leistungsmessmethode für die W-Band-Komponentencharakterisierung, die Quellenverifizierung, die Subsystemintegration und Funktionstests.

Siehe Blockdiagramm der W-Band-HF-Leistungsmesslösung

Wie man die HF-Leistung im W-Band in Hohlleitersystemen überprüft

Entdecken Sie Produkte unserer W-Band-HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?