Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기는 핸드형 분석기입니다. 이 장비는 RF 현장 테스트를 위한 다목적 도구로서, 스펙트럼 분석, 벡터 네트워크 분석, 전력 측정 및 펄스 생성 분야에서 포괄적인 기능을 제공합니다. 25가지 이상의 라이선스 키 활성화 소프트웨어 옵션을 통해 분석기를 원격으로 업그레이드하여 현장 테스트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
간섭을 식별하고, 신호 커버리지를 검증하며, 성능을 최적화하고, 스펙트럼 모니터링, 복조 및 5G NR 품질 지표를 위해 끊김 없는 IQ 데이터를 사용하십시오.
RF 케이블 및 안테나에 대한 심층적인 문제 해결 및 유지보수를 수행하고, 시간 영역 반사 측정법으로 결함을 식별하며 S-파라미터를 측정합니다.
내장된 전력계를 사용하여 정확하고 사용자 정의 가능한 채널 전력 측정을 수행하십시오. 외부 USB 피크 전력 센서와 페어링하여 펄스 RF 신호를 효율적으로 특성화하십시오.
내장된 펄스 신호 발생기를 사용하여 아날로그 변조 및 사용자 정의 펄스 시퀀스를 생성하십시오.
VNA capabilities
Yes - optional, No
Maximum frequency
10 GHz ~ 54 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz ~ 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
120 MHz ~ 120 MHz
3 kHz ~ 4 GHz 범위의 고성능 스펙트럼 및 네트워크 분석으로 분석의 잠재력을 실현하십시오. 계속 진화하는 요구에 가장 잘 맞는 소프트웨어 정의 FieldFox 구성을 선택하십시오.
포함 내역:
N9918B
N9918B는 배터리로 작동되는 휴대용 분석기로 기본 기능은 케이블 및 안테나 분석기입니다. 구성에는 스펙트럼 및 네트워크 분석기가 포함되며, 옵션으로 내장형 파워 미터 및 벡터 전압계도 포함됩니다.
키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 키사이트 FieldFox 구성을 선택합니다.
포함 내역:
키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 소프트웨어 지원 FieldFox 구성을 선택하십시오.
아래 자료는 귀하의 애플리케이션에 필요한 핸드형 분석기를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
핸드형 스펙트럼 분석기는 무선 주파수(RF) 신호의 주파수 스펙트럼을 측정하고 시각화하는 데 사용되는 소형 휴대형 장비입니다. 이 장비는 신호 전력이 다양한 주파수 범위에 걸쳐 어떻게 분포하는지 보여주며, 사용자가 현장에서 신호 동작을 식별, 분석 및 문제 해결할 수 있도록 합니다.
실험실 외부 사용을 위해 특별히 설계된 핸드형 스펙트럼 분석기는 기존 벤치탑 장비의 핵심 기능과 견고하고 내후성 설계 및 배터리 작동을 결합하여 현장에서 작업하는 기술자와 엔지니어에게 이상적입니다.
현장 애플리케이션 포함:
많은 핸드형 스펙트럼 분석기는 벡터 네트워크 분석(VNA), 전력 측정, 케이블 및 안테나 테스트, 심지어 시간 영역 반사 측정(TDR)을 포함한 모듈형 또는 다중 장비 기능을 지원하여 기술자가 다양한 RF 진단을 위해 하나의 도구만 휴대할 수 있도록 합니다.
RF 분석기는 무선 주파수 신호를 측정하고 분석하는 데 사용되는 광범위한 테스트 장비 범주입니다. 이 범주에는 스펙트럼 분석기, 벡터 네트워크 분석기(VNA) 및 전력계와 같은 도구가 포함되며, 각각 특정 유형의 RF 측정을 위해 설계되었습니다.
핸드형 스펙트럼 분석기는 휴대형 현장 기반 측정을 위해 설계된 특정 유형의 RF 분석기입니다. 주파수 전반에 걸쳐 신호 전력을 분석하는 데 중점을 두므로 현장에서 직접 간섭 탐색, 신호 식별 및 스펙트럼 모니터링과 같은 작업에 이상적입니다. 최신 핸드형 스펙트럼 분석기는 VNA, 케이블 및 안테나 테스트, 전력 측정과 같은 추가 기능을 결합하여 단일 소형 장비에서 다기능 RF 분석기로 기능할 수 있습니다.
실제 환경에서 5G 네트워크 성능을 검증하고 최적화하는 데 사용되는 6가지 핵심 필드 테스트가 있습니다.
1. 경로 손실 특성화
이 테스트는 주어진 환경에서 거리에 따라 신호 강도가 어떻게 감소하는지 측정합니다. 5G에서는 특히 밀리미터파와 같은 고주파수에서 신호가 건물, 나무, 날씨에 의해 더 쉽게 차단됩니다. 경로 손실 데이터는 엔지니어가 신호가 얼마나 멀리 전파될 수 있는지, 그리고 안정적인 커버리지를 유지하기 위해 어떤 조정이 필요한지 이해하는 데 도움이 됩니다.
2. 기지국 커버리지 테스트
이 테스트는 각 5G 기지국이 효과적으로 커버할 수 있는 영역을 검증합니다. 엔지니어는 신호 강도 및 신호 대 간섭 측정값을 사용하여 커버리지를 매핑하고, 약한 영역, 셀 간 중첩 또는 사용자가 연결 끊김을 경험할 수 있는 영역을 식별합니다.
3. 구성 요소 반송파 전력 측정
5G는 더 빠른 속도를 제공하기 위해 종종 여러 캐리어를 동시에 사용합니다. 이 테스트는 각 캐리어가 올바른 전력 수준으로 전송되는지 확인합니다. 이는 사용자가 일관된 성능을 얻고 전송이 법적 및 기술적 한계 내에 유지되도록 하는 데 도움이 됩니다.
4. 무선 제어 채널 커버리지 테스트
5G에서 동기화 및 브로드캐스트 신호와 같은 제어 정보는 광역 브로드캐스트 대신 집중된 빔을 사용하여 전송됩니다. 이 테스트는 사용자 장치가 커버리지 영역 전체에서 해당 신호를 안정적으로 감지하고 디코딩할 수 있는지 확인합니다. 이는 네트워크가 장치와 올바르게 연결하고 통신할 수 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
5. 네트워크 품질 및 빔 성능 검증
이 테스트는 장치가 이동할 때 네트워크가 고속, 저지연 연결을 얼마나 잘 유지하는지 측정합니다. 여기에는 데이터 속도, 지연, 셀 간 핸드오버, 그리고 네트워크가 장치를 향한 신호 빔을 얼마나 효과적으로 전환하거나 추적하는지 확인하는 것이 포함됩니다. 이러한 측정값은 5G 사용의 실제 경험을 반영합니다.
6. 전자기장(EMF) 노출 평가
이 테스트는 공공 장소 또는 작업 공간에서 5G 장비가 방출하는 전자기 에너지의 양을 측정합니다. 엔지니어는 정부 또는 국제 보건 기구에서 정한 안전 지침 내에서 에너지 레벨이 유지되도록 보정된 센서를 사용합니다.
이러한 테스트는 5G 네트워크 성능, 안정성 및 안전성에 대한 완전한 그림을 제공하여 배포를 미세 조정하고 네트워크가 기대치를 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
핸드형 스펙트럼 분석기는 소형의 현장 준비형 폼 팩터로 RF 스펙트럼 분석 기능을 제공합니다. 이 장비는 배포, 문제 해결 또는 검사 지점에서 바로 주파수, 전력, 대역폭 및 노이즈와 같은 주요 신호 특성을 측정하도록 설계되었습니다. 부피가 크고 고정적인 벤치탑 장비와 달리 핸드형 분석기는 까다로운 환경에서 이동성, 속도 및 복원력을 위해 설계되었습니다.
주요 이점은 다음과 같습니다.
1. 진정한 휴대성
핸드형 스펙트럼 분석기는 가볍고 배터리로 작동하며 휴대하기 쉬워 기술자와 엔지니어가 강력한 측정 기능을 테스트 현장으로 직접 가져갈 수 있도록 합니다. 타워에 오르거나, 공장 현장을 걷거나, 여러 위치를 이동하는 경우에도 휴대성은 시간을 절약하고 장비를 실험실로 다시 가져올 필요를 없애줍니다.
2. 견고한 현장용
이 장비는 거친 취급, 극한 온도, 먼지 및 습기를 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 인클로저와 밀봉된 설계는 실험실 등급 장비가 빠르게 고장 날 수 있는 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
3. 효율적인 현장 문제 해결
핸드형 분석기는 무단 전송 식별, 신호 커버리지 확인, 간섭 감지 또는 안테나 튜닝과 같은 작업을 실시간으로 수행하는 데 이상적입니다. 현장에서 측정을 수집하고 저장하는 기능은 효율성을 향상시키고 다운타임을 줄입니다.
4. 원활한 데이터 전송 및 통합
대부분의 핸드형 모델에는 손쉬운 데이터 내보내기, 보고 및 원격 제어를 위한 USB, LAN 또는 무선 연결 기능이 포함되어 있습니다. 이를 통해 현장 측정을 광범위한 워크플로우에 통합하고, 외부 전문가와 공유하거나, 규제 문서화를 위해 업로드할 수 있습니다.
휴대성, 내구성 및 기능의 조합을 갖춘 핸드형 스펙트럼 분석기는 실험실 외부에서 RF 시스템을 유지 관리하거나 문제 해결해야 하는 모든 사람에게 중요한 도구입니다. 이 장비는 네트워크 가동 시간을 보장하고, 테스트 시간을 단축하며, 현장에서 더 빠르고 확신 있는 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
핸드형 스펙트럼 분석기는 실시간 스펙트럼 분석, 빠른 스위프 속도 및 고급 RF 신호 감지 기능을 제공하여 간섭 탐색을 지원합니다. 핸드형 스펙트럼 분석기를 통해 엔지니어와 현장 기술자는 현장에서 직접 원치 않는 RF 신호를 식별, 위치 파악 및 특성화할 수 있습니다.
키사이트 FieldFox RF 분석기와 같은 최신 핸드형 스펙트럼 분석기는 키사이트 스펙트럼 모니터링 소프트웨어(KSMS)와 같은 소프트웨어 도구와 통합되어 신호 기록, 지리적 위치 지원 및 스펙트럼 점유 분석을 가능하게 합니다. 이를 통해 복잡한 환경에서 간섭 소스를 추적하고 RF 문제를 효율적으로 해결하는 것이 더 쉬워집니다.
통신 현장 작업에 가장 적합한 핸드형 스펙트럼 분석기는 일반적으로 넓은 주파수 범위, 빠른 스위프 속도, 실시간 스펙트럼 분석 및 고급 간섭 탐색 기능을 제공합니다. 통신 애플리케이션용으로 설계된 핸드형 스펙트럼 분석기는 또한 견고하고 내후성이 뛰어나며 안정적인 실외 작동을 위해 배터리 전원으로 작동해야 합니다.
키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기는 단일 휴대형 장비에서 5G NR, LTE, 마이크로웨이브 백홀 테스트, 케이블 및 안테나 측정, 스펙트럼 분석을 지원하므로 통신 현장 작업에서 RF 분석기로 널리 사용됩니다. 이러한 성능과 다용도성의 조합은 설치, 유지보수 및 문제 해결 작업에 이상적입니다.
RF 문제 해결을 위한 핸드형 스펙트럼 분석기를 선택할 때 중요한 요소로는 주파수 범위, 다이내믹 레인지, 스위프 속도 및 측정 정확도가 있습니다. 현장 진단에 사용되는 핸드형 스펙트럼 분석기는 또한 견고한 구조, 긴 배터리 수명 및 혹독한 환경에서의 안정적인 성능을 제공해야 합니다.
많은 핸드형 RF 분석기는 또한 벡터 네트워크 분석(VNA), 케이블 및 안테나 테스트(CAT), 전력 측정 및 실시간 스펙트럼 분석과 같은 추가 기능을 지원합니다. 키사이트 FieldFox RF 분석기와 같은 다기능 핸드형 스펙트럼 분석기를 선택하면 여러 장비의 필요성을 줄이고 현장 테스트 중 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
핸드형 스펙트럼 분석기에서 찾아야 할 주요 기능으로는 정확한 RF 신호 측정을 보장하기 위한 넓은 주파수 범위, 높은 다이내믹 레인지 및 낮은 위상 노이즈가 있습니다. 고성능 핸드형 스펙트럼 분석기는 또한 과도 신호를 캡처하기 위한 빠른 스위프 속도 또는 실시간 스펙트럼 분석을 제공해야 합니다.
최신 핸드형 RF 분석기의 추가 기능으로는 견고하고 내후성이 뛰어난 구조, 긴 배터리 수명, VNA, 케이블 및 안테나 테스트, 전력 측정과 같은 내장 기능이 포함됩니다. 일부 핸드형 스펙트럼 분석기는 현장 문서화를 위한 GPS 또는 GNSS 태깅도 제공합니다. 업그레이드 가능한 소프트웨어 옵션이 있는 모델을 선택하면 RF 요구 사항이 발전함에 따라 장기적인 유연성을 보장합니다.
5G 및 밀리미터파(mmWave) 테스트를 위해서는 핸드형 스펙트럼 분석기가 최소 26.5GHz의 주파수 범위와 넓은 대역폭 및 높은 측정 정확도를 제공해야 합니다. 이러한 기능은 5G NR 배포에 사용되는 고주파 RF 신호를 분석하는 데 중요합니다.
키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기는 최대 54GHz의 주파수 범위를 갖춘 고급 RF 분석기로 기능하여 5G 빔 검증, 마이크로웨이브 백홀 테스트 및 간섭 분석에 적합합니다. 휴대형 설계와 고성능 덕분에 밀집된 무선 환경에서의 현장 테스트에 이상적입니다.
핸드형 스펙트럼 분석기의 가격은 주파수 범위, 성능 수준 및 포함된 RF 측정 기능에 따라 달라집니다. 엔트리 레벨 핸드형 스펙트럼 분석기는 더 낮은 가격대에서 사용할 수 있으며, 더 높은 주파수 범위, 실시간 스펙트럼 분석 및 다기능 기능을 갖춘 고급 RF 분석기는 더 높은 전문가 등급에 속합니다.
내장 VNA 기능, 케이블 및 안테나 테스트, 확장된 주파수 범위와 같은 기능은 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 키사이트 핸드형 스펙트럼 분석기는 다양한 RF 테스트 요구 사항과 예산을 지원하기 위해 확장 가능한 구성을 제공합니다.