자동차 사이버 보안 대비 상태를 확인하는 방법

자동차 사이버 보안 테스트 플랫폼
+ 자동차 사이버 보안 테스트 플랫폼

사이버 보안 테스트 준비 상태 확인

자동차 사이버 보안 준비 상태 테스트에는 전자 제어 장치, 차량 서브시스템 또는 완전한 차량 구현에 대해 침투 테스트, 자동화된 공격, 퍼징 및 인터페이스별 보안 평가를 실행하는 제어된 방식이 필요합니다. 테스트 설정에는 선택된 인터페이스를 위한 하드웨어 게이트웨이, 보안 평가 소프트웨어, 공격 모듈, 분석 도구, 그리고 테스트 캠페인 동안 각 인터페이스 및 서브시스템이 어떻게 반응했는지 문서화하는 보고서 출력이 필요합니다.

준비 상태 워크플로는 일반적으로 테스트 대상 장치 또는 시스템을 선택하고, 필요한 연결 경로를 선택하고, 일치하는 제어 소프트웨어를 구성하고, 해당 경로를 통해 정의된 공격 모듈을 실행하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 엔지니어는 분석 및 보고 기능을 통해 결과를 검토하여 기준 동작을 비교하고, 미해결 문제를 식별하고, 개선 조치 후 테스트를 다시 실행하고, 사이버 보안 검토를 위한 반복 가능한 증거를 유지할 수 있습니다.

자동차 사이버 보안 대비 솔루션

자동차 사이버 보안 준비 상태를 검증하려면 테스트 계획에 포함된 차량 인터페이스 전반에 걸쳐 반복 가능한 침투 테스트, 공격 실행, 퍼징, 분석 및 보고가 필요합니다. 키사이트 자동차 사이버 보안 침투 테스트 플랫폼은 하드웨어 게이트웨이, 보안 평가 소프트웨어, PathWave 기반 제어 소프트웨어 및 침투 도구 세트를 결합하여 전자 제어 장치, 시스템 또는 전체 차량을 테스트합니다. 엔지니어는 셀룰러, WLAN, Bluetooth, 컨트롤러 영역 네트워크, 오토모티브 이더넷 및 관련 모듈에 대한 연결을 구성한 다음 자동화된 공격을 실행하고 분석 및 보고 기능을 통해 결과를 검토할 수 있습니다. 모듈형 구성은 초기 배포를 지원하며 추가 사이버 보안 테스트 요구 사항이 발생함에 따라 향후 확장도 가능합니다.

자동차 사이버 보안 준비 상태 솔루션의 블록 다이어그램 보기

자동차 사이버 보안 대비 상태를 확인하는 방법

당사의 자동차 사이버 보안 준비 상태 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

자동차 사이버 보안 준비 상태를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?