라우터와 스위치의 상호 운용성 테스트 방법

IxANVL
+ IxANVL

자동화된 프로토콜 검증

라우터와 스위치는 서로 다른 구현 방식과 네트워크 조건 전반에서 라우팅, 스위칭, 제어 평면 정보를 올바르게 교환해야 합니다. 프로토콜 동작, 타이밍, 기능 지원 또는 소프트웨어 리비전의 차이는 기본 기능 테스트 중에는 나타나지 않을 수 있는 인접성 오류, 일치하지 않는 포워딩 또는 예기치 않은 네트워크 동작을 유발할 수 있습니다. 이러한 문제는 네트워크 토폴로지와 프로토콜 상호 작용이 더욱 복잡해짐에 따라 격리하기가 더 어려워집니다.

상호 운용성 테스트는 제어된 프로토콜 교환 및 반복 가능한 테스트 시나리오를 사용하여 피시험 디바이스 간의 통신을 테스트합니다. 엔지니어는 라우터와 스위치가 세션을 설정하고, 프로토콜 정보를 교환하며, 상태 변화에 응답하고, 오류 또는 토폴로지 이벤트에서 복구하는 방식을 검증할 수 있습니다. 관찰된 동작을 예상 결과와 비교하면 배포 전에 구현 차이점, 호환성 격차, 회귀를 식별하는 데 도움이 됩니다.

라우터-스위치 상호운용성 테스트 솔루션

디바이스를 자동화된 프로토콜 검증 환경에 연결하고 반복 가능한 레이어 2 및 레이어 3 상호 작용을 테스트하여 라우터 및 스위치 상호 운용성을 테스트합니다. IxANVL은 제어된 프로토콜 교환을 생성하고, 디바이스 응답을 캡처하며, 통과, 실패, 경고, 타이밍 및 진단 결과를 보고합니다. 엔지니어는 이러한 결과를 사용하여 배포 전에 플랫폼 또는 소프트웨어 릴리스 전반에서 호환성 격차, 프로토콜 구현 차이, 세션 설정 문제, 회귀를 식별할 수 있습니다.

테스트 라우터 스위치 상호 운용성 솔루션 데모 비디오 보기

테스트 라우터 스위치 상호 운용성 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?