의도 기반 네트워크 테스트 수행 방법

IxNetwork MCP
+ IxNetwork MCP

의도 기반 테스트를 통한 네트워크 검증 가속화

많은 팀이 테스트를 시작하기도 전에 테스트 요구 사항을 상세한 구성으로 변환하고, 토폴로지를 수동으로 구축하며, 트래픽 패턴을 정의하고, 합격/불합격 기준을 설정하는 데 상당한 시간을 소비합니다. 이러한 복잡성은 검증 주기를 늦추고, 신규 사용자의 온보딩 시간을 늘리며, 네트워크가 의도대로 작동하는지 확인하는 실제 목표에서 초점을 흐리게 만들 수 있습니다. 네트워크가 더욱 크고 역동적으로 변함에 따라 기존의 구성 기반 테스트는 새로운 시나리오를 신속하게 검증하고, 테스트 범위를 확장하며, 자동화를 효율적으로 활용하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 IxNetwork MCP(Model Context Protocol)는 네트워크 테스트에 의도 기반 접근 방식을 도입합니다. 사용자는 테스트 구성을 단계별로 수동으로 구축하는 대신 자연어로 테스트 목표를 간단히 설명하기만 하면 됩니다. 네트워크 토폴로지 검증, 특정 트래픽 패턴 생성, 성공 기준 정의 등 IxNetwork MCP는 AI 기반 자동화와 네트워크 테스트 지능을 결합하여 사용자 의도를 구성, 실행, 결과 분석을 포함한 완전한 테스트 워크플로로 변환합니다. 기존 GUI 워크플로, REST(Representational State Transfer) API 통합, 자동화 프레임워크와 함께 작동하는 IxNetwork MCP는 설정의 복잡성을 줄이고, 온보딩을 가속화하며, 조직이 전용 인터페이스에 국한되지 않고 개방형 표준 기반 접근 방식을 통해 AI 지원 테스트를 채택할 수 있도록 지원합니다. 그 결과 더 빠른 검증과 더 넓은 테스트 범위가 가능해지며, 엔지니어가 테스트 생성보다는 통찰력과 혁신에 집중할 수 있는 더 많은 시간을 확보할 수 있습니다.

의도 기반 워크플로를 통해 AI 기반 네트워크 테스트 구현

네트워크 테스트를 구성 중심 프로세스에서 결과 중심 워크플로로 전환하세요. 의도 기반 테스트를 통해 팀은 기존 실험실 및 자동화 환경 내에서 AI 지원 자동화를 활용하면서 검증 주기를 가속화하고, 운영 효율성을 개선하며, 테스트 커버리지를 확장할 수 있습니다. 그 결과 실행 가능한 인사이트에 더 빠르게 도달하고 테스트 설정보다는 혁신에 더 집중할 수 있습니다.

IxNetwork MCP 제품 투어 보기

IxNetwork MCP 워크플로 보기

IxNetwork MCP 워크플로우

AI 인프라 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

네트워크 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?