현장에서 RF 주파수 대역을 모니터링하는 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

실시간으로 RF 간섭 포착

무선 RF 환경은 변화하는 네트워크 트래픽, 환경적 영향, 간헐적이거나 승인되지 않은 송신기의 존재로 인해 신호 조건이 지속적으로 변화하는 매우 동적인 특성을 가집니다. 기존의 스윕 스펙트럼 분석 기술은 단시간 또는 낮은 포착 확률 신호를 포착하지 못하는 경우가 많아 과도 간섭, 버스트 전송 또는 산발적인 신호 이상을 감지하기 어렵습니다. 이러한 감지되지 않은 이벤트는 셀룰러 네트워크, 공공 안전 시스템 및 미션 크리티컬 무선 인프라에서 시스템 성능을 저하시키고, 간헐적 오류를 발생시키며, 문제 해결을 복잡하게 만들 수 있습니다.

실시간 RF 스펙트럼 모니터링은 주파수 및 시간에 걸쳐 신호 활동을 지속적으로 관찰할 수 있게 하여, 지속적인 동작과 과도 동작 모두에 대한 가시성을 제공합니다. 스펙트럼 퍼시스턴스 디스플레이 및 스펙트로그램 분석을 활용하여 엔지니어는 신호 밀도, 주파수 점유 및 시간 변화 간섭 패턴을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 네트워크 신뢰성에 영향을 미치는 간헐적 간섭원, 주파수 호핑 신호 및 예상치 못한 방출을 감지할 수 있습니다. 현장 배포 가능한 핸드형 분석기는 현장 모니터링을 가능하게 하여, 엔지니어가 RF 이벤트를 시스템 성능과 연관시키고 복잡한 간섭 문제를 신속하게 진단하는 데 도움을 줍니다.

무선 주파수(RF) 스펙트럼 모니터링 솔루션

이 솔루션은 실시간 스펙트럼 분석 및 퍼시스턴스 시각화 기능을 갖춘 휴대형 핸드형 분석기를 사용하여 지속적인 RF 스펙트럼 모니터링을 가능하게 합니다. 이 시스템은 높은 포착 확률로 광대역 RF 신호를 포착하여, 기존 스윕 기반 측정에서 종종 놓치는 단시간 이벤트, 간헐적 간섭 및 저수준 신호를 엔지니어가 감지할 수 있도록 합니다. 스펙트럼 퍼시스턴스 및 스펙트로그램 디스플레이는 신호 동작에 대한 시간 상관 통찰력을 제공하여, 시간 경과에 따른 주파수 사용 및 신호 활동에 대한 상세 분석을 가능하게 합니다. 고급 측정 기능은 신호 밀도 시각화, 피크 감지 및 시간 게이트 분석을 지원하여, 엔지니어가 복잡한 RF 환경을 분리하고 특성화할 수 있도록 합니다. 휴대형 배터리 구동 설계는 기지국, 원격 사이트 및 고밀도 도시 환경과 같은 현장 위치에 배포할 수 있도록 하여, 시스템 작동을 방해하지 않고 지속적인 모니터링을 지원합니다. 실시간 RF 신호 모니터링 및 장시간 스펙트럼 관찰을 가능하게 함으로써, 이 솔루션은 간섭 감지를 개선하고, 문제 해결을 가속화하며, 무선 통신 시스템의 사전 예방적 유지보수를 지원합니다.

OTA(Over-the-Air) 실시간 스펙트럼 분석 데모 비디오 보기

당사의 RF 스펙트럼 모니터링 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 스펙트럼 모니터링을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?