IoT 규정 준수 테스트를 자동화하는 방법

IoT 보안 테스트
+ IoT 보안 테스트

인증 보안 검사 자동화

무선 및 네트워크 인터페이스가 계속 확장됨에 따라 연결된 소비자 및 임베디드 사물 인터넷(IoT) 장치는 규제 기관, 인증 프로그램 및 고객의 사이버 보안 요구 사항을 충족해야 한다는 압력이 증가하고 있습니다. Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy(BLE), 셀룰러 및 기타 통신 경로를 지원하는 장치는 더 넓은 공격 표면을 제공하여 엔지니어링 팀이 개발 초기에 취약점을 식별하기 어렵게 만들고 인증 지연, 추가적인 개선 비용 및 후기 단계의 비준수 위험을 증가시킵니다.

IoT 규정 준수를 검증하려면 외부 평가 전에 취약점을 발견하기 위해 소프트웨어, 펌웨어, 타사 구성 요소, 칩셋 및 프로토콜 인터페이스 전반에 걸쳐 반복 가능한 보안 테스트가 필요합니다. 엔지니어는 Cyber Trust Mark, ETSI EN 303 645, NIST IR 8425 및 관련 요구 사항과 같은 진화하는 기준에 대해 방어 가능한 테스트 증거를 생성해야 재테스트 주기를 줄이고, 인증 준비를 개선하며, 제품 수명 주기 초기에 장치 보안을 강화할 수 있습니다.

IoT 규정 준수 테스트 솔루션

IoT 규정 준수 검증을 테스트하고 자동화하려면 사이버 보안 요구 사항에 대해 반복 가능한 검사를 실행하고 인증 준비에 적합한 증거를 생성할 수 있는 프로토콜 인식 보안 평가 워크플로우가 필요합니다. 키사이트 IoT 보안 평가는 여러 IoT 보안 표준에 걸쳐 취약점 평가 및 규정 준수 테스트를 자동화하여 이 프로세스를 지원하며, 팀이 취약점을 더 빨리 식별하고, 개선을 간소화하며, 외부 연구소 재테스트를 줄이고, Cyber Trust Mark 관련 IoT 보안 프로그램에 대한 더 강력한 인증 증거를 준비하는 데 도움을 줍니다.

당사의 IoT 규정 준수 테스트 솔루션 데모 비디오 보기

IoT 규정 준수 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

IoT 규정 준수 자동화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?