Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
제품 개발부터 사이버 보안 취약점 평가까지
실전적인 보안 작전 훈련을 위한 확장 가능한 사이버 훈련장 시스템
안전한 소프트웨어 공급망을 위한 전체 수명 주기 SBOM 가시성
키사이트 사이버 훈련 시뮬레이터는 유연하고 휴대 가능한 플랫폼에서 현실적인 실습 사이버 보안 훈련을 제공하도록 특별히 제작되었습니다. 교육, 국방 및 기업 준비 프로그램용으로 설계된 키사이트 사이버 훈련 시뮬레이터는 실제 공격 시나리오, 확장 가능한 네트워크 에뮬레이션 및 다중 역할 협업을 통합하여 학습자가 공격, 방어, 포렌식 및 위협 탐지 작업에서 중요한 기술을 개발할 수 있도록 합니다. 프로토콜 시뮬레이션, 악성코드 실행 및 실시간 점수 매기기를 기본으로 지원하는 사이버 훈련 시뮬레이터는 복잡한 사이버 훈련 제공을 간소화하여 외부 인프라의 필요성을 없앱니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
임베디드 시스템의 연결성과 보안 민감도가 높아짐에 따라, 공격 상황에서의 시스템 동작 방식을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 보안 취약성은 민감한 데이터를 노출시키고, 보안이 필수적인 기능을 손상시키며, 심각한 비즈니스 및 규정 준수 리스크를 초래할 수 있습니다. 키사이트 디바이스 취약성 분석(Keysight Device Vulnerability Analysis)은 고급 하드웨어, 소프트웨어, 자동화 기능을 결합하여 보안 팀이 사전 실리콘 설계부터 사후 실리콘 검증에 이르기까지 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 취약성을 식별하고, 대응책을 검증하며, 임베디드 시스템의 보안을 강화할 수 있도록 지원합니다.
이 포트폴리오는 부채널 분석(SCA), 결함 주입(FI), 사전 실리콘 부채널 분석을 비롯한 광범위한 디바이스 보안 평가 방법을 지원합니다. 이러한 솔루션을 통해 엔지니어는 실리콘 제작 전후에 누설을 찾아내고, 결함 조건을 유도 및 분석하며, 보안 취약성을 식별할 수 있습니다.
효과적인 디바이스 보안 테스트 역량을 구축하려면 단일 도구 그 이상이 필요합니다. 중심에는 동기화되고 반복 가능한 테스트 워크플로의 기반을 제공하는 임베디드 보안 테스트벤치(Embedded Security Testbench)가 있습니다. 그 주변에서 특화된 하드웨어가 부채널 분석 및 결함 주입 평가를 지원하며, 인스펙터(Inspector) 소프트웨어 스위이트는 데이터 수집, 분석, 캠페인 실행을 자동화합니다. 팀이 전문성을 구축하고 신종 위협에 선제적으로 대응할 수 있도록, 키사이트는 교육, 컨설팅, 지속적인 기술 지원을 통해 솔루션을 보완합니다. 그 결과 수년간의 혁신을 바탕으로 구축되고 변화하는 보안 환경에 발맞추어 진화하도록 설계된, 확장 가능하고 확장 가능한 보안 테스트 에코시스템이 완성됩니다.
키사이트 SBOM Manager는 제품 생산자와 구매자 모두를 위해 전체 소프트웨어 수명 주기 전반에 걸쳐 엔드투엔드 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 가시성, 유효성 검사 및 지속적인 보안 모니터링을 제공하는 엔터프라이즈급 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 정확한 바이너리 수준 SBOM 생성과 통합 구성 요소(SBOM Generator, SBOM Studio, SBOM Consumer)를 통한 중앙 집중식 관리, 강화, 공유 및 위험 분석을 결합합니다. 이 플랫폼을 통해 조직은 오픈 소스, 독점 및 타사 구성 요소를 추적하고, 취약점을 연관 분석하고, 버전 변경을 모니터링하며, 규정 준수 보고를 지원할 수 있습니다. 소프트웨어 공급망 투명성 및 위험 평가를 자동화함으로써 팀이 안전하지 않은 종속성을 감지하고, 보안 정책을 시행하며, 새로운 위협에 신속하게 대응하고, 감사 준비 상태를 유지하도록 지원하여 궁극적으로 전반적인 소프트웨어 공급망 보안을 강화합니다.
키사이트 사이버 훈련 시뮬레이터는 유연하고 휴대 가능한 플랫폼에서 현실적인 실습 사이버 보안 훈련을 제공하도록 특별히 제작되었습니다. 교육, 국방 및 기업 준비 프로그램용으로 설계된 키사이트 사이버 훈련 시뮬레이터는 실제 공격 시나리오, 확장 가능한 네트워크 에뮬레이션 및 다중 역할 협업을 통합하여 학습자가 공격, 방어, 포렌식 및 위협 탐지 작업에서 중요한 기술을 개발할 수 있도록 합니다. 프로토콜 시뮬레이션, 악성코드 실행 및 실시간 점수 매기기를 기본으로 지원하는 사이버 훈련 시뮬레이터는 복잡한 사이버 훈련 제공을 간소화하여 외부 인프라의 필요성을 없앱니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
임베디드 시스템의 연결성과 보안 민감도가 높아짐에 따라, 공격 상황에서의 시스템 동작 방식을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 보안 취약성은 민감한 데이터를 노출시키고, 보안이 필수적인 기능을 손상시키며, 심각한 비즈니스 및 규정 준수 리스크를 초래할 수 있습니다. 키사이트 디바이스 취약성 분석(Keysight Device Vulnerability Analysis)은 고급 하드웨어, 소프트웨어, 자동화 기능을 결합하여 보안 팀이 사전 실리콘 설계부터 사후 실리콘 검증에 이르기까지 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 취약성을 식별하고, 대응책을 검증하며, 임베디드 시스템의 보안을 강화할 수 있도록 지원합니다.
이 포트폴리오는 부채널 분석(SCA), 결함 주입(FI), 사전 실리콘 부채널 분석을 비롯한 광범위한 디바이스 보안 평가 방법을 지원합니다. 이러한 솔루션을 통해 엔지니어는 실리콘 제작 전후에 누설을 찾아내고, 결함 조건을 유도 및 분석하며, 보안 취약성을 식별할 수 있습니다.
효과적인 디바이스 보안 테스트 역량을 구축하려면 단일 도구 그 이상이 필요합니다. 중심에는 동기화되고 반복 가능한 테스트 워크플로의 기반을 제공하는 임베디드 보안 테스트벤치(Embedded Security Testbench)가 있습니다. 그 주변에서 특화된 하드웨어가 부채널 분석 및 결함 주입 평가를 지원하며, 인스펙터(Inspector) 소프트웨어 스위이트는 데이터 수집, 분석, 캠페인 실행을 자동화합니다. 팀이 전문성을 구축하고 신종 위협에 선제적으로 대응할 수 있도록, 키사이트는 교육, 컨설팅, 지속적인 기술 지원을 통해 솔루션을 보완합니다. 그 결과 수년간의 혁신을 바탕으로 구축되고 변화하는 보안 환경에 발맞추어 진화하도록 설계된, 확장 가능하고 확장 가능한 보안 테스트 에코시스템이 완성됩니다.
키사이트 SBOM Manager는 제품 생산자와 구매자 모두를 위해 전체 소프트웨어 수명 주기 전반에 걸쳐 엔드투엔드 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 가시성, 유효성 검사 및 지속적인 보안 모니터링을 제공하는 엔터프라이즈급 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 정확한 바이너리 수준 SBOM 생성과 통합 구성 요소(SBOM Generator, SBOM Studio, SBOM Consumer)를 통한 중앙 집중식 관리, 강화, 공유 및 위험 분석을 결합합니다. 이 플랫폼을 통해 조직은 오픈 소스, 독점 및 타사 구성 요소를 추적하고, 취약점을 연관 분석하고, 버전 변경을 모니터링하며, 규정 준수 보고를 지원할 수 있습니다. 소프트웨어 공급망 투명성 및 위험 평가를 자동화함으로써 팀이 안전하지 않은 종속성을 감지하고, 보안 정책을 시행하며, 새로운 위협에 신속하게 대응하고, 감사 준비 상태를 유지하도록 지원하여 궁극적으로 전반적인 소프트웨어 공급망 보안을 강화합니다.
키사이트 사이버 훈련 시뮬레이터(KCTS)는 실제 사이버 보안 기술을 구축하는 실습 플랫폼입니다. BreakingPoint 엔진으로 구동되고 키사이트의 글로벌 애플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI) 팀에 의해 업데이트되는 이 시뮬레이터는 DDoS, 멀웨어 및 다중 프로토콜 트래픽과 같은 공격 시나리오를 제공합니다. 사이버 킬 체인에 맞춰 공격 및 방어 훈련을 지원합니다. 학습 관리 시스템(LMS) 및 학습 도구 상호 운용성(LTI) 통합을 통해 KCTS는 유연한 실습, 채점 및 평가를 가능하게 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
취약점 평가는 시스템, 네트워크 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 알려진 보안 취약점을 식별, 분석 및 우선순위 지정하는 데 사용되는 구조화된 사이버 보안 프로세스입니다. 이는 자동화된 스캐닝, 위협 인텔리전스 및 CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)와 같은 취약점 데이터베이스에 의존하여 조직의 보안 상태에 대한 지속적인 가시성을 제공합니다.
이와 대조적으로 침투 테스트는 선택된 취약점을 적극적으로 악용하여 실제 공격을 시뮬레이션합니다. 취약점 평가는 광범위하고 반복 가능하며 비침투적이므로 지속적인 위험 관리에 매우 적합하며, 반면 침투 테스트는 악용 영향을 측정하도록 설계된 표적화되고 시간 제한이 있는 연습입니다. 많은 조직에서 이 둘을 보완적인 보안 관행으로 사용합니다.
취약점 평가는 자산 발견, 취약점 식별, 결과 유효성 검사, 위험 우선순위 지정 및 해결 추적을 통해 수행됩니다. 목표는 노출 가시성에서 실행 가능한 보안 개선으로 나아가는 것입니다.
일반적인 단계는 자산 발견, 스캐닝, 유효성 검사, 오탐 검토, 위험 점수화, 해결 계획 및 재테스트를 포함합니다. 이러한 결과는 일반적으로 패치, 구성 관리, 보고 및 광범위한 보안 운영과 연결됩니다. 키사이트는 복잡한 환경 전반에 걸쳐 가시성과 유효성 검사를 개선하여 이러한 워크플로우를 지원합니다.
취약점 평가 도구는 자산을 발견하고, 알려진 취약점을 감지하고, 노출을 검증하고, 해결 계획을 지원하는 데 사용됩니다. 일반적인 기술에는 취약점 스캐너, 구성 분석, 펌웨어 및 소프트웨어 검사, 프로토콜 분석 및 자산 인벤토리 도구가 포함됩니다.
이러한 도구는 종종 자동화, 보고 및 유효성 검사 워크플로우와 결합되어 운영 효율성을 향상시킵니다. 또한 누락된 패치, 노출된 서비스, 취약한 구성, 안전하지 않은 프로토콜 및 애플리케이션 결함 감지를 지원할 수 있습니다. 키사이트는 정확한 가시성과 반복 가능한 유효성 검사가 필수적인 복잡한 환경 전반에 걸쳐 취약점 평가를 가능하게 합니다.
취약점 우선순위 지정은 심각도, 악용 가능성, 노출 및 운영 영향에 따라 결과를 순위화하여 팀이 가장 중요한 위험을 먼저 해결할 수 있도록 합니다. 일반적인 점수 매기기 방법은 표준화된 기준을 사용하여 심각도 점수를 할당하는 CVSS(Common Vulnerability Scoring System)입니다.
실제로 조직은 또한 자산 중요도, 인터넷 노출, 비즈니스 영향 및 공격 경로 관련성을 고려합니다. 우선순위 지정은 특히 리소스가 제한적일 때 패치, 보상 제어 및 해결 순서 지정을 지원합니다. 키사이트는 기술적 발견을 운영 보안 결정에 연결하는 위험 기반 유효성 검사 워크플로우를 지원합니다.
취약점 평가는 정기적으로 수행되어야 하며 환경에 의미 있는 변화가 발생할 때마다 수행되어야 합니다. 적절한 빈도는 위험 수준, 자산 중요도, 규정 준수 기대치, 소프트웨어, 인프라 또는 구성 변경 속도에 따라 달라집니다.
일반적인 트리거는 예정된 정기 평가, 새로운 배포, 주요 업데이트, 새로 공개된 취약점 및 감사 준비를 포함합니다. 정기적인 평가는 패치 관리, 구성 검토 및 지속적인 위험 감소를 지원합니다. 키사이트는 시간이 지남에 따라 보안 상태를 강화하는 지속적인 가시성 및 유효성 검사 워크플로우를 지원합니다.