Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 차량 내 통신 제품은 최신 차량 내 네트워킹 시스템의 증가하는 고성능 설계 및 테스트 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 기술 및 데이터 속도에 대한 테스트 범위를 제공합니다. 오토모티브 이더넷은 고속 통신을 위한 범용 매체를 제공하여 다양한 구성 요소가 동일한 스위치 네트워크에서 공존할 수 있도록 합니다. 한편, 여러 신흥 오토모티브 SerDes 연결은 병렬 데이터를 직렬 데이터로 변환(및 그 반대도 가능)하여 카메라 및 인포테인먼트와 같은 고해상도 디스플레이를 위한 통신을 가능하게 합니다. 이는 고대역폭, 낮은 보드율 및 높은 변조 차수를 사용하는 지점 간 아키텍처입니다. 키사이트 솔루션은 최신 표준에 따라 CPU, ECU, 케이블, 인터커넥트 및 엣지 디바이스의 개발, 검증 및 디버깅을 지원합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
차량 네트워크에서 작동하는 여러 가지 기술이 있습니다. 각 기술의 적합성과 상호 운용성은 최신 차량 아키텍처의 안전과 보안에 매우 중요합니다.
키사이트는 OSI 1~7계층에 걸쳐 종단 간 오토모티브 이더넷 검증 솔루션을 제공합니다. 테스트는 물리 계층에서 시작하여 제어 평면 검증, 타이밍 정확도, 보장된 전송 및 AVB/TSN 성능을 포함하도록 확장됩니다.
키사이트 자동차 이더넷 및 SerDes 솔루션은 최신 ADAS 및 자율 주행 기능이 가장 빠른 데이터 전송 속도를 요구함에 따라 멀티 기가비트 통신을 검증합니다.
10Mbps에서 50Gbps에 이르는 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 채널 테스트 전반에 걸쳐 테스트 및 검증을 자동화하여 엄격한 규정 준수 테스트에 필요한 시간을 절약하면서 테스트 정확도를 높입니다.
Measurement type
Channel (Lx), Receive (Rx), Transmit (Tx)
Technology
Automotive Ethernet, MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic
Data rate
10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s, 2 Gb/s - 32 Gb/s
AE6000T
AE6000T 자동차 이더넷 전송 적합성 검증 솔루션은 자동차 이더넷 기술 설계를 빠르고 간편하게 검증하고 디버깅할 수 있는 방법을 제공합니다.
AE6900T은 이제 AE6000T으로, 최상위 모델 번호만 다를 뿐 기능은 동일합니다.
키사이트 AE6000T 오토모티브 이더넷 적합성 애플리케이션 소프트웨어는 키사이트 인피니엄 시리즈 오실로스코프를 사용하여 오토모티브 기술 설계를 빠르고 쉽게 검증하고 디버깅할 수 있는 방법을 제공합니다.
차세대 ADAS 시스템은 점점 더 높은 해상도의 카메라 및 레이더 시스템을 필요로 합니다. 이는 속도와 대역폭에 대한 새로운 요구 사항을 의미합니다. 오토모티브 이더넷 표준은 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량의 요구 사항을 충족하기 위해 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 합니다.
CAN, LIN과 달리 오토모티브 이더넷 표준은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리를 포괄하는 테스트 케이스를 사용하여 엄격한 적합성 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 절약할 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 오토모티브 이더넷 디바이스 간 연결 전반에 걸쳐 테스트 및 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 학습하고 자동화되고 반복 가능한 적합성 테스트를 개발하는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 검증된 애플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로 디바이스가 표준에 적합하다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. AE6000T 오토모티브 이더넷 테스트 솔루션은 하드웨어 및 액세서리를 제공하여 신속하게 시작하고 실행하는 데 필요한 모든 구성 요소를 갖추도록 합니다.
여러 주요 표준이 오토모티브 이더넷 플랫폼을 규정하고 있습니다. 키사이트는 다양한 데이터 속도와 표준을 사용하여 이러한 표준을 검증할 수 있는 직관적인 테스트 플랫폼을 제공합니다. 키사이트 오토모티브 이더넷 픽스처 보드와 Molex Mini-50, MATEnet 또는 HMTD용 어댑터 보드를 사용하면 테스트 대상 디바이스(DUT)에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
지원되는 표준
주요 기능
구매 정보
AE6000L
AE6900L 솔루션은 자동차 이더넷 채널의 무결성을 이해하는 데 도움이 되는 하드웨어, 소프트웨어, 액세서리를 번들로 제공합니다.
차세대 ADAS 시스템에는 더 우수한 속도와 대역폭과 높은 분해능이 요구되는 카메라 및 레이더 시스템이 필요합니다. 자동차 이더넷 표준은 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량 관련 요구 사항을 충족하는 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 합니다. 하지만 시스템의 채널 또는 링크가 장애 지점을 만들 수 있으며 그에 따른 완벽한 테스트가 필요합니다.
키사이트의 자동차 이더넷 적합성 채널 테스트 솔루션은 손실 또는 크로스톡 없이 정보가 목적지로 전달되고 있는지 확인합니다.
이 솔루션은 하네스, 케이블 또는 커넥터를 포함하여 채널에 대한 적합성 테스트를 통해 신호 품질 요구 사항을 충족합니다. 이 솔루션은 자동차 이더넷 채널 테스트에 자주 사용하지 않을 때 다른 작업과 테스트에 충분히 활용할 수 있는 기능적, 다목적 하드웨어로 제조되었습니다.
AE6900L 솔루션은 자동차 이더넷 채널의 무결성을 이해하는 데 도움이 되는 하드웨어, 소프트웨어, 액세서리를 번들로 제공합니다.
AE2000T
키사이트의 오토모티브 SerDes 전송(Tx) 솔루션은 MIPI A-PHY, ASA 및 GMSL2 링크의 상호 운용성을 보장하고, 검증하며 디버깅합니다.
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 커넥티드 카와 자율 주행 차량(AV)이 자동차를 변화시키고 있습니다. 많은 새로운 기능이 센서, 카메라 및 네트워크의 조합을 통해 제공되며, 반복될 때마다 더 많고 빠른 데이터를 요구합니다.
많은 차량 내 카메라와 디스플레이는 SerDes 연결을 통해 ECU에 연결됩니다. MIPI A-PHY 및 Automotive SerDes Alliance(ASA)의 도입으로 칩셋은 여러 실리콘 벤더에 의해 활용 및 지원될 수 있으며, 벤더 간 상호 운용성을 제공합니다.
시간과 노력을 절약할 수 있도록 키사이트는 Automotive SerDes 디바이스의 테스트 및 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 이러한 검증된 애플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 귀하의 디바이스가 CTS를 준수하고 시스템에서 상호 운용될 것이라는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. Automotive SerDes 컴플라이언스 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
AE2000T 오토모티브 SerDes Tx 컴플라이언스 테스트 솔루션은 하나의 솔루션으로 2가지 표준과 5가지 기어/속도 등급을 지원합니다.
주요 기능
구매 정보
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
차량 내 통신 시스템은 차량 내 다양한 전자 부품이 서로 메시지를 주고받을 수 있도록 하는 네트워크 및 기술입니다. 이러한 시스템은 엔진 제어 및 인포테인먼트와 같은 기본 기능부터 능동 안전 시스템 및 자율 주행과 같은 고급 기능에 이르기까지 모든 것을 구동하는 현대 운송의 중추입니다. 본질적으로 차량 내 통신 시스템은 차량의 독특하고 종종 혹독한 환경 내에서 작동하도록 설계된 컴퓨터 네트워크입니다. 여기에는 차량 내 다양한 전자 제어 장치(ECU), 센서 및 액추에이터 간의 통신이 포함됩니다. 목표는 차량의 여러 구성 요소가 서로 '대화'하고 기능을 원활하게 조정하도록 보장하는 것입니다.
오토모티브 이더넷은 표준 이더넷 기술의 특수 버전으로, 차량 내 통신 네트워크의 고유하고 까다로운 요구 사항을 충족하도록 특별히 개조되었습니다. 이더넷의 기본 원리를 활용하지만, 물리 계층 및 일부 작동 측면은 혹독한 자동차 환경에 적합하도록 상당히 다릅니다. 오토모티브 이더넷은 고대역폭 지원, 배선 복잡성 및 무게 감소, 사이버 보안 개선 능력 덕분에 차세대 차량 아키텍처의 핵심 기반으로 빠르게 부상하고 있습니다.
CAN(Controller Area Network) 및 LIN(Local Interconnect Network)과 같은 기존 차량 내 네트워크는 엔진 제어, 제동 및 기본 차체 전자 장치와 같은 시스템에 낮은 대역폭 통신을 처리하며 수십 년 동안 차량에 잘 사용되어 왔습니다. 그러나 최신 자동차의 고급 기능이 증가함에 따라 훨씬 더 높은 대역폭과 더욱 강력하고 확장 가능한 통신이 요구됩니다.
자동차 직렬화/역직렬화(SerDes)는 최신 차량, 특히 고대역폭, 지점 간 연결에 있어 중요한 기술입니다. 이는 센서(카메라, 레이더, 라이다 등)에서 방대한 양의 데이터를 이동시키고 차량 내에서 비교적 장거리에 걸쳐 표시하는 동시에 배선 복잡성과 비용을 절감하는 데이터 전송 방식입니다. SerDes의 주요 이점은 여러 데이터 라인과 관련 클록 신호를 단일 직렬 스트림으로 결합하여 단 한두 쌍의 와이어를 통해 전송할 수 있다는 점입니다. 이는 물리적 연결 수, 케이블 부피 및 비용을 크게 줄여줍니다. SerDes는 ADAS 및 자율 센서의 통신을 촉진하는 데 필수적입니다.
차량 내 통신 시스템은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량(AV)의 작동 및 발전에 매우 중요합니다. 이러한 시스템은 복잡한 기술이 인지하고, 처리하고, 결정하고, 행동할 수 있도록 하는 신경계 역할을 합니다. 오토모티브 SerDes와 오토모티브 이더넷은 ADAS 및 자율 시스템 통신에 사용되는 고대역폭 차량용 데이터 전송에 모두 중요하지만, 다소 다른 주요 역할을 수행하며 서로 다른 특성을 가집니다.
SerDes는 센서에서 처리 장치(종종 도메인 컨트롤러)까지의 고대역폭, 지점 간 링크를 처리하며, 오토모티브 이더넷은 이러한 도메인 컨트롤러와 기타 차량 시스템을 함께 연결하는 고속 백본을 형성하여 전반적인 네트워크 통신, 소프트웨어 업데이트 및 고급 네트워킹 기능을 용이하게 합니다.