자율주행 NCAP 시나리오 테스트 방법

레이더 씬 에뮬레이터
+ 레이더 장면 에뮬레이터

실험실에서 복잡한 교통 상황 에뮬레이션

NCAP 시나리오 테스트는 일반적인 레이더 기반 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행차(AV) 기능에 대한 여러 테스트 케이스를 다루어야 합니다. 장면을 정확하게 재현하기 위해 자동차 제조업체는 실제 센서 응답을 테스트하는 것을 목표로 실험실에서 완전한 3D 장면을 렌더링하는 솔루션을 필요로 합니다. 전방 충돌 경고 및 자율 비상 제동 시스템은 카메라, 라이다 또는 레이더 센서를 개별적으로 또는 함께(센서 융합) 사용합니다. 그러나 각 센서는 다양한 수준의 성능을 제공합니다.

랩에서 실제 주행 시나리오를 에뮬레이션하려면 연속적인 시야(FOV)에 걸쳐 다양한 주행 속도, 방향, 거리 및 표적 수를 가진 레이더 센서를 테스트하는 데 사용할 수 있는 풀씬 에뮬레이터가 필요합니다. 레이더 센서는 또한 간섭이 있는 RF 밀집 도시 장면 및 주변 경관과 같은 가변적인 환경 조건에 대해서도 테스트하여 성능에 대한 신뢰를 확보해야 합니다.

자율주행 NCAP 시나리오 테스트 솔루션

복잡한 교통 장면을 에뮬레이션하려면 소프트웨어 시뮬레이션과 실제 도로 테스트 간의 격차를 해소하는 풀씬 에뮬레이터가 필요합니다. 키사이트 레이더 장면 에뮬레이터를 사용하면 연속적인 시야에 걸쳐 다양한 속도, 거리 및 표적 수를 포함하는 실제 주행 시나리오를 에뮬레이션할 수 있습니다. 실제 주행 시나리오의 복잡성에 대해 테스트할 수 있는 레이더 센서와 소프트웨어를 사용하여 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 차세대 차량 자율 주행에 대한 비전을 더 빠르고 적은 위험으로 달성하십시오.

자율 주행 NCAP 시나리오 테스트 데모 보기

당사의 자율 주행 NCAP 시나리오 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?