디지털 광대역 트랜시버를 테스트하는 방법.

네트워크 분석기
+ 네트워크 분석기

디지털/RF 교차 도메인 자극 응답을 사용한 디지털 광대역 트랜시버 특성화

디지털-RF 혼합 장치는 최신 송신기 및 수신기의 실제 RF 프런트 엔드 성능을 파악하기 위해 정확한 특성화가 필요합니다. 신호 발생기와 네트워크 분석기를 사용한 교차 도메인 자극 응답을 통해 디지털-RF 혼합 장치에서 매우 정확한 주파수 응답 측정을 수행할 수 있습니다. 수신기 측정에서 RF 신호 발생기는 원하는 신호를 출력하고, 테스트 대상 수신기는 신호를 수신하고 디지털화합니다. 두 개의 독립적인 시스템이 이러한 작업을 처리합니다. 테스트 엔지니어는 스펙트럼 상관을 위해 RF 계측기를 사용한 신호 생성과 테스트 대상 수신기를 사용한 신호 수신을 효과적으로 통합해야 합니다. 이 교차 도메인 접근 방식에는 장치의 주파수 응답을 얻기 위한 광대역 분석 기술과 광대역 다중 톤 자극 기능이 포함됩니다.

디지털 및 RF 도메인을 연결하기 위해 테스트 엔지니어는 테스트 중인 송신기 및 수신기용 디지털 데이터 및 제어 인터페이스를 갖춘 RF 신호 분석기 및 발생기가 필요합니다. 테스트 파형(디지털 또는 RF)은 응답 파형(디지털 또는 RF)에 대해 정밀하게 정의되고 반복적으로 재생되며, 각 스펙트럼 구성 요소에서 자극 파형과 일관되게 상관될 수 있습니다. 그 결과는 자극 파형 대역폭 내에서 입력 및 출력 신호 간의 벡터 응답 측정입니다. 이 교차 도메인 자극 응답 방법론은 단일 측정 세트에서 주파수 또는 전력 범위에 걸쳐 디지털 및 RF 혼합 디바이스의 RF 성능 특성을 제공합니다.

디지털 광대역 송수신기 테스트 솔루션

디지털 광대역 트랜시버를 테스트하려면 디바이스 사양의 정확성을 보장하기 위해 RF 및 디지털 도메인을 연결하는 솔루션이 필요합니다. 키사이트 VXG 마이크로웨이브 신호 발생기, PNA-X 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 측정 및 분석 소프트웨어로 구성된 키사이트 디지털 광대역 트랜시버 테스트 솔루션은 디바이스 입력과 출력 간의 디지털 및 RF 신호를 비교하고 다른 테스트 장비와 독립적으로 송신기 및 수신기 응답을 측정합니다. 이 솔루션은 단일 연결 세트로 수신기, 송신기 및 트랜시버 측정을 가능하게 합니다.

당사의 디지털 광대역 트랜시버 테스트 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?