IoT 디바이스는 뛰어난 편의성을 제공하며 일상 생활 방식을 빠른 속도로 바꿔나가고 있습니다. 하지만 좁은 공간에 많은 수의 디바이스가 사용되면서 제품 설계와 테스트, 성능 및 보안의 복잡성이 가중되고 있습니다.

설계 엔지니어와 IoT 디바이스 제조업체들은 이러한 디바이스 설계와 테스트에서 디바이스의 신뢰성과 보안성을 유지해야 한다는 과제에 직면하고 있습니다. IoT 디바이스의 전체 수명 주기 동안 연결성(Connectivity), 연속성(Continuity), 컴플라이언스(Compliance), 공존성(Coexistence), 사이버 보안(Cybersecurity)과 같은 다섯 가지 과제(5C)를 해결해야 합니다. 키사이트는 강력하고 탄력적인 IoT 디바이스를 제조할 수 있도록 도와드립니다.

 
IoT 디바이스의 신호 무결성 및 전력 무결성 테스트

신호 및 전력 무결성 테스트

저전력, 고집적 혼합 신호 IC는 크로스토크에 특히 취약합니다. 마찬가지로 저전력 분산 네트워크는 일반적으로 공급 허용 오차가 훨씬 더 작기 때문에 클럭 및 디지털 데이터가 전력 레일에서 발생하는 리플, 노이즈 및 과도 전류의 영향을 더 쉽게 받게 됩니다.

성공적이고 신뢰할 수 있는 IoT 설계를 위해서는 신호 및 전력 무결성 문제에 대한 테스트가 필수적입니다. 더 빠르게 제품을 출시할 수 있도록 보드 스핀을 줄이려면 물리 계층 시간 도메인과 주파수 도메인 측정 및 종합적인 분석 소프트웨어가 필요합니다.

키사이트의 신호 무결성과 전력 무결성 시뮬레이션 및 측정 도구는 MIPI(모바일 산업 프로세서 인터페이스)부터 DDR(더블 데이터 전송률)까지 모든 주요 디지털 설계 및 상호 연결 표준을 테스트하는 데 적합합니다.

규정 준수 테스트

사물 인터넷 칩셋, 모듈, 디바이스 출시 경쟁이 테스트 랩을 한계까지 몰아붙이고 있습니다. 키사이트의 규정 준수 테스트 솔루션은 무허가 대역에서 작동하는 무선 디바이스의 인증을 가속화합니다.

진화하는 규제 표준을 준수하고 신속한 출시 요구를 충족할 수 있도록 실험실 장비를 구축하세요. 특수 테스트 소프트웨어와 테스트 요구에 맞게 구성할 수 있는 유연하고 확장 가능한 솔루션으로 컴플라이언스 테스트 워크플로를 간소화하세요.

사물 인터넷 디바이스에 대한 규제 준수 테스트
IoT 디바이스 설계 및 시뮬레이션 도구

설계 및 시뮬레이션 도구

혼합 신호 집적 회로(IC) 기술의 발달은 IoT 디바이스 구현에 중추적인 역할을 했습니다. 또한 점점 더 많은 디바이스가 인쇄 안테나, 다중 안테나, 다중 무선을 채택하고 있습니다. 더 뛰어난 통합으로 저비용, 저에너지 소비, 더 나은 성능이 실현되고 있습니다.

복잡성이 커짐에 따라 전기, 열 및 기계 동작에 대한 완벽한 평가가 필요합니다. 키사이트의 설계 및 시뮬레이션 도구는 컴포넌트부터 시스템 수준에 이르기까지 여러 영역과 기술에 걸친 동시 시뮬레이션의 정확하고 원활한 플로우를 지원합니다.

IoT 교육 허브: 디바이스 테스트

필요한 성능과 배터리 수명을 갖춘 IoT 디바이스 설계는 결코 쉬운 작업이 아닙니다. 직면하게 될 과제에 대한 명확한 이해와 올바른 솔루션 선택 그 이상이 필요합니다. 과제 해결을 위해 해당 솔루션을 어떻게 사용해야 하는지, 그리고 따라야 할 최상의 측정 팁과 관행에 대해 알고 있어야 합니다.

IoT 교육 허브에서는 IoT 디바이스 테스트에 대한 최신 교육 리소스에 액세스할 수 있습니다. 유용한 '방법' 정보를 다운로드하여 최소한의 보드 스핀으로 IoT 디바이스를 개발하고 실제 환경 대비를 위해 철저히 테스트하여 적절한 시기에 경쟁사보다 먼저 제품을 출시할 수 있는 방법을 알아보세요.

키사이트의 IoT 교육 허브가 오늘날의 IoT 약속을 실현하는 데 도움을 드립니다.

IoT 디바이스 테스트 교육 리소스

IoT 디바이스 테스트 가속화

IoT 디바이스 테스트와 관련하여 도움이 필요하신가요?