스트레스 테스트를 위해 투톤 신호를 생성하는 방법

파형 생성기
+ 파형 생성기

투톤 신호를 사용하여 실제 조건 하에서 설계에 대한 스트레스 테스트 수행

설계 제한을 테스트하려면 양호한 것으로 알려진 고품질 신호 소스를 사용해서 비이상적인 양적 특성을 갖는 신호를 시뮬레이션해야 합니다. 설계 제한을 특성화하고 신호 타이밍 품질을 측정하기 위해 설계자는 왜곡 파형, 지터 또는 노이즈를 추가해서 비이상적인 조건 하에서 디바이스에 대한 스트레스 테스트를 수행해야 합니다. 설계 엔지니어는 파형 생성기를 사용하여 이상적인 신호부터 시작한 후, 투톤 신호를 사용해서 하나의 테스트 채널에 노이즈를 추가하는 방식으로 설계에 대한 스트레스 테스트를 수행합니다.

파형 생성기는 왜곡이 적은 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호를 만들며 서밍 기능을 활용해서 디바이스 테스트를 위한 의도적인 비이상적 파형을 생성합니다. 이 프로세스는 시뮬레이션을 통해 만든 비이상적인 실제 작동 조건 하에서 테스트 대상 디바이스(DUT)의 견고성과 면역성을 확인합니다.

통신 테스트 솔루션

투톤 신호 생성 솔루션

통신 구성 요소의 스테레스 테스트를 위해서는 투톤 노이즈가 포함된 비이상적 신호를 사용한 설계 자극이 필요합니다. 키사이트 투톤 신호 생성 솔루션은 대상 형상과 길이가 충족되도록 사용자 정의 파형을 하나씩 생성하는 파형 생성기로 구성되어 있습니다. 키사이트 소스는 높은 정확도와 매우 낮은 지터가 특징으로, 에지를 더 정확하게 배치하고 타이밍 오류를 줄일 수 있도록 지원합니다. 또한 내부 또는 외부의 생성된 신호를 합계 기능을 사용해서 기본 신호에 추가할 수 있습니다. 규제 표준에 지정된 제한에 따라 각 듀얼 톤의 진폭과 주파수 및 지속 시간을 쉽게 조정할 수 있습니다.

투톤 신호 생성 데모 보기

투톤 신호 생성 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?