태양 전지의 IV 특성을 평가하는 방법

정밀 소스/측정 단위(SMU)
+ 정밀 소스/측정 단위(SMU)

소스/측정 장치를 사용한 태양 전지의 IV 특성 평가

태양열/광전지의 정확한 특성 분석을 위해서는 전류 소스, 전압 소스, 전류 미터, 전압 미터의 결합된 기능이 필요합니다. 태양 전지에 필요한 측정에는 단락 전류, 개방 회로 전압 및 최대 전력점을 포함한 IV 파라미터와 특성이 포함됩니다. 펄스 측정은 디바이스 자체 발열로 인해 측정 결과가 왜곡되는 것을 방지하기 위해 태양 전지를 테스트하는 데 매우 중요합니다. 태양 전지 측정에는 일반적으로 테스트 리드 잔류 저항으로 인한 전압 오류를 제거하기 위해 4선식 측정(원격 감지)이 필요합니다.

2선 연결을 통해 측정하면 측정된 저항이 테스트 리드와 비슷할 때 상당한 오류가 발생할 수 있습니다. 4선 측정은 한 쌍의 리드를 사용하여 전류를 강제로 흐르게 하고 다른 한 쌍의 리드를 사용하여 전압을 모니터링합니다. 이 방법은 케이블 저항 효과를 제거하여 테스트 대상 디바이스의 전압 강하만 측정합니다. 또한 4선식 측정 방식은 감지 지점 사이의 전압을 지정된 전압으로 유지하므로 지정된 측정 조건에서 태양 전지의 특성을 엄격하게 파악할 수 있습니다.

태양 전지 IV 특성화 솔루션

태양 전지 IV 특성 분석 솔루션

태양전지의 IV 특성을 특성화하려면 네 개의 측정 사분면 모두에 걸쳐 광범위한 전류 및 전압 측정 기능이 필요합니다. 키사이트 태양전지 IV 특성화 솔루션은 정확한 고분해능 전류 대 전압 측정을 통해 단락 전류, 개방 회로 전압, 최대 전력점 등 태양전지의 IV 파라미터와 특성을 정확하고 쉽게 측정할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 6.5자리 소싱 및 측정 분해능과 함께 10fA 및 100nV까지의 소싱 및 측정 분해능을 제공합니다.

태양전지 IV 특성화 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?