무엇을 찾고 있습니까?
무어의 법칙이 끝나감에 따라 양자 기술은 컴퓨팅 분야에서 혁신을 실현할 수 있는 수단을 제공합니다. 중첩과 얽힘의 독특한 특성을 통해 이전에는 상상하기도 어려웠던 성능을 컴퓨팅, 통신, 감지 등의 양자 응용 분야에서 활용할 수 있습니다. 양자 연구가 이 새로운 물리학 및 수학적 단계에 접어들고 있는 상황에서 엔지니어링을 사용하여 실질적인 시스템을 구축할 수 있습니다.
키사이트의 양자 솔루션에 대해 알아보십시오.
양자 컴퓨팅
양자 컴퓨팅은 양자 중첩 및 얽힘의 특성을 사용하여 이전에는 해결할 수 없었던 문제를 해결합니다. 연구원들은 키사이트의 큐비트 제어 솔루션과 정밀한 측정 장비를 통해 보다 우수한 시스템을 엔지니어링하고 크기를 조정할 수 있습니다.


큐비트 유형
트랩 이온, 초전도 회로, 실리콘 스핀과 같은 다수의 양자 역학 플랫폼은 2레벨 양자 시스템, 또는 큐비트를 물리적으로 실현시킬 수 있습니다. 키사이트의 광범위한 솔루션 포트폴리오에는 다음과 같은 주요 큐비트 기술에 대한 제어 및 측정 솔루션이 포함됩니다.
- 초전도
- 실리콘 스핀
- 트랩 이온
양자 시스템 크기 조정
큐비트의 수가 많아지면서 여러 제어 신호를 동기화하는 것에 대한 복잡성이 증가하게 됩니다. 개방형 필드 프로그램가능 게이트 어레이(FPGA) 아키텍처를 활용하는 키사이트의 모듈식 및 확장형 솔루션은 유연성과 낮은 지연을 제공하면서 비용과 공간을 최적화합니다.


Labber Quantum
Labber는 장치 제어 및 실험실 자동화를 위한 완벽하면서도 사용이 간편한 솔루션을 제공합니다. 키사이트의 소프트웨어는 양자 과학자 또는 엔지니어가 실험 잠재력을 극대화할 수 있도록 돕습니다. 간단한 실험 설정, 직관적인 결과 시각화, 효율적인 수집 데이터 정리를 통해 더 빠르게 결과를 확보할 수 있습니다.
Quantum Benchmark
Quantum Benchmark는 양자 컴퓨터 제조업체와 사용자가 오류가 쉽게 발생하는 양자 컴퓨터의 런타임 성능을 대폭 향상시킬 수 있는 핵심적인 소프트웨어 계층을 제공합니다. True-Q 소프트웨어 도구는 런타임 오류 억제, 오류 인식 컴파일, 오류 진단, 양자 하드웨어 성능을 대폭 개선할 수 있는 최적화 기능을 제공합니다.
소프트웨어를 통해 양자 하드웨어가 사용자가 제공한 알고리즘을 사용자가 지정한 정밀도로 이행하여 사용자에게 양자 관련 이점을 제공할 수 있는지 확인하는 핵심 과제를 해결할 수 있습니다. Quantum Benchmark는 세계 최고의 양자 컴퓨팅 전문가들이 수행한 수년간의 연구를 기반으로 독점 기술을 개발합니다.


양자 통신
양자 통신은 양자 역학 원리를 사용해서 정보를 전송하는 방법입니다. 양자 통신의 주요 특징 중 하나는 정보의 보안 전송이 가능하다는 점입니다. 전송을 가로채거나 도청하려는 시도로 인해 양자 상태가 붕괴되는 일이 없도록 송신기와 수신기 모두에 보안 위협을 알리게 됩니다.
양자 통신은 양자 암호키 분배(QKD), 양자 전송 및 양자 얽힘을 포함한 다양한 방법을 통해 구현할 수 있습니다. 이러한 기술은 암호 기법, 보안 통신 및 양자 인터넷과 같은 영역에서 잠재력을 가지고 있습니다.
양자 감지
양자 감지는 양자 역학 원리를 사용해서 높은 정밀도와 민감도로 물리적 속성을 감지하고 측정하는 것을 의미합니다. 여기에는 얽힘 또는 결맞음과 같은 양자 효과를 노출할 수 있는 다이아몬드의 질소 공동 센터나 초전도 회로, 이온 트랩의 등 양자 시스템이 사용됩니다. 양자 감지는 계측, 내비게이션 및 의료 영상과 같은 분야에 활용될 수 있습니다.


양자 EDA
Keysight EDA tools enable your team of quantum hardware engineers to streamline their workflow and accelerate the development of quantum chips using a cost-effective electromagnetic simulation approach based on the method of moments.
양자 교육
양자 과학은 더이상 틈새 연구 영역이 아닙니다. 전 세계에서 까다로운 문제를 해결할 수 있는 해당 기술의 잠재력을 실현하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있습니다.이 폭발적인 성장으로 인해 숙련된 과학자, 엔지니어, 기술자에 대한 요구가 증가하고 있습니다.다수의 대학교에서 양자 관련 교육 과정을 늘리고 있는 상황에서 키사이트는 양자 시스템의 과제를 해결해야 하는 엔지니어들을 위해 개발된 e-learning 과정을 제공합니다.
Keysight University의 교육 과정은 대규모 양자 시스템의 설계와 가장 일반적인 문제를 해결할 수 있는 솔루션에 초점을 맞춥니다.


이벤트
키사이트 양자 엔지니어링 솔루션은 전 세계적으로 양자 혁신을 연결하고 가속화할 수 있는 기회를 제공합니다.
향후 예정된 모든 컨퍼런스와 전시회 및 웨비나 목록을 확인해 보십시오.
다음 이벤트에서 Keysight Quantum을 방문하세요:
관련 제품
-
"키사이트 및 Boulder Cryogenic Quantum Testbed와의 협업은 밀리켈빈 온도에서 마이크로파 측정의 정밀도를 이해하는 데 중요한 역할을 했습니다. 약 1년 만에 초전도 양자 시스템을 대상으로 뛰어난 정밀도의 테스트 및 측정 기법과 교정을 제공하는 것과 관련해 굉장히 효율적인 협업 관계를 구축했습니다."
Josh Mutus, Google AI Quantum 선임 연구 과학자
-
"모든 양자 기술은 뛰어난 제어 및 판독 시스템을 필요로 합니다. 키사이트는 최첨단 시스템을 제공하여 제 연구를 가속시켜 주었으며 제 학생들은 자신들이 가장 잘하는 과학에 집중할 수 있게 되었습니다. 또한 키사이트와의 긴밀한 협업을 통해 함께 개발하는 제품이 스핀 큐비트 커뮤니티에 대한 차세대 실험을 실현시켜 줍니다."
Michel Pioro-Ladrière 교수, Université de Sherbrooke
Institut quantique -
"키사이트의 Quantum Engineering Toolkit은 저희가 하드웨어 제어 대신 양자 기술 개발에 주력하는 데 많은 도움이 되었습니다. 신속하게 스타트업 활동을 시작할 수 있었으며 상자를 여는 것부터 시작해 몇 시간 만에 큐비트 제어를 진행할 수 있었습니다!"
Julien Camirand Lemyre 박사, Nord Quantique 사장 및 CTO
-
"Quantum Engineering Toolkit 플랫폼은 양자 제어를 위해 최첨단 신호 생성기에 대해 SBQ의 양자 자력계 전자 장치를 벤치마킹하는 데 반드시 필요한 핵심 요소입니다. Labber 소프트웨어와의 긴밀한 통합을 통해 테스트 및 프로토타이핑 일정을 단축함과 동시에 양자 엔지니어의 교육을 위한 간단한 플랫폼을 제공할 수 있었습니다. 양자 초기화, 제어, 판독 기능을 클릭 몇 번으로 활용할 수 있는 QET는 저희의 양자 공학 동반자로 자리 잡았습니다.”
David Roy-Guay 박사, SBQuantum CEO
-
"저희는 약 2년 전에 키사이트와의 협업을 시작한 이후로 반도체 스핀 큐비트 관련 측정 속도가 몇 배나 빨라졌습니다.”
Lieven Vandersypen, TU Delft
-
“Montana Instruments와 키사이트의 협업으로 저온 콤포넌트와 디바이스의 신속한 턴키 특성화를 위한 새로운 역량을 확보할 수 있으며 이를 통해 공유 고객 기반이 생산성을 높이고 QIST 응용 및 과학 발전을 거둘 수 있습니다."
Luke Mauritsen, Montana Instruments 창립자/CEO -
키사이트 팀은 Bluefors가 극저온 측정 인프라를 마이크로파 양자 한계까지 수량화하는 데 아주 큰 도움이 되었습니다.
Russell Lake, Bluefors Oy 기술 책임자
-
“키사이트의 Labber 양자 소프트웨어는 Seeqc의 팀이 신속하게 양자 측정 역량을 실현할 수 있도록 지원했으며 이를 통해 R&D 실험실을 구축한 후 몇 달 뒤에 고유한 아키텍처를 기반으로 최첨단 큐비트 성능을 선보일 수 있었습니다.”
Matthew Hutchings, Seeqc
최고 제품 책임자 -
"깊이 있는 관련 지식을 보유한 키사이트의 양자 공학 팀은 FormFactor의 핵심 파트너입니다. 저희는 키사이트의 Labber 소프트웨어를 사용하여 매끄럽고 통합된 방식으로 극저온 웨이퍼 프로브 시스템과 HPD Shasta 106과 같은 크라이오스탯 뿐만 아니라 키사이트 계측기도 제어합니다. 저희는 협력을 통해 주요 양자 하드웨어 개발자의 혁신 가속을 지원할 목적으로 생산성이 뛰어나고 포괄적이며 작동이 쉬운 시스템을 제공했습니다."
Mike Slessor, FormFactor 사장 겸 CEO
-
“저희는 키사이트와의 협업을 통해 극저온 CMOS 디바이스에 대한 디바이스 모델을 생성할 수 있었으며 이를 통해 실험적인 극저온 CMOS 회로 동작을 보다 잘 파악할 수 있었을 뿐만 아니라 향후 극저온 CMOS 회로의 설계 시간이 단축되고 안정성이 개선되었습니다.”
Fabio Sebastiano 교수, TU Delft
-
"Quantum Benchmark와 Berkeley Lab Advanced Quantum Testbed의 공동 작업을 통해 관련 팀의 전문 지식을 활용할 수 있었으며 양자 제어 부문에서 큰 성과가 있었습니다. 첨단 컴파일러의 오류 억제 도구에 추가적인 오류 완화 전략을 적용하여 양자 분야의 성능이 대폭 향상되었습니다."
Irfan Siddiqi 박사, 디렉터, Lawrence Berkeley National Laboratory Advanced Quantum Testbed
다른 도움이 필요하십니까?