무엇을 찾고 있습니까?
SONiC 플러그페스트가 무엇인가요?
SONiC 채택을 가속화하고 개별 특징부터 2일차 운영 준비에 이르기까지의 성숙도를 검증하기 위해 키사이트는 Aviz 네트워크와 협력하여 SONiC의 최종 사용자와 벤더를 통합하고 다양한 벤더 장비에 걸쳐 SONiC을 테스트하는 플랫폼을 구축했습니다.
- SONiC 플러그페스트는 여러 벤더에 걸쳐 SONiC의 특징, 규모와 배포 점수에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 은행, 기업, 하이퍼스케일러, 전송망 사업자 등으로 구성된 고객 자문 위원회(CAB)는 SONiC의 배포 성공에 필요한 요구사항을 검토하고 브레인스토밍할 것입니다.
- 벤더는 이러한 통찰력에 액세스할 수 있으며 SONiC의 품질 기준을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있는 최고의 제품을 선보일 수 있습니다.
최근 미국에서 열린 SONiC 플러그페스트를 성공적으로 마치고, 키사이트는 중국에서도 참여할 수 있도록 이벤트를 확장하기로 결정했습니다. 이번 이벤트는 키사이트 랩에서 주관하며 베이징에서 2021년 12월부터 2022년 2월까지 여러 벤더 플랫폼 테스트와 함께 진행됩니다.
머천트 실리콘, 화이트 박스 및 오픈 소스 네트워크 운영 체제(NOS)를 통한 네트워킹의 세분화는 데이터 센터와 클라우드 시장에 혼란을 일으켰습니다. 오픈 소스 협업 환경에서의 커뮤니티 기반 개발을 통한 혁신은 NOS 개발을 위한 인기 있는 선택이 되고 있습니다.
오픈 소스 커뮤니티는 성숙도를 포함하여 솔루션이 산업 표준을 충족하는지 확인하기 위해 테스트를 수행해야 합니다. 개발 과정에서 발견되는 버그는 제품이 출하된 후 발견된 버그보다 90-100배 저렴하게 수정할 수 있습니다. 키사이트는 20년 이상 쌓은 테스트 전문 지식을 오픈 소스 네트워킹 커뮤니티에 제공하여 협업하고 테스트 방법론과 솔루션에 기여합니다.
오픈 네트워킹을 위한 키사이트와 SONiC
SONiC는 오픈 소스 네트워크 운영 체제 분야의 선도적인 솔루션 중 하나입니다. 클라우드 대기업은 이러한 데이터 센터 네트워킹 추세를 수용하였으며 2020년 중반 현재까지 10개 이상의 클라우드 기업 및 대기업에서 380만 개의 SONiC 포트를 구축했습니다.
키사이트는 SONiC 커뮤니티의 구성원이며 테스트 작업 그룹에 기여할 수 있어 기쁩니다. 키사이트는 다음 영역에서 강력한 테스트 환경을 제공하여 SONiC 스위치를 강화하고 성숙시킵니다.
- 성능 및 복원력 전달: 결함 발생 시 데이터 센터의 복원력 측정
- 제어 플레인 적합성 및 성능: 잠재적인 상호운용성 문제를 식별하고 성능 병목 현상과 제한의 특성 분석
- 혼잡 방지 및 버퍼 관리: 트래픽 흐름의 우선 순위를 올바르게 지정하고 버퍼/큐를 효율적으로 사용
네트워크 테스트 분야의 세계적 선도업체인 키사이트의 통합 솔루션을 통해 복잡한 멀티벤더 테스트 토폴로지를 방지하십시오.


키사이트 및 DENT 오픈 소스 네트워크 운영 체제
리눅스 재단 프로젝트에 의해 구상되고 클라우드, 주문형집적회로(ASIC), 제조업자 설계 생산(ODM), 주문자 상표 부착 생산(OEM) 기업 커뮤니티에 의해 주도되는 DENT는 캠퍼스, 에지 소매 및 원격 사무실/지사(ROBO) 시장을 위한 네트워크 운영 체제(NOS)로 부상하고 있습니다. DENT는 벤더에 구애받지 않고 광범위한 하드웨어 선택할 수 있는 기회를 제공합니다. 사물인터넷(IoT)은 에지에서 더 많은 복잡성을 불러일으키고 있으며 네트워킹은 늘어나는 원격 및 분산된 기업의 요구를 따라잡기 위해 진화해야 합니다. DENT는 접근 방식을 통해 이를 단순화하고 BGP(Border Gateway Protocol), ECMP(Equal-Cost Multi-Path), LAG(Link Aggregation Group) 등과 같은 풍부한 네트워킹 필수 요소를 제공합니다.
키사이트는 커뮤니티 구성원이 상호운용성과 시스템 수준의 검증을 수행할 수 있는 개방형 검증 연구실 테스트 시설을 제공하여 DENT 커뮤니티를 지원할 수 있어 기쁩니다. 키사이트의 테스트 전문 지식을 제공하여 DENT의 채택을 가속화하는 것이 목표입니다.
NOS 배포를 빠르게 시작
커뮤니티의 테스트 계획과 설정은 범위가 제한적이고 세분화된 네트워킹 요소로 주어진 솔루션의 종단 간 검증을 해결할 능력이 부족하기 때문에 오픈 소스 네트워크 운영 체제를 채택하고 검증하는 작업은 대부분의 신기술 사용자에게 어려운 일입니다.
키사이트는 Aviz Networks와 협력하여 개방형 NOS 검증을 위한 TaaS(Test-as-a-Service) 및 패키지 테스트를 제공하여 DENT와 SONiC 배포 및 검증 작업을 빠르게 시작합니다. 키사이트는 구독 하드웨어와 구독 테스트 패키지를 제공하여 오픈 NOS 커뮤니티는 보다 저렴하게 테스트를 수행할 수 있습니다.


테스트에 대한 올바른 접근 방식을 따르십시오
키사이트의 네트워크 테스트 솔루션과 하드웨어 플랫폼에서 축적한 20년 이상의 계층 2/3 테스트 경험을 활용하십시오.
다른 도움이 필요하십니까?