무엇을 찾고 있습니까?
KeysightCare 기술 지원
Knowledge Center와 전문 지식의 활용
KeysightCare와 사용자
2021년 12월 1일 이후로 키사이트 국제 지정 리셀러(IDR) 또는 키사이트 공식 기술 담당자(ATR)를 통해 구매한 키사이트의 고성능 장비에는 총 5년간의 KeysightCare 기술 지원이 포함되어 있습니다. 1년 동안 제공하는 KeysightCare Assured와 함께 KeysightCare 기술 지원을 4년 동안 제공합니다. 기술 전문가와의 상담을 통해 성공을 가로막는 장애물을 제거할 뿐만 아니라 생산성을 향상시키고 확정된 응답 시간으로 프로젝트 리스크를 완화할 수 있도록 키사이트가 도와드리겠습니다.
지금 시작하십시오.
KeysightCare 체험
일반 VNA 오류 방지
속도를 높이고 측정 정확도를 개선하십시오. 12분 정도면 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용하여 일반 오류 소스를 살펴볼 수 있습니다.

KeysightCare 체험
손쉬운 위상 노이즈 측정
기술 전문가인 Sowmya Rao가 진행하는 12분 분량의 이 How-To 동영상을 시청하십시오. 키사이트 X-시리즈 신호 분석기로 어떻게 위상 노이즈 측정을 수행할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

KeysightCare 체험
정확한 BERT 측정
10분 분량의 이 동영상에서는 기술 전문가인 John Dorighi가 키사이트의 M8020 비트 오류율 테스터(BERT)의 설정 방법을 안내합니다.

KeysightCare 체험
InfiniiVision 정확도가 중요합니다
이 기술 자료를 통해 InfiniiVision 오실로스코프가 어떻게 전압 측정 정확도를 계산하는지 확인해 보십시오.



필요한 항목과 바로 연결
고객 사례
KeysightCare 전문가들이 다른 고객들을 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
지원. 승격된.
간단한 설계가 통하던 시절은 지났습니다. 이제 한계를 뛰어넘어야 할 때입니다. 설계가 최첨단을 재정의하고 있습니다. 미래 요구사항 설계 및 테스트 도구는 여러분과 함께 진화하고 있지만, 고객 지원은 이를 따라가지 못하고 있습니다. 현재까지는 말입니다.
KeysightCare는 기본 보증을 넘어 완벽한 고객 관리를 제공합니다.
- 서비스 요청 시 확정된 응답 시간.
- 장비를 추적해 테스트 자산을 최신 상태로 유지할 수 있도록 지원.
- 선제적 펌웨어 및 소프트웨어 알림.
- 소프트웨어 업데이트 및 개선 사항.
- 비즈니스 요구에 적합한 다양한 서비스 계층 옵션.

자세히 살펴보기
다른 도움이 필요하십니까?