온디맨드
이 프레젠테이션에서는 2026년 키사이트 광학 설계 엔지니어링(ODE) 제품 릴리스의 업데이트가 AR/VR 시스템, 메타물질, 이미징 및 조명 설계와 같은 새로운 애플리케이션 영역과 광자 집적 회로(PIC) 설계를 위한 통합 플랫폼으로 진화하는 로드맵을 어떻게 다루는지에 대한 개요를 제공합니다. 주요 업데이트는 CODE V, LightTools, ImSym - 이미징 시스템 시뮬레이터, VisionSym - 비전 시스템 시뮬레이터 및 RSoft Photonic Device Tools에서 제공됩니다. 또한 이 강연에서는 스마트하고 고효율적인 설계 및 시뮬레이션, 미광 분석의 발전, 그리고 엔지니어가 기존 설계 흐름에 ODE 도구를 더 쉽게 통합할 수 있도록 돕는 새로운 기능에 대해서도 강조할 것입니다.
이 세션은 더 빠르고 연결성이 뛰어난 광학 및 광자 시스템 설계를 지원할 수 있는 새로운 ODE 제품 기능에 대한 간결한 요약을 찾는 엔지니어 및 관리자에게 이상적입니다.
무엇을 찾고 있습니까?