온디맨드
EU 사이버 복원력법(CRA)은 EU 내에서 디지털 요소를 포함한 제품을 판매하는 모든 조직에 대해 더욱 엄격한 요구 사항을 설정합니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 표준 형식으로 고품질의 기계 판독 가능한 SBOM을 생성하고, 취약점 인텔리전스에 대해 구성 요소를 지속적으로 모니터링하며, 활발하게 악용되는 취약점에 대한 신속한 분류 및 공개를 지원하는 자동화되고 반복 가능한 SBOM 워크플로가 필요합니다.
이 웨비나에서는 핵심 CRA 요구 사항과 깊이 내장된 타사 구성 요소를 찾아내는 실용적인 방법을 알아봅니다. 불완전한 SBOM으로 인해 발생하는 격차를 식별하고 취약점을 찾고, 분류하고, 보고하는 방법을 개선할 수 있습니다. 이 세션에는 SBOM 생성, 유효성 검사, 모니터링 및 CRA 준비 문서를 간소화하고 CRA 준비 상태를 강화하기 위한 명확한 다음 단계를 제공하는 SBOM 관리 워크플로도 포함되어 있습니다.
EU CRA가 처음이신가요, 아니면 복습이 필요하신가요? 이 4분 개요를 들어보세요.
디지털 요소를 포함하는 제품을 규제 시장에 출시할 책임이 있는 제품 보안 및 엔지니어링 리더 또는 사이버 보안 규정 준수 책임자는 참석해야 합니다. 여기에는 SBOM을 구축하고, 취약점을 관리하며, EU CRA 규정 준수를 위한 기술 문서를 준비하는 팀이 포함됩니다.
무엇을 찾고 있습니까?