웨비나
더 많은 채널로 테스트 및 디버깅을 확장할 때 신호 무결성이나 소중한 랙 공간을 희생해서는 안 됩니다. 이 웨비나에서는 새로운 키사이트 Essential XR3 오실로스코프를 만나보고, 엔지니어가 수십 개에서 수백 개의 동기화된 아날로그 신호로 확장하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요.
데모가 가득한 이 세션에서는 여러 오실로스코프를 동기화하고, 14비트 ADC 및 로우 노이즈 플로어로 밀리볼트 수준의 리플을 포착하며, XR3를 Pro XR8 오실로스코프와 페어링하여 완벽한 저속 및 고속 신호 테스트 솔루션을 구현하고, 랙 기반의 컴팩트한 자동화 테스트 시스템에 XR3를 통합하는 방법을 보여줍니다.
항공우주 및 방위산업, 제조 테스트, 첨단 물리학 또는 반도체 검증 분야에서 근무하는 테스트 및 디버그 엔지니어, 기술자, 시스템 검증 엔지니어, 연구원에게 이상적입니다. 이 세션은 랙 기반 또는 자동화 테스트 시스템에서 동기화된 고채널 수 Measurements를 확장하는 팀에게 특히 유용합니다.
무엇을 찾고 있습니까?