웨비나
AI 인프라, 고속 네트워킹, 첨단 센싱 애플리케이션이 전례 없는 대역폭 및 성능 요구 사항을 지속적으로 이끌어감에 따라, 전자공학과 광학공학의 융합은 필수적인 요소가 되었습니다. 차세대 광학 시스템을 개발하는 엔지니어들은 광학 소자, 집적 광학 회로, 전자 IC, 그리고 전체 통신 또는 센싱 시스템 전반에 걸친 상호작용을 정확하게 모델링해야 합니다.
기존의 워크플로는 종종 서로 연결되지 않은 시뮬레이션 환경에 의존하기 때문에, 이러한 다중 영역 간 상호작용을 효율적이고 정확하게 파악하기 어렵습니다. 이로 인해 설계 복잡성이 증가하고, 개발 주기가 길어지며, 전체 시스템 성능에 대한 통찰력을 얻기 어려워질 수 있습니다.
이번 웨비나에서는 키사이트(Keysight) ADS Photonic Designer와 RSoft Photonic Device Tools가 어떻게 소자, 회로, 시스템 수준의 시뮬레이션을 아우르는 통합 전자-광학 설계 워크플로우를 구현하는지 시연해 드리겠습니다. 단일 환경 내에서 광학 및 전자 공동 시뮬레이션 기능을 통합함으로써, 엔지니어들은 성능을 더 이른 단계에서 평가하고, 설계 반복 과정을 가속화하며, 복잡한 전기-광학 시스템을 보다 확실하게 최적화할 수 있습니다.
참가자들은 네 가지 실제 적용 사례를 통해 다음을 배우게 됩니다:
FMCW 라이더 시스템을 설계 및 시뮬레이션하여, 차세대 센싱 응용 분야에서 광집적회로가 수행하는 역할을 입증한다.
전자-광-전자(EOE) 방식의 224G 이더넷 종단 간 시뮬레이션을 수행하여, 전자적 및 광학적 장애, 신호 무결성 영향, 그리고 전반적인 링크 성능을 파악합니다.
통합된 ADS 및 RSoft 워크플로를 활용하여 장치 수준의 광학 모델링과 회로 수준의 시스템 설계를 연계함으로써, 보다 정확하고 예측 가능한 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.
전자-광학 공동 시뮬레이션 기법을 활용하여 신흥 광학 PCIe 아키텍처를 평가함으로써 차세대 고속 상호 연결 기술을 분석한다.
키사이트의 통합 전자-광학 설계 플랫폼이 통신, AI 인프라, 첨단 센싱 애플리케이션 분야에서 엔지니어들이 개발 위험을 줄이고, 시장 출시 기간을 단축하며, 혁신을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는지 함께 알아보시기 바랍니다.
엔지니어, 연구원, 시스템 아키텍트, 기술 리더 및 PIC, 고속 광 링크, 라이다(LiDAR), 광 PCIe, 차세대 전자-광학 시스템의 설계 및 개발에 종사하는 기타 관계자.
무엇을 찾고 있습니까?