Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
오실로스코프를 사용하여 SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치)를 특성화하고 최적화하는 데 도움이 되는 11가지 필수 스위치 모드 전원 공급 장치 측정을 수행하십시오.
학습:
이 부트캠프는 오실로스코프를 사용하여 SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치) 테스트에 대한 실용적인 기술을 구축하고자 하는 엔지니어, 기술자 및 학생에게 이상적입니다.
제1강 - SMPS 측정 기초
스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS) 테스트의 기본 사항과 SMPS 특성 분석에 사용할 수 있는 주요 측정 항목을 소개합니다. 또한 이 강의에서는 SMPS 테스트에 사용할 수 있는 다양한 오실로스코프 유형과 사용할 수 있는 다양한 프로브 유형도 다룹니다.
제2강 - 교류 입력/전원 품질
스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS)에 공급되는 AC 입력 전원의 품질을 다룹니다. 전력 품질 방해의 다양한 유형, 이를 측정하는 방법, 그리고 이것이 SMPS 성능에 미칠 수 있는 영향 등의 주제를 다룹니다.
제3강 - 전류 고조파
SMPS가 소모하는 전류의 고조파 성분에 대해 논의합니다. 다양한 유형의 고조파, 측정 방법, 그리고 전력망에 미칠 수 있는 영향 등의 주제를 다룹니다.
제4강 - 돌입 전류
스위치 모드 전원 공급장치(SMPS)의 돌입 전류에 대해 설명합니다. 돌입 전류는 SMPS를 처음 켤 때 발생하는 서지 전류입니다. 이는 SMPS 내부의 커패시터가 충전되면서 발생합니다. 돌입 전류는 AC 입력 전원 소스에 과부하를 걸어 전압 딥(Voltage Sag)을 유발할 수 있으므로 문제가 될 수 있습니다.
제5과 - 조바꿈 분석
SMPS에 사용되는 변조 기법을 다룹니다. 변조는 신호의 진폭, 주파수 또는 위상을 변경하는 프로세스입니다. SMPS에서는 전원 공급장치의 출력 전압을 제어하기 위해 변조가 사용됩니다.
제6강 - Rds(on) 및 Vce(sat)
전력 MOSFET의 온-저항(Rds(on)) 및 포화 전압(Vce(sat))에 대해 논의합니다. 이는 SMPS의 효율과 성능을 결정하는 두 가지 중요한 매개변수입니다.
제7강 - 슬루 레이트
전력 MOSFET의 슬루율(Slew Rate)에 초점을 맞춥니다. 슬루율은 MOSFET 양단의 전압이 얼마나 빠르게 변할 수 있는지를 나타내는 척도입니다. 이는 SMPS의 동적 성능을 결정하는 중요한 매개변수입니다.
제8강 - 출력 리플
스위치 모드 전원 공급장치(SMPS)의 출력 리플에 대해 설명합니다. 다양한 유형의 출력 리플, 측정 방법, 그리고 이러한 리플이 SMPS 성능에 미치는 영향 등의 주제를 다룹니다.
제9과 - 시간 켜기 및 끄기
스위치 모드 전원 공급장치(SMPS)의 턴온 및 턴오프 시간에 대해 논의합니다. 이러한 시간에 영향을 미치는 다양한 요인, 측정 방법, 그리고 SMPS 성능에 미치는 영향 등의 주제를 다룹니다.
제10강 - 과도 응답
스위치 모드 전원 공급장치(SMPS)의 과도 응답에 대해 논의합니다. 다양한 유형의 과도 현상, 측정 방법, 그리고 SMPS 성능에 미치는 영향 등의 주제를 다룹니다.
제11강 - 효율성
SMPS의 효율에 대해 논의합니다. 효율에 영향을 미치는 다양한 요인, 효율 측정 방법, 효율 개선 방법 등의 주제를 다룹니다.
카탈로그
벤치 및 전원 제품
디바이스가 변화함에 따라 테스트 요구 사항도 변화했습니다. 오늘날의 설계는 점점 더 휴대성이 높아지고 연결성이 강화되고 있습니다. DC부터 무선 주파수(RF) 기술까지 문제 해결에는 다양한 계측기가 필요하며, 키사이트는 업계에서 가장 광범위한 솔루션을 제공합니다.
전자책
스위치 모드 전원 공급 장치 분석
노트북부터 진공청소기에 이르기까지 모든 전기 제품에는 공통적으로 전원 공급 장치가 필요합니다. 안정적이고 잘 조절된 DC 전원이 없으면 장치가 오작동할 수 있습니다. 설계 단계에서 이를 제대로 테스트하지 않으면 설계 내 다른 부품이 손상되거나, 더 심각하게는 전체 프로젝트가 지연될 수 있습니다.
애플리케이션 노트
최적의 스위치 모드 전원 공급 장치 측정 방법
스위치 모드 전원 공급 장치의 작동을 특성화하려면 광범위한 측정이 필요합니다. 필요한 대부분의 측정은 오실로스코프를 사용하여 수행할 수 있습니다. 그러나 오늘날 많은 엔지니어는 여전히 오실로스코프에서 이러한 측정을 수동으로 수행하며, 이는 매우 시간이 많이 소요됩니다.
스위치 모드 전원 공급 장치 테스트 방법
입력, 전환, 출력 및 주파수 응답 측정을 자동화합니다.
프리미엄 콘텐츠 이용하기
영업 담당자가 저에게 연락해 주시기 바랍니다.
무엇을 찾고 있습니까?