무엇을 찾고 있습니까?
제로 트러스트 기반 구축
네트워크 가시성에서 지속적인 검증까지 전체 보안 수명주기 지원
제로 트러스트
업계 전반에 걸쳐 제로 트러스트라는 보안 개념에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 제로 트러스트는 다양한 솔루션을 함께 활용하지 않는 단일 지점 제품입니다. 조직에서 이미 제로 트러스트를 구현하고 있거나 그 여정의 초기 단계에 있는 경우 모두 키사이트를 신뢰할 수 있는 파트너로 선택할 수 있습니다.
제로 트러스트 정의
"아무도 신뢰하지 않고 모두 검증합니다"
제로 트러스트의 기본 원칙은 비즈니스 리소스에 액세스하려는 사용자를 그 신원과 소속에 관계없이 모두 검증하는 것입니다. 제로 트러스트는 전통적인 네트워크 경계 모델을 전혀 새로운 방식으로 다루며 여정의 모든 단계를 보안 컨트롤이 구축된 더 데이터 중심적인 모델로 바꾸어 줍니다.
제로 트러스트 검증
가장 필요한 기능
전세계 기업 및 정부 보안팀이 다양한 제로 트러스트 모델을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 경계 보안이 더 이상 그 자체로 효과를 발휘하지 못하고 새로운 클라우드 모델이 등장하며 사이버 공격의 지속적인 증가 및 정교화와 함께 최신 WFH 이니셔티브를 고려할 때 제로 트러스트 아키텍처 및 그 기업 문화에 대한 필요성이 그 어느 때보다도 커지고 있습니다.
네트워크 세그먼트화
네트워크 세그먼트화, 모니터링 및 제어
디바이스 관리
엔터프라이즈 리소스에 액세스하는 모든 디바이스 격리, 보안 및 제어
가시성 및 분석
유용한 분석을 통한 완벽한 데이터 수집 및 제공
자동화 및 오케스트레이션
제로 트러스트 요소 자동화 및 서로 다른 시스템에 대한 제어 강화
모든 네트워크는 취약합니다
일부 업계 전문가들은 네트워크가 침해될 것인지 "여부"가 아니라 "언제" 침해되며 그 사실을 알 수 있는지가 중요하다고 말합합니다. 이것이 네트워크의 기본 작동을 이해하고 설계된 대로 작동하는지 정기적으로 검증하는 것이 매우 중요한 이유입니다. BreakingPoint 및 Threat Simulator와 같은 키사이트 솔루션을 사용하면 배포 전 및 배포 후 시나리오 모두에서 네트워크의 보안 효율성을 확인할 수 있습니다. 바이패스 스위치 및 인라인 네트워크 패킷 브로커와 같은 다른 솔루션을 사용하면 네트워크를 추가로 보호하고 사이버 탄력성을 구현할 수 있습니다.
네트워크 보안을 최적화하는 방법을 직접 확인하십시오.
키사이트 제로 트러스트 솔루션
올해 주의해야 하는 네트워크 보안 위협
올해 주의해야 하는 네트워크 보안 위협
2020년에 사용된 3가지 주요 공격 벡터를 확인하고 사이버 보안 체계 강화에 도움을 받으십시오. 키사이트테크놀로지스 2021 보안 보고서는 이러한 공격을 저지하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 2021년의 새로운 위협에 대해서도 다룹니다.
.
키사이트 제로 트러스트의 강점
전체 수명주기 보호에 초점을 맞춘 키사이트 제로 트러스트는 위치에 관계없이 모든 사용자와 디바이스의 모든 네트워크 및 어플리케이션 액세스를 보호하면서 동시에 아키텍처와 관련 정책의 효율성을 지속적으로 테스트하도록 설계된 효과적인 솔루션 세트를 제공합니다. 키사이트의 무료 제품 패키지는 전체 인프라와 완벽하게 통합되면서 다른 솔루션에 대한 고객의 투자 가치를 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
키사이트 제로 트러스트 솔루션
자세히 알아보기
다른 도움이 필요하십니까?