진실이 중요합니다

현대 사회에서는 비즈니스 및 기술 문제에 대한 빠른 대응이 필요합니다. 안타깝게도 일부 설계 및 벤더 솔루션은 제대로 이러한 문제에 적절히 대응하지 못합니다. 예를 들어, 일부 네트워크 데이터 모니터링 솔루션은 패킷을 드롭하여 보안 위협을 모호하게 만듭니다. 무엇이 진짜인지 모른다면 어떻게 시장과 내부 및 외부 고객들에게 적절하게 대처할 수 있을까요? 사실을 파악하는 유일한 방법은 기존의 아키텍처를 검증하는 것입니다.

예를 들어 네트워크에 대한 다음 질문에 확실하게 답할 수 있으신가요?

  • 100 Gbps 이상의 데이터 레이트를 처리할 수 있습니까?
  • 고객, 문제 해결 및 성능 SLA를 충족하고 있습니까?
  • 사용 중인 네트워크가 정말 안전하고 이를 증명할 수 있습니까?

키사이트 솔루션은 이러한 문제를 비롯한 많은 문제를 해결해 드립니다. 키사이트의 100%의 네트워크 가시성을 통해 보안 및 성능 모니터링 솔루션이 결과를 도출해 내는 데 필요한 모든 데이터를 확보할 수 있습니다. 키사이트는 암호화 여부와 관계없이 모든 네트워크 세그먼트, 모든 유형의 클라우드에서 데이터를 제공하며 라인 레이트 속도로 필터링해 효율성을 높입니다.

그렇다면 네트워크는 어떻게 측정됩니까? 키사이트와 함께 진실을 알아보십시오.

안 좋은 일은 자신이 모르는 사이에 일어납니다

네트워크 가시성은 장애를 신속하게 발견하고 격리하는 능력에 가장 중요합니다. 무슨 일이 일어났는지 파악하고 대응하는 데 시간이 오래 걸린다는 것은 네트워크가 다운되거나 성능이 저하된 상태로 운영되는 시간이 길어진다는 것을 의미합니다. 이는 회사 수익, 회사 평판 및 네트워크 보안에 영향을 미칩니다. 탭 및 네트워크 패킷 브로커(NPB)를 사용하여 필요하고 가치가 있는 네트워크 가시성을 제공하십시오. 눈에 보이지 않는 것을 안전하게 보호할 수는 없습니다.

키사이트 NPB 및 Flex 탭으로 모든 패킷을 확인하십시오.

모든 네트워크는 취약합니다

일부 업계 전문가들은 네트워크가 침해될 것인지 "여부"가 아니라 "언제" 침해되며 그 사실을 알 수 있는지가 중요하다고 말합합니다. 이것이 네트워크의 기본 작동을 이해하고 설계된 대로 작동하는지 정기적으로 검증하는 것이 매우 중요한 이유입니다. BreakingPoint 및 Threat Simulator와 같은 키사이트 솔루션을 사용하면 배포 전 및 배포 후 시나리오 모두에서 네트워크의 보안 효율성을 확인할 수 있습니다. ThreatARMOR, 바이패스 스위치 및 인라인 네트워크 패킷 브로커와 같은 다른 솔루션을 사용하면 네트워크를 추가로 보호하고 사이버 탄력성을 구현할 수 있습니다.

네트워크 보안을 최적화하는 방법을 직접 확인하십시오.

Keysight University

모든 수준의 엔지니어를 위한 무료 온디맨드 학습 및 인증.

  • 엔지니어링 필수 사항 배우기
  • 실험실 장비 사용에 관한 기초 이해
  • 부트 캠프로 고급 측정 지식 넓히기

다른 도움이 필요하십니까?