무엇을 찾고 있습니까?
자동차 전자부품 테스트
자동차 전자부품 후공정 테스트를 통한 미래의 이동성 가속화
후공정 테스트에 맞는 자동차 전자부품 테스트 장비를 선택하십시오
자율 주행, 차량 전기화, 공유 이동성 등 세 가지 핵심 기술이 미래의 이동성을 촉진하고 있습니다. 미래의 지능적인 교통을 가능하게 하기 위해 OEM과 제조업체들이 보드 수준 PCBA 제품과 함께 레이더, 라이더의 기능적 품질을 보장하는 데 도움이 될 수 있도록 키사이트에서 후공정(EOL) 자동차 전자부품 테스트 장비를 제공하고 있습니다.
레이더 표적 시뮬레이션
실험실 환경에서 실제 물체를 시뮬레이션하는 것은 모든 자동차 OEM과 공급업체에게 모두 쉽지 않은 일입니다. 키사이트 레이더 표적 시뮬레이션 솔루션을 사용하면 다양한 거리 및 속도 조건에서 여러 물체를 시뮬레이션할 수 있습니다. 테스트 중인 레이더 장치는 이러한 시뮬레이션된 물체를 실제 개체로 "인식"하므로 실제 조건에서 레이더 디바이스가 어떻게 작동하는지 실험실에서 탐색 및 분석할 수 있습니다.
라이더 표적 시뮬레이션
미래의 차량은 라이더 또는 자율 주행의 핵심 구성 요소인 조명 감지 및 범위 조정을 통해 세상을 다른 방식으로 보게 될 것입니다. 키사이트의 라이더 표적 시뮬레이터는 실제 세상에서는 테스트할 수 없는 먼 거리의 표적을 재현합니다.
라이더 표적 시뮬레이터를 다양한 거리, 반사율, 형태, 크기의 표적 및 물체에 맞게 원하는 대로 맞춤화할 수 있습니다. 라이더 표적 시뮬레이터를 사용하면 많은 비용과 시간이 소요될 수 있는 실제 테스트 환경으로 나가기 전에 테스트 사례를 생성하고 설계를 검증할 수 있습니다.
자동차 인 서킷 테스트와 바운더리 스캔 테스트로 업스트림 결함 캡처
키사이트는 자동차 전자부품 제조업체를 위한 가장 광범위한 인 서킷 테스트(ICT)와 바운더리 스캔 테스트 솔루션 중 하나를 제공합니다. 점점 작아져 복잡하게 조립된 인쇄 회로 기판의 전기적 무결성을 테스트해야 합니다. 그러나 테스트 목적으로 이러한 보드에 접근하는 것은 매우 어려운 일입니다. 키사이트의 완전 자동 ICT 솔루션은 민감한 자동차 인쇄 회로 보드 어셈블리(PCBA)에 대한 정전기 방전(ESD)의 위험을 줄이는 데 도움을 주며 비용 및 공간 활용도 면에서 효율성을 제공합니다.
파워트레인 및 하이브리드 전자부품 시스템의 기능 테스트 간소화
메커트로닉스는 정밀 기계 제어를 위해 기계공학, 소프트웨어 및 전자부품 기술이 결합된 통합 시스템입니다. 자동차 및 운송 산업에서는 차량 성능을 제공하고 연료를 올바르게 배출하며 고객이 요구하는 편안하고 안전한 기능을 위해 메커트로닉 제어를 사용합니다.
ECU 핀 카운트가 증가하면 상호연결 관리가 더 어려워집니다. 제조 공정은 조립 시 결함과 도착 시 불량(DOA) ECU를 줄이도록 설계됩니다. 결과적으로 엔지니어는 설계 검증 및 제조 테스트에 중점을 두어야 합니다. 키사이트는 엔지니어가 파워트레인과 하이브리드 전자부품 시스템에서 제조 테스트 목표를 달성하는 데 도움을 주는 보드 기능 테스트 솔루션을 제공합니다.
제조 통찰력 개선
최상의 보드 품질 및 생산 스루풋으로 최고의 수익을 달성하는 것은 제조사들의 궁극적인 목표입니다. 높은 재테스트율은 생산을 저하시켜 EMS 제공업체의 출시 일정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 4차 산업혁명 데이터 분석 솔루션인 PathWave Manufacturing Analytics가 수율을 높이고 출시 시기를 앞당기는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
전기 및 하이브리드 파워트레인 설계 검증
혁신적인 파워트레인을 제공하기 위해서는 전기 또는 하이브리드 유형 모두 설계 유효성 검사 테스트(DVT)가 반드시 필요합니다. DVT는 생산 준비에 대한 통찰력을 제공하고 새로운 기능과 관련된 전체적인 위험을 줄여줍니다. 키사이트는 새로운 자동차 제품의 설계 검증 요구를 충족시킬 수 있도록 유연하고 적응하기 쉬운 테스트 및 측정 하드웨어를 제공합니다.
다른 도움이 필요하십니까?