무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 SBOM Manager 소개
소프트웨어 내부의 숨겨진 구성 요소를 드러냅니다.
취약점 및 위험을 식별합니다. 소스 코드가 필요 없습니다.
키사이트 SBOM Manager는 엔드투엔드 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 생성, 관리 및 취약점 추적을 제공하는 공급망 보안 솔루션입니다. 바이너리 수준 SBOM 생성과 검증, 보강, 공유 및 지속적인 모니터링을 결합하여 SBOM Generator, SBOM Studio 및 SBOM Consumer는 통합된 에코시스템으로 작동합니다. 이들은 함께 정확한 바이너리 기반 SBOM을 생성하고, 중앙에서 관리 및 배포하며, 소프트웨어 공급망 위험을 지속적으로 평가하고 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
SBOM 생성기
고급 바이너리 분석을 사용하여 바이너리, 펌웨어 및 컨테이너에서 정확한 SBOM을 추출합니다. 소스 코드는 필요하지 않습니다.
SBOM 스튜디오
취약점 추적 및 규제 준수를 위해 수명 주기 전반에 걸쳐 SBOM 관리를 중앙 집중화합니다.
SBOM 소비자
구매자가 실시간 취약점 추적을 통해 공급업체 SBOM을 검증하고 지속적으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
실제 환경의 SBOM 보안을 위해 구축됨
많은 SBOM 도구는 실제 보안 및 규제 요구 사항을 충족하지 못합니다. 제한된 가시성, 과도한 취약점 노이즈, 수동적인 VEX(Vulnerability Exploitability eXchange) 워크플로 및 파편화된 공유로 인해 SBOM 데이터를 신뢰하고 사용하기 어렵습니다.
키사이트 SBOM Manager는 다릅니다. 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 고충실도 바이너리 기반 SBOM 생성
- 지속적인 다중 소스 취약점 모니터링
- 확장 가능한 VEX 관리
- 안전한 수명 주기 기반 SBOM 공유
- 하나의 통합 플랫폼에서 모든 기능 제공
SBOM 관리자는 SBOM을 신뢰할 수 있는 보안 인텔리전스로 전환하여 더 빠른 개선, 신뢰할 수 있는 규제 제출 및 엔드투엔드 공급망 투명성을 제공합니다.
-
“SBOM 사용은 소프트웨어 구성 관리 및 공급망 위험 관리를 포함하여 시스템 보안 위험 모니터링에 있어 필수적인 요소가 되고 있습니다. 당사는 시스템 구성 요소에 대한 가시성을 제공하고 취약점 영향 분석을 지원하는 솔루션이 조직의 사이버 보안 노력을 강화할 상당한 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.”
히타치 산업 & 제어 솔루션
시마사키 나오키(Naoki Shimasaki), 소프트웨어 정의 솔루션 디렉터
추천 자료
미래의 과제를 해결합니다.
필요한 것을 아는 전문가와 상담하십시오.