복잡한 엔지니어링 애플리케이션을 위해 키사이트 전문가 광학 설계 서비스에 문의하세요.

광학 시스템 설계 및 분석: 첨단 광학 모델링 및 분석 기법을 활용한 이미징, 조명, 광학 시스템 설계 전반에 걸친 전문 지식.

제조 적합성 설계: 공차, 재료 거동 및 환경적 민감도를 고려하여 설계가 견고하고 즉시 생산에 투입될 수 있도록 합니다.

고급 광학 분석 및 최적화: 검증된 분석 방법과 설계 최적화 기법을 적용하여 복잡한 광학 시스템 개발을 지원합니다.

실무 설계 경험: 비용 효율성과 준공 후 성능에 중점을 두고, 실제 시공을 목적으로 한 설계를 수十年에 걸쳐 수행해 온 응용 엔지니어링 경험.

수천 명의 항공우주, 자동차, 의료 시스템 엔지니어가 키사이트 광학 설계 전문가를 신뢰합니다.

5,500+

성공적으로 완료된 프로젝트

60+

광학 컨설팅 경력

130+

광학 혁신 분야 특허

양식을 작성하여 키사이트 광학 설계 엔지니어와의 상담을 요청하세요.

광학적 병목 현상으로 인해 하드웨어 출시 일정이 지연되고 있습니까?

대부분의 하드웨어 엔지니어링 팀은 느린 프로토타입 반복, 수동 공차 조정, 예측할 수 없는 미광 이상 현상의 악순환에갇혀 출시 기간이 지연되고 있습니다.

뇌

엔드투엔드 지원

당사의 광학 엔지니어링 서비스는 차세대 제품 구축을 위한 광학 설계뿐만 아니라 기계 설계, 전장 통합, 열 분석을포함합니다.

워크플로

유연한 워크플로

전체 프로젝트 관리 또는 특정 전문가 조언 중 무엇이 필요하든 당사의 설계 전문성, 고급 툴, 비용 효율적인 솔루션을 활용할 수 있습니다.

타이머

경험 풍부한 팀

당사의 광학 엔지니어링 서비스 팀은 수천 건의 이미징, 조명 및 광학 엔지니어링 프로젝트를 성공적으로 완수했습니다.

뇌

다양한 역량

당사는 소비자 가전에서 우주 장비에 이르기까지 다양한 산업의 광학 설계 엔지니어링을 지원합니다. 당사의 역량을 벗어나는 광학 프로젝트는 없습니다.

NASA에서 인정한 키사이트 광학 엔지니어링 서비스

60년 넘게 키사이트 광학 설계 엔지니어링은 복잡하고 미션 크리티컬한 물리 및 광학 엔지니어링 분야에서 신뢰할 수 있는 권위자로 자리해 왔습니다.

당사의 유산에는 허블 우주 망원경을 위한 고정밀 보정 광학 장치를 포함하여 심우주 탐사에 대한 중대한 엔지니어링 기여로 명예로운 NASA 공공 서비스 그룹 공헌상(NASA Public Service Group Achievement Award)을 수상한 경력이 포함됩니다.

이러한 비할 데 없는 컨설팅 헤리티지와 업계 표준 시뮬레이션 소프트웨어를 결합하여, 엔지니어링 팀이 설계 사각지대를 제거하고 비순차적 미광 결함을 확실하게 해결하며 물리적 제조 하드웨어 제작 전에 차세대 시스템을 검증할 수 있도록 지원합니다.

허블 우주 망원경

고급 물리 모델링을 통한 광학 개발 라이프사이클 통합

이미징 및 조명 아키텍처 전반으로 확장할 수 있도록 구축된 중앙 집중식 가상 프로토타이핑 에코시스템으로 단절되고 분산된 설계 워크플로를 대체하세요.

복잡한 렌즈 설계를 위한 가상 프로토타이핑 및 디지털 트윈

모바일, 스마트폰 및 진단 시스템 전반의 복잡한 렌즈 설계 과제를 극복하세요.

고급 스폿 다이어그램 분석과 기하학적 이미지 시뮬레이션을 활용하여 엔지니어링 팀은 맞춤형 휴대폰 렌즈 조립체를 통해 이미지가 어떻게 보이는지 정확히 시각화할 수 있으므로, 검증 일정을 대폭 단축하고 전체 프로젝트 생산성을 극대화할 수 있습니다.

자동차 및 ADAS 플랫폼을 위한 정밀 조명 엔지니어링

자동차 규정 준수를 가속화하고 헤드라이트 설계를 간소화하세요.

키사이트의 LucidShape 플랫폼과 GPU 가속 레이 트레이싱을 활용하여 엔지니어링 팀은 실제 툴 제작에 착수하기 전에 복잡한 광학 기하학적 구조를 구축하고, 맞춤형 LED 라이트 파이프를 최적화하며, 대화형 야간 주행 시뮬레이션을 통해 적응형 전방 조명 시스템을 테스트할 수 있습니다.

고해상도 의료 기기 이미징 및 엔드투엔드 공차 분석

절대적인 정밀도로 생명을 구하는 진단 시스템을 시장에 선보이세요.

CODE V의 렌즈 최적화 알고리즘과 ImSym의 완전한 센서 시뮬레이션을 통합함으로써, 엔지니어링 팀은 생산 한계를 조기에 반영하여 내스코프, 수술용 이미징 도구 및 고급 스캐너를 모델링하고 높은 제조 수율을 보장할 수 있습니다.

차세대 도파관 설계 및 미광 완화

소형 웨어러블 디스플레이 시스템의 엄격한 물리적 한계를 극복하세요.

RSoft Photonic Device Tools 마이크로 격자 모델링과 LightTools의 AR Waveguide Designer를 결합하여 엔지니어링 팀은 하드웨어 툴링 전에 k-공간 전파를 원활하게 매핑하고, 색상 균일성을 극대화하며, 비순차적 미광 산란을 격리할 수 있습니다.

우주에서 지구 위로 떠 있는 인공위성

전통적인 광학 설계 접근 방식의 리스크 및 복잡성 격차

엔지니어링 팀이 복잡한 광학 시스템을 개발할 때, 제한된 자체 전문 지식이나 일반적인 접근 방식에 의존하면 기존 방법으로는 해결할 수 없는 위험, 지연 및 성능 격차가 발생합니다.

기존의 자체 개발 또는 일반적인 접근 방식

키사이트 광학 엔지니어링 서비스

❌ 광학 설계가 성능 사양을 충족하지 못하거나 허용 가능한 결과를 얻기 위해 여러 번의 반복 작업을 거쳐야 합니다.✅ 고급 광학 엔지니어링 서비스를 활용하여 예측된 사양과 허용 오차 내에 부합하도록 제작된 제작 준비가 완료된 광학 설계를 제공합니다.
❌ 팀에 특화된 광학 전문 지식이 부족하거나 업무 과중으로 복잡한 광학 시스템 설계를 적절히 처리하지 못합니다.✅ 신뢰할 수 있는 광학 엔지니어링 기업으로부터 전문적인 광학 설계 컨설팅광학 컨설팅을 받아보십시오.
❌ 일반적인 접근 방식은 고급 이미징, 조명 및 고성능 광학 시스템에서 어려움을 겪습니다.
✅ 이미징 시스템 및 조명 설계 서비스를 포함한 광학 설계 서비스로 복잡한 과제를 해결하십시오.
❌ 후반 단계의 설계 문제로 인해 재작업, 지연 및 개발 위험이 증가합니다.✅ 처음부터 맞춤형 광학 설계 및 공차 인식 엔지니어링을 통해 위험을 줄이고 제공 속도를 높이십시오.

맞춤형 광학 엔지니어링 견적 요청

귀하의 광학 설계 요구 사항을 알려주시면 사용 사례에 초점을 맞춰 타당성, 범위 및 다음 단계를 평가해 드립니다.

요청 제출 후 진행되는 절차:

  • 광학 시스템 요구 사항, 제약 조건 및 목표 검토.
  • 경험 많은 광학 엔지니어의 초기 타당성 피드백.
  • 광학 설계 서비스 또는 광학 엔지니어링 서비스를 위한 권장 접근 방식.
  • 명확한 범위 정의 및 다음 단계를 위한 맞춤형 가이드라인.
  • 전문가와 사용 사례를 논의할 수 있는 기회.

양식을 작성하여 키사이트 광학 설계 엔지니어와의 상담을 요청하세요.

키사이트 광학 설계 엔지니어링 서비스 FAQ

광학 엔지니어링 서비스는 팀에 역량이나 특화된 전문 지식이 부족할 때 광학 시스템을 설계, 분석 및 최적화하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 엄격한 성능 요구 사항을 충족해야 하는 이미징, 조명 또는 복잡한 광학 시스템 설계에 사용됩니다.

요청 사항은 요구 사항, 제약 조건 및 목표를 검토하는 광학 엔지니어가 검토합니다. 영업 압박 없이 광학 설계 서비스 또는 광학 엔지니어링 컨설팅 요구 사항에 대한 피드백과 권장 접근 방식을 받아보실 수 있습니다.

아니요. 많은 팀이 초기 단계에 문의합니다. 키사이트 광학 설계 컨설턴트는 현재 설계 단계를 바탕으로 요구 사항을 정의하고, 타당성을 평가하며, 다음 단계를 제안해 드릴 수 있습니다.

예. 키사이트는 고객 팀의 확장된 조직으로서 광학 컨설팅을 통해 설계 과정의 특정 단계를 지원하는 동시에 프로젝트에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 돕습니다.

키사이트는 이미지 시스템, 렌즈 설계 컨설팅 및 도광판, LED 광학 장치, 전체 광학 시스템 엔지니어링을 포함한 조명 설계 서비스를 지원합니다.

예. 설계는 예상 사양과 공차를 충족하도록 제작되고 실제 구현을 위해 준비된 맞춤형 광학 설계 솔루션으로 제공됩니다.

아닙니다. 팀들은 광학 설계 컨설턴트를 통해 타겟 지원, 최적화 또는 전문가 검토를 위해 이러한 서비스를 이용하기도 합니다.

초기 피드백은 대개 빠르고 핵심적입니다. 지체 없이 다음 단계를 결정할 수 있도록 명확한 후속 조치를 안내해 드립니다.