복잡한 전력 시스템의 다중 킬로와트 테스트에서 발생할 수 있는 문제점 방지

항공 우주 추진 시스템, 에너지 저장 인프라 및 데이터 센터 전력 전자 장치에 대한 다중 킬로와트 전력 검증은 부하 변화에 신속하게 반응하고, 실제 작동 조건을 정확하게 에뮬레이션하며, 일반적인 고장 모드를 방지하고 안정적인 시스템 동작을 보장하기 위해 에너지를 효율적으로 처리하는 능력을 필요로 합니다.

이 웨비나에서는 재생형 기술이 적용된 고밀도 ATE 시스템 전원 공급 장치가 양방향 전력 흐름, 빠른 과도 응답, 상태 저장 배터리 및 부하 에뮬레이션을 제공하는 방법을 자세히 설명합니다. 자동화 준비 소프트웨어 워크플로와 결합된 이러한 기능은 열 오버헤드를 줄이고 일반적인 테스트 문제점을 제거하면서 폐쇄 루프 테스트, 하드웨어 인 더 루프 통합 및 확장 가능한 전력 구성을 가능하게 합니다.

새로운 전력 테스트 방법론이 성능 저하 없이 안전성을 향상하고, 개발을 가속화하며, 정확한 다중 킬로와트 측정을 제공하는 방법을 확인하려면 저희와 함께하십시오.

글로벌 세션 중 하나를 선택하십시오.

AMO Registration

아메리카

EU Event Registration

유럽

SAP Event Registration

동남아시아 / 인도

SAP Event Registration

중국

SAP Event Registration

일본

SAP Event Registration

대만

성능 저하 없는 전력

성능이나 프로그래밍 기능을 희생하지 않으면서 더 적은 공간에서 멀티 킬로와트 디바이스를 더 빠르게 검증합니다.

고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치 NPI

어떤 도움을 드릴까요?