어플리케이션 노트
대부분의 기술 업체에서의 테스트 장비는 최종 제품의 품질과 성능을 보장하는 것이 중요한 부분입니다. 테스트 장비의 핵심 가치 가운데 하나는 측정을 통해 자신감을 얻고 통과/실패 결정을 내릴 수 있다는 점입니다. 이러한 자신감의 원천은 각 계측기의 명시된 정확도이며 정확도의 토대가 되는 것이 바로 교정입니다. 궁극적으로 이러한 기반을 토대로 계측기 교정을 위해 서비스 제공업체를 선택하게 됩니다.
실제 사례
필요한 교정을 받는다는 개념은 실제 상황에서의 함축 의미를 내포하고 있습니다. 최근 키사이트의 한 고객이 교정 제공업체와의 직접적인 경험을 공유했습니다. 이 업체는 다양한 키사이트 장비를 사용해 일련의 최종 완성된 제품에서 특정 파라미터 및 사양을 검증했습니다. 그 당시만 해도 업체들이 최저 비용에 교정 서비스를 제공하는 제 3자 제공업체를 이용하고 있었습니다.
계측기 교정 요청이 많아지면서 업체는 키사이트에 각 계측기와 함께 제공되는 트레이스 보고서의 해석을 도와줄 것을 요청했습니다. 키사이트 전문가들은 고객의 품질 팀과 함께 작업하면서 트레이스 보고서에 명시된 표준에 따라 실제로 테스트 가능한 특정 파라미터를 식별할 수 있도록 도움을 주었습니다. 그 결과, 여러 주요 사양이 테스트할 수 없거나 테스트되지 않고 있었습니다. 결국 고객의 기술 지원 전문가가 추가 감사를 수행하여 더 많은 문제를 밝혀냈습니다.
그 여파로, 이 고객은 다른 교정 제공업체에서 키사이트로 업체를 변경했습니다. 원래 장비 제조업체(OEM)로서 키사이트는 더 많은 파라미터와 포인트를 테스트할 수 있고 제대로 정렬되지 않은 계측기를 사양에 맞게 되돌리는 조정을 수행할 수 있습니다. 결과적으로 현재 이 고객은 테스트 시스템 및 최종 완성된 제품에서 기대하는 품질 레벨을 충족하거나 이를 능가하는 교정 서비스를 받고 있습니다.
교정 살펴보기
교정은 테스트 대상 계측기(IUT)보다 훨씬 성능이 나은 계측기를 사용하여 IUT의 실제 성능을 측정하는 프로세스를 말합니다. 모든 계측기의 성능은 NIST, NPL 또는 BIPM과 같은 국제표준연구기관을 통해 International System(SI) 단위에 대해 추적 가능해야 합니다.
교정은 상상하는 것보다 더 많은 단계가 수반됩니다. 성능 테스트에서는 계측기의 실제 성능을 공시 (즉, 데이터 시트로 표시) 사양과 비교합니다. 이상적인 경우에서는 서비스 제공업체가 매번 모든 설치된 옵션에 대해 데이터 시트에 표시된 모든 사양에 맞게 성능을 테스트합니다. 계측기가 모든 테스트를 통과하면 프로세스가 종결됩니다. 계측기가 사양 범위 내에 있으므로 자신 있게 이 계측기를 사용할 수 있습니다.
적합한 서비스 제공업체 선택하기
필요한 교정 서비스를 받도록 보장하기 위해서는 여러 중요한 요소가 따릅니다.
요구 파악 및 문서화 정의
적합한 교정을 받기 위한 출발점은 귀사의 가장 중요한 요구사항을 파악하는 것입니다. 이를 위한 세 단계는 다음과 같습니다:
1단계 : 주요 계측기 식별
모든 테스트 장비 부품은 필수 기능, 측정 또는 사양이 필요한 이유로 구입한 것입니다. 대부분의 경우, 귀사는 조직에서 신뢰하는 영향력이 큰 계측기를 쉽게 식별할 수 있습니다. 예로는 신호 분석기, 네트워크 분석기, 신호 발생기, 샘플링 또는 실시간 오실로스코프 및 고정밀 디지털 멀티미터와 같은 고성능 RF 또는 마이크로웨이브 계측기가 있습니다.
2단계 : 주요 사양 식별
가장 중요한 계측기를 식별한 후에는 귀사의 성공을 보장하기 위해 각 계측기가 충족해야 하는 주요 사양을 파악해야 합니다.
키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?