키사이트 테크놀로지스, 기술력과 솔루션 전문성을 결합해 새로운 Infiniium MXR 시리즈 혼합 신호 오실로스코프 출시

8인 1 벤치 솔루션의 효율성과 동시 8채널 성능을 결합한 세계 최초의 오실로스코프입니다. 엔지니어가 문제의 증상에서 해결까지 빠르게 도달할 수 있도록 지원합니다.

SANTA ROSA, Calif., May 12, 2020

기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 6 GHz에서 8개의 아날로그 채널과 16개의 동시 디지털 채널을 갖춘 최초의 오실로스코프를 출시한다고 발표했습니다. 이를 통해 고객은 단일 기기에서 테스트 벤치 및 워크플로 복잡성을 줄이고 더 높은 성능과 정확하고 재현 가능한 다채널 측정을 달성할 수 있습니다.

고속 디지털 디자인, 전력 무결성 검증, Wi-Fi 6, IoT, IIoT, 이미징 및 질화갈륨(GaN) 반도체는 현재 충족되지 않거나 비용이 많이 드는 절충안이 필요한 2 GHz와 6 GHz 사이의 주파수를 활용합니다. 이러한 신제품을 테스트하려면 아날로그 및 디지털 채널을 동시에 처리할 수 있는 시간 및 주파수 도메인 장비가 필요하며, 이상적으로는 소프트웨어 지원 프로토콜, 표준, 내장된 테스트 지원, 테스트 팀 원격 협업 기능이 갖춰져 있어야 합니다.

새로운 Infiniium MXR 시리즈 혼합 신호 오실로스코프는 최첨단 ASIC 기반 처리를 제공하여 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA), 오실로스코프, 디지털 전압계(DVM), 파형 발생기, 보드 플로터, 카운터, 프로토콜 분석기, 로직 분석기를 포함하는 8개의 강력한 기능을 하나에 담았습니다. 여기에는 전력 무결성, 고속 디지털 테스트, 검증에 중점을 둔 광범위한 소프트웨어 솔루션 스위트가 보완되어 제공됩니다. 내장된 소프트웨어에는 드물게 또는 무작위로 발생하는 오류의 원인 식별 및 해결 속도를 높여주는 결함 추적(fault hunter) 기능이 포함되어 있습니다.

"오늘날의 엔지니어들은 벤치뿐만 아니라 그 이상으로 확장되는 작업 환경에서 정확하고 재현 가능한 다채널 측정에 합리적인 비용으로 액세스해야 하는 새로운 현실에 직면해 있습니다."라고 프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan)의 산업 아메리카 지역 부사장인 키란 우니(Kiran Unni)는 말했습니다. "테스트 및 측정 분야의 리더로서 키사이트는 고유한 전문 지식을 적용하여 중요한 공백을 메웠으며, 이를 통해 다양한 산업 분야의 엔지니어가 단일 기기를 사용하여 빠르고 품질 높은 제품을 출시하는 데 필요한 측정을 수행할 수 있게 되었습니다."

키사이트 Infiniium MXR 시리즈 오실로스코프는 엔지니어가 다음과 같은 주요 고객 이점을 통해 증상에서 해결까지 빠르게 도달할 수 있도록 지원합니다.

  • 하나에 통합된 8개의 강력한 기기는 벤치 복잡성, 설정 및 테스트 시간을 줄여주며 누화 문제를 최소화합니다. 실시간 스펙트럼 분석기를 통합함으로써 비동기 오류의 경우에도 주파수 도메인에서 100%의 검출 확률을 달성합니다.
  • 내장된 결함 추적(fault hunter) 기능은 정상 신호를 학습하고 시간에 따라 이를 비교하여 비정상 신호를 찾아내며, 비정상 신호가 발생할 때 일어나는 다른 모든 현상을 포착합니다. 이를 통해 불규칙하고 무작위적이거나 스퍼리어스(spurious) 신호를 트러블슈팅할 때 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
  • 동시에 작동하는 8개의 아날로그 채널과 16개의 디지털 채널을 통해 복잡한 신호 상호 작용을 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 다른 어떤 8채널 오실로스코프보다 3배 더 높은 대역폭과 결합되어 테스트 엔지니어가 설계에 대해 더 넓고 통찰력 있는 창을 열 수 있도록 지원합니다.
  • PathWave Infiniium 오프라인 분석(Offline Analysis) 소프트웨어를 통한 강력한 원격 협업을 통해 설계 팀은 벤치 측정이 완료된 후 광범위한 분석 및 데이터 조작을 수행할 수 있어 테스트 벤치의 효율성과 효과를 향상시킵니다.

"Infiniium MXR 시리즈는 키사이트의 기술과 솔루션 전문 지식이 독보적으로 결합된 혜택을 누리고 있습니다."라고 키사이트테크놀로지스의 CTO인 제이 알렉산더(Jay Alexander)는 말했습니다. "이 혁신적인 제품군은 저주파에서 초고주파, 경제형에서 고성능, 기본 측정에서 고급 분석 및 시각화에 이르기까지 광범위한 애플리케이션 요구사항을 충족하는 키사이트의 오실로스코프 솔루션 포트폴리오에 합류합니다."

추가 정보

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com